- Intelligentes Echtzeit-Management von Kälteerzeugung und -verteilung in Rechenzentren
- Verbessertes Angebot für thermische Optimierung führt zur Einsparung von bis zu 50 Prozent der Gesamtkühlkosten
- Strategische Partnerschaft mit Rechenzentrumsspezialist Vigilent
Die Siemens-Division Building Technologies erweitert ihr bestehendes Angebot für die thermische Optimierung in Rechenzentren, um hocheffiziente Kälteerzeugung und -verteilung in der gesamten Anlage sicherzustellen. Um im so genannten White Space von Rechenzentren die Kälteverteilung zu verbessern, integriert Siemens die auf künstlicher Intelligenz basierende, dynamische Kühlmanagementlösung von Vigilent in ihr Portfolio für Rechenzentren. Siemens nutzt damit die Vigilent- Funktionen zur Echtzeitdatenanalyse, um in den Serverräumen die Kühlleistung dynamisch an die IT-Last anzupassen. Außerdem ist Siemens nun Minderheitsgesellschafter bei Vigilent und hat damit seine strategische Partnerschaft mit dem Unternehmen gestärkt.
Eine saubere und zuverlässige Stromversorgung ist von entscheidender Bedeutung für die Erschließung von Öl- und Gasvorkommen im Meer. Siemens wendet nun seine umfassende Erfahrung be der Elektrifizierung in der Marineindustrie auf die Offshore-Öl- und Gasindustrie an, um die Emissionen und Risiken in besonders schwierigen Einsatzumgebungen zu verringern. Die auf Lithium-Ionen-Batterien basierende Lösung BlueVault™ eignet sich sowohl für rein elektrische als auch für hybride Energiespeicheranwendungen. BlueVault-Energiespeicherlösungen tragen zu einer unterbrechungsfreien Stromversorgung und Minimierung der CO2-Emissionen bei und treiben so den Aufbau einer emissionsarmen Plattform voran. Die Batterie ist für höchste Lebensdauer, Leistung und Sicherheit ausgelegt.
Siemens hat von dem Betreiber Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) den Auftrag erhalten, den internationalen Flughafen in El Salvador mit Elektrotechnik auszurüsten. Der Flughafen soll bis 2032 erheblich vergrößert und modernisiert werden. Der Auftrag umfasst die Lieferung, Installation, Test und Inbetriebnahme von Hoch-, Mittel- und Niederspannungstechnik für die sichere und zuverlässige Stromversorgung der neuen Terminals. Siemens wird den Auftrag im Wert von 3,5 Mio. Euro im Konsortium mit einer lokalen Baufirma ausführen.
Barbara Humpton (57) wird mit Wirkung zum 1. Juni 2018 CEO von Siemens USA. Humpton ist derzeit CEO der Siemens Government Technologies, Inc. (SGT), die die Geschäfte mit US-Behörden in den Bereichen Energie, Infrastruktur, Automation und Marine abwickelt.
- 80 Prozent der Siemensianer weltweit halten nun Aktien des Unternehmens
- Siemens schüttet rund 400 Millionen Euro an Mitarbeiter unterhalb des Managements aus – meist als Gratisaktien
- Rekordzahl von Mitarbeitern am Unternehmenserfolg beteiligt
80 Prozent aller Siemens-Mitarbeiter sind nun auch Siemens-Aktionäre. Insgesamt besitzen rund 300.000 der weltweit 377.000 Beschäftigten Anteile am Unternehmen. Siemens hatte sich das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2020 rund 200.000 Mitarbeiter-Aktionäre zu haben. Diese Zielgröße wurde bereits jetzt deutlich übertroffen. Im Januar 2018 lag die Anzahl der Belegschafts-Aktionäre noch bei 186.000.
Bei Siemens ist Inklusion eine ganzheitliche Haltung. Wir möchten nicht nur einfach ein Beispiel für Barrierefreiheit setzen, sondern anderen Unternehmen den Weg zur Inklusion ebnen. Wir haben gelernt: Man kann Inklusion im Spannungsfeld zwischen Mensch, Umfeld und Tätigkeit nicht verordnen. Man muss Barrierefreiheit in der Praxis leben. Unsere Mitarbeiter zeigen jeden Tag wie man die "Hürden im Kopf" überwindet – wir unterstützen sie dabei.
Siemens hat erstmals an Siemens Gamesa Renewable Energy vier Felder der gasisolierten SF6-freien 72,5-Kilovolt (kV)-Hochspannungsschaltanlage (GIS) vom Typ 8VM1 geliefert. Diese Anlagen wurden für den Windpark Nissum Bredning Vind in Dänemark eingesetzt. Die Schaltanlagen schützen die Windturbinen vor Überlast und Kurzschluß und sichern somit die unterbrechungsfreie Stromübertragung. Die metallgekapselte 8VM1 aus dem blue GIS-Portfolio wurde eigens für den Einsatz in Offshore Windkraftanlagen entwickelt. Sie arbeitet mit der geprüften Vakuum-Leistungsschalter-Technologie und mit "Clean Air" als Isoliermedium anstatt von Schwefelhexafluorid (SF6). Die Betreiber des Windparks Nissum Bredning Vindmøllelaug und Jysk Energ setzen beim Netzanschluss der vier 7-Megawatt-Windturbinen von Siemens auf ein neues Kabel- und Turbinenkonzept mit einer Spannung von 66 kV. Gegenüber dem üblichen 33-kV-Netzanschluss erhöht dies die Übertragungskapazität und senkt die Kosten bei den verlegten Kabeln. Seit März liefert der Windpark Strom.
- Sensformer™ wird relevante Daten in Echtzeit liefern
- Ermöglicht Kunden aus der Digitalisierung optimalen Nutzen zu ziehen
- Einsatz des Siemens Know-hows über IoT und Cybersicherheit
Siemens hat auf der Hannover Messe in Deutschland das weltweit erste umfassende digitale Transformatoren-Portfolio vorgestellt. Der neue Sensformer™ schlägt die Brücke zwischen Physik und Informationstechnik und stattet Transformatoren mit digitaler Intelligenz aus – unabhängig von Produktklasse, Größe und Bemessungsdaten. Da sich die Transformatoren an kritischen Knotenpunkten des Stromnetzes befinden, sind sie ideale Sensoren für den Zustand des Netzes, die über sämtliche Informationen zum Energiefluss verfügen. Sensformer™ ermöglicht allen Kunden den einfachen Einstieg in die Digitalisierung und macht aus den "Spannungsreglern" eine Informationsdrehscheibe. Die Daten werden Rückschlüsse auf den Status der Einheiten und des Stromnetzes zulassen und so einen flexibleren, optimierten Betrieb des gesamten Netzes ermöglichen. Während aktuell verfügbare Lösungen den Kunden durch ihre Kosten und Komplexität zusätzlich belasten, wird Sensformer™ bereits standardmäßig über eine einfach nutzbare digitale Intelligenz verfügen. Die Grundfunktionen von Sensformer™ (Hardware, Software und Cloud-Zugang) sind zur Verbesserung der Bedienungsfreundlichkeit einfach gehalten. Zusätzlich bietet der Sensformer™ den Vorteil höchster Stabilität, da seine physischen Abmessungen auf das absolute Minimum begrenzt sind und am Standort keine unnötige IT-Ausrüstung vorhanden sein muss. Siemens wird sein komplettes Transformatoren-Portfolio ab Juni 2018 auf Sensformer™ umstellen.
- Durchgängiges Motorenportfolio mit Simotics Reluktanzmotoren von 0,55 bis 45 Kilowatt
- Zusätzliche Achshöhen 90 und 225
- Geberlose Regelung bis zum Stillstand
- Abrundung des Reluktanzmotorenporfolios mit Nenndrehzahl 1500 und 3000 Umdrehungen pro Minute
Siemens erweitert das Portfolio seiner Simotics Synchronreluktanz-Motoren um die beiden Achshöhen AH90 und AH225. Damit kommt das Unternehmen den Anforderungen namhafter Hersteller von Pumpen, Lüftern, Kompressoren und dem allgemeinen Maschinenbau entgegen, die verschiedene Achshöhen benötigen. Die Motoren sind in einem Leistungsbereich von 0,55 bis 45 Kilowatt (kW) erhältlich. Außerdem stehen Motoren auch mit einer Bemessungsdrehzahl von 1500 und 3.000 Umdrehungen min-1 zur Verfügung. Mit der vor kurzem auf dem Markt gebrachten Sinamics Reluctance Control-Lizenz ist eine präzise geberlose Drehmoment-Regelung bis zum Stillstand möglich. Die Lizenz ermöglicht eine feldorientierte (Vektor-)Regelung auch im Stillstand – selbst, wenn die Lastträgheit nicht bekannt ist, ist ein "Kippen" des Synchronmotors zu jeder Zeit ausgeschlossen.