- Simatic IOT2050-Gateway für industrielle IT-Lösungen direkt in der Fertigung ausgelegt
- Zukünftige Edge-Funktionalität für Integration in Siemens Industrial Edge-Lösungen
- Offene Plattform sammelt, verarbeitet und übermittelt Produktionsdaten an ein Cloudsystem
- Vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten und einfacher Anschluss an MindSphere, das cloudbasierte und offene IoT-Betriebssystem von Siemens
Siemens bringt ein auf der TI ARM-Prozessorfamilie aufbauendes Gateway zwischen Cloud, firmeneigener IT und Produktion auf den Markt. Simatic IOT2050 ist für industrielle IT-Lösungen zur Sammlung, Verarbeitung und Übermittlung von Daten direkt im Fertigungsumfeld ausgelegt. Damit lässt sich die Fertigung mit einer Cloud-basierten Datenanalyse von Maschinen- und Produktionsdaten verbinden. Das neue IOT-Gateway ist zukünftig mit einer Edge-Funktionalität ausgestattet und lässt sich so einfach in Siemens Industrial Edge-Lösungen integrieren.
- Volkswagens erstes E-Car der neuen Generation wird mit Siemens Automatisierungstechnik gefertigt
- Siemens entwickelt gemeinsam mit Volkswagen einen Standard für die Produktion der kommenden E-Car-Generation
- Volkswagen strebt eine Erhöhung des Automatisierungsgrads im Karosseriebau auf 89 Prozent und in der Endmontage auf 28 Prozent an
Siemens unterstützt Volkswagen dabei, seine Fertigung im Fahrzeugwerk Zwickau auf die Produktion von Elektroautos umzustellen. Das Unternehmen hat für beide Fertigungslinien Produkte und Systeme geliefert und den Automatisierungsstandard mit entwickelt, der eine flexible Massenproduktion von unterschiedlichen Modellen ermöglicht. „Insgesamt wollten wir den Automatisierungsgrad in der Produktion anheben und gleichzeitig die Komplexität verringern. Wir setzen mit Siemens auf einen langjährigen Partner, der zu den führenden Unternehmen in der industriellen Automatisierung und Digitalisierung gehört und über entsprechendes Applikations-Know-How verfügt“, sagt Thomas Zembok, Leiter „Fertigungsautomation & Digitale Produktion“ bei der Volkswagen AG.
- Peripheriemodule Simatic S7-1500/ET 200MP mit 64 Kanälen
- Reduzierter Footprint durch hohe Kanaldichte
- Hot Swapping: Tausch von Modulen im laufenden Betrieb durch den neuen aktiven Rückwandbus
- Kurze Montagezeiten mit Systemverkabelung Simatic TOP Connect
Das dezentrale
Peripheriesystem ergänzt Siemens mit neuen Modulen für die Simatic ET
200MP/Simatic S7-1500 IOs sowie einem Rückwandbus. Die insgesamt vier neuen
hochkanaligen Digitalmodule mit je 64 Kanälen, in Einbaubreite 35 Millimeter,
ermöglichen Anwendern eine platzsparende und kosteneffiziente Montage von
hohen Kanalzahlen im Schaltschrank. Damit reduzieren sie den Footprint ihrer
Simatic S7-1500-Stationen. Gerade bestehende Systeme auf Basis von Simatic
S7-300/ET 200M können durch das neue Portfolio leicht auf die neuen Simatic S7-1500-Systeme
migriert werden. In Kombination mit dem neuen aktiven Rückwandbus für die
Simatic S7-1500 beziehungsweise Simatic ET 200MP wird zudem das Hot Swapping
von Modulen möglich. Damit können Anwender die Simatic ET 200MP-Module bei
Ausfall zur Laufzeit der CPU, das heißt im laufenden Anlagenbetrieb
austauschen, während nicht betroffene Module in Betrieb bleiben und erhöhen so
die Verfügbarkeit ihrer Anlagen. Durch das
neue Portfolio eignet sich Simatic ET 200MP optimal zur Nutzung im Prozessumfeld
mit den Simatic S7-1500R/H-Systemen, da hier hohe Kanaldichten und eine hohe
Verfügbarkeit gefordert ist. Durch die werkzeuglose Montage und dem Einsatz der Systemverkabelung
Simatic TOP Connect, profitieren Anwender bei der Installation der neuen
Digitalmodule von kurzen Montagezeiten.
- Logikmodul-Reihe Logo! 8.3 erstmals mit direkter Cloud-Konnektivität
- Geführte Einrichtung der Cloudanbindung über Logo! Soft Comfort 8.3
- Logo! Web-Editor V2.0 mit erweiterter Funktionalität
Siemens zeigt erstmals auf der Hannover Messe 2020 die neue Version der Logikmodul-Reihe Logo!: In seiner neuesten Version 8.3 verfügt Logo! über eine direkte Cloudanbindung und wird ab Herbst 2020 verfügbar sein. Für die Konfiguration der neuen Geräte erhält die Projektierungssoftware Logo! Soft Comfort ein Funktions-Update. Mit der Version 8.3 aktivieren und konfigurieren Anwender jetzt die Cloud-Anbindung. Mit dem ebenfalls neuen, kostenlosen Logo! Web-Editor, erstellen sie anwenderdefinierte Webseiten und Dashboards in der Cloud. Außerdem können Anwender diese für ihre Automatisierungsprojekte gestalten und per Smartphone, Tablet oder PC auch aus der Cloud bedienen. Der Webserver kann direkt in der Cloud gehostet werden. Damit lassen sich Schalt- und Automatisierungslösungen in Haustechnik, Schaltschrank-, Maschinen- oder Apparatebau individuell und komfortabel über das Web visualisieren und zentral steuern – und das unabhängig von ihrem Standort. Anwender haben nun noch mehr Möglichkeiten einfach und vernetzt zu arbeiten. Durch die verschlüsselte Verbindung von der Cloud zu Logo! 8.3 über das TLS-Protokoll, wird ein gesicherter Datentransfer in beide Richtungen, d.h. schreibend und lesend durchgeführt.
- Geführter Abnahmetest der Sicherheitsfunktionen im Engineering Tool Sinamics Startdrive
- Einfache Nutzerführung dank Abnahmeassistent
- Automatisch generiertes und normgerechtes Abnahmeprotokoll unterstützt Dokumentation
Mit der Inbetriebnahmesoftware Sinamics Startdrive unterstützt Siemens Maschinenbauer bei der Validierung der Sicherheitsfunktionen von Sinamics Frequenzumrichtern mit einem geführten Abnahmetest. Siemens offeriert mit Sinamics Startdrive ein Tool für die Integration von Antriebshardware in das Engineering-Framework TIA Portal. Der darin enthaltene geführte Abnahmetest der Sicherheitsfunktionen ist für die Frequenzumrichter der Sinamics G- und S-Reihe verfügbar und erfüllt die EN ISO 13849-2 und IEC 62061.
- Schnelle 1.000 Hz-Abtastrate und Verarbeitungszeit liefern höchste Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Nahtlose, benutzerfreundliche Integration in Simatic Automatisierungsumgebungen
- Breites Anwendungsspektrum in den Branchen Pharma, Nahrungs- und Genussmittel, Chemie und Stahl
Siwarex WP351 ist die neueste Entwicklung für intelligente Wägeautomatisierung von Siemens. Mit 20 Millimetern Breite und 65 Millimetern Höhe zählt das Modul zu den kleinsten, verfügbaren Wägeelektroniken am Markt. Die 1.000 Hz Abtastrate und Verarbeitungszeit kombiniert mit einer Ansprechzeit der Digitalausgänge von weniger als einer Millisekunde garantieren höchste Genauigkeit und Reproduzierbarkeit. Diese Leistungsfähigkeit stellt besonders bei zeitkritischen Wägeapplikationen, wie Kontrollwaagen oder hoch performanten Abfüllmaschinen einen großen Vorteil dar, da selbst bei sehr kurzen Wägezeiten die Dosierorgane optimal angesteuert werden.
- Durchgängige Redundanz und hochpräzise Uhrzeitsynchronisierung in einem Gerät
- Einfache Migration zu hochverlässlichen Netzwerken ohne Verlust von Datenpaketen
- Minimale Ausfallzeiten und ein reduziertes Risiko von Kommunikationsstörungen
- Speziell für digitale Umspannwerke konzipiert
Siemens bietet für die industrietauglichen 19-Zoll-Ethernet-Layer 2-Switches Ruggedcom RST2228 und RST2228P ein neues Line Modul Ruggedcom RMM2972-2RNA um Netzwerkausfälle zu reduzieren. Das Modul bietet stoßfreie Redundanz mit PRP/HSR, verbesserte IEEE1588-Implementierung, Uplinks mit hoher Bandbreite sowie Verkehrsfilterung und -segmentierung von einem einzigen Gerät. Dieses Modul eliminiert Netzwerkausfälle, was zu einer hohen Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit von modernen digitalen Umspannwerken gemäß der Norm IEC 61850 führt.
- Spannungsvariante des Sinamics G120X für USA und Lateinamerika
- Platz sparen durch neue Baugröße des Sinamics V20
- Adapter Kit ermöglicht räumliche und thermische Trennung von Power Module und Control Unit von Sinamics G120
Mit zahlreichen Neuerungen erweitert Siemens sein Antriebsportfolio, verbessert die Benutzerfreundlichkeit und hilft bei platzsparenden Aufbauten. Der speziell für die Anwendung im Wasser-/Abwasserbereich und in Heizungen, Lüftern und Klimaanlagen konzipierte Umrichter Sinamics G120X wird um die dreiphasige Spannungsvariante 3AC 200V im Leistungsbereich bis 55kW erweitert. Damit können die Umrichter auch in den USA und in Lateinamerika nahtlos in Applikationen integriert werden. Der Umrichter ist durch seine robuste Bauweise und die Beschichtung der Leiterplatten nach 3C3-Standard für raue Umgebungen geeignet. Das Modul zur Erweiterung der digitalen und analogen Ein- und Ausgänge erhöht die Flexibilität und ermöglicht die optimale Ansteuerung Umrichter geführter Applikationen. Der Sinamics G120X unterstützt nun auch die Kommunikationsprotokolle Profibus, Modbus RTU, USS und BACnet MS/TP. Er ist mit umfangreichen Schnittstellen ausgestattet und kann somit einfach in bestehende oder Neuanlagen integriert werden.
- Mit neuem Power Output Modul mehr Leistung für Heating Control System HCS4300
- HCS4200: Platzsparende Lösung für den Einsatz in flachen Schaltschränken mit dem neuen Central Interface Modul CIM4210C
- Engineering und Inbetriebnahme industrieller Heizprozesse einfach und komfortabel mit TIA Portal
Siemens hat die modularen Heating Control Systeme Siplus HCS zum Schalten und Steuern von Heizfeldern und -elementen mit einem neuen Power Output Modul (POM) und einem Central Interface Modul (CIM) ausgestattet. Mit mehr Leistung pro Ausgang und platzsparender Lösung für die Montage in flachen Schaltschränken ist die flexible Heizungssteuerung jetzt noch vielseitiger einsetzbar – zum Beispiel bei Applikationen mit Heizregistern.
- Kürzere Entwicklungs- und Inbetriebnahmezeiten
- Softwarebibliotheken ermöglichen Standardisierung
- Inbetriebnahmetests am virtuellen Testrack
Die neue CNC-Generation Sinumerik One ist das Kernstück für die digitale Transformation der Werkzeugmaschine. Als sogenannter „Digital Native“ wartet die Steuerung nicht nur mit einer neuen Hardwareplattform auf, sondern auch mit vielfältiger Software zur Erstellung des digitalen Zwillings. So schließt sie die Lücke zwischen virtueller und realer Welt und hilft, die Entwicklungs- und Inbetriebnahmedauer deutlich zu verkürzen.