Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung17. Dezember 2019Digital IndustriesNürnberg
Neuerungen für Frequenzumrichterportfolio von Siemens

Durch neue Baugrößen, neu angeordnete Steckverbindungen und das Control Unit Adapter Kit CUA20 sparen die Frequenzumrichter von Siemens Platz.
Der modulare Frequenzumrichter Sinamics G120 wird durch das Sinamics Control Unit Adapter Kit CUA20 um eine Option für den einfachen und flexiblen Schrankaufbau erweitert. Das Adapter Kit ermöglicht DNV-GL-zertifizierte Schrankaufbauten. So können Power Module und Control Unit räumlich und thermisch getrennt werden – der Umrichter wird noch flexibler und individueller einsetzbar.Der Umrichter Sinamics V20 wird im Leistungsbereich von 2,2 kW bis 3 kW um eine neue Baugröße erweitert. Durch die um 32 Prozent kleinere Baugröße FSAD mit Schrankmaßen von 176,5 x 136.6 x 158.8 mm wird der Sinamics V20 nun noch flexibler und platzsparender einsetzbar. Auch der Frequenzumrichter Sinamics G120C steht im Zeichen der Flexibilität. Durch neu angeordnete Steckverbindungen gibt es künftig mehr Platz im Schaltschrank.
Weitere Informationen zum Thema Sinamics unter www.siemens.de/sinamics
Weitere Informationen zum Thema Sinamics G 120X unter https://sie.ag/2qMyAVW
Weitere Informationen zum Thema Sinamics G 120X unter https://sie.ag/2qMyAVW
Siemens Digital Industries (DI) ist ein Innovationsführer in der Automatisierung und Digitalisierung. In enger Zusammenarbeit mit Partnern und Kunden, treibt DI die digitale Transformation in der Prozess- und Fertigungsindustrie voran. Mit dem Digital-Enterprise-Portfolio bietet Siemens Unternehmen jeder Größe durchgängige Produkte, Lösungen und Services für die Integration und Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette. Optimiert für die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Branchen, ermöglicht das einmalige Portfolio Kunden, ihre Produktivität und Flexibilität zu erhöhen. DI erweitert sein Portfolio fortlaufend durch Innovationen und die Integration von Zukunftstechnologien. Siemens Digital Industries hat seinen Sitz in Nürnberg und beschäftigt weltweit rund 76.000 Mitarbeiter.
Die
Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Stromerzeugung und -verteilung, intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie. Durch das eigenständig geführte Unternehmen Siemens Mobility, einer der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für Personen- und Güterverkehr. Über die Mehrheitsbeteiligungen an den börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers und Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices sowie umweltfreundlichen Lösungen für die On- und Offshore-Windkrafterzeugung. Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 86,8 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2019 hatte das Unternehmen weltweit rund 385.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Kontakt
Thomas Kießling
Digital Industries
Gleiwitzer Str. 555
90475 Nürnberg
Deutschland
90475 Nürnberg
Deutschland
+49 (172) 1564256