Nürnberg, 12. – 14. November
2024
- Das führende Technologieunternehmen Siemens und ServiceNow, die KI-Plattform
für die Unternehmenstransformation, geben auf dem ServiceNow
World Forum in München neue Zusammenarbeit bekannt
- Die Zusammenarbeit fördert Sicherheit und Betrieb in der Produktion im
Rahmen von Siemens Xcelerator
- Neues Angebot kombiniert Siemens‘ Sinec Security Guard und den Siemens
Industrial Copilot mit der Workflow-Automatisierung von ServiceNow
Siemens und ServiceNow haben heute eine neue Zusammenarbeit auf dem ServiceNow World Forum in München bekannt gegeben. Die Unternehmen wollen die industrielle Cybersicherheit verbessern und die Integration von generativer KI in die Produktion vorantreiben. Die Zusammenarbeit konzentriert sich darauf, Siemens‘ Sinec Security Guard zur Verbesserung der Cybersicherheit in der Produktion und den Siemens Industrial Copilot für generative KI-gestützte Automatisierung mit der Workflow-Automatisierung von ServiceNow zu kombinieren. Das Angebot von ServiceNow trägt dazu bei, die Abläufe in Fabriken zu vereinfachen und verbessern.
- Elektrofahrzeug-Startup standardisiert auf
Teamcenter X und NX, um den IT-Aufwand zu reduzieren und die Zugänglichkeit für
Entwicklungsteams und Lieferkette zu verbessern
Siemens Digital
Industries Software hat heute bekannt gegeben, dass die Workhorse Group Inc. das
Siemens Xcelerator-Portfolio für Industriesoftware einsetzt. Workhorse ist ein
amerikanisches Technologieunternehmen, das sich auf den Übergang zu
emissionsfreien Nutzfahrzeugen spezialisiert hat.
- Acht Fixabrufe des Vectron MS zur Vermietung an Bahnen, Wartungsvertrag
Green Mobility Partners, ein in Wien ansässiger neuer Akteur
im europäischen Full Service Lok-Leasinggeschäft, bestellt bis zu 50 Loks
bei Siemens Mobility. Der nun abgeschlossene Vertrag enthält den fest
vereinbarten Kauf von acht Vectron MS Loks sowie Unterstützung im
Servicebereich.
- Global Lighthouse Network des Weltwirtschaftsforums zeichnet technologisch führende Fertigungsstätten aus
- Einsatz von KI, Digitalen Zwillingen und Robotik steigert Produktivität um 69 Prozent und senkt den Energieverbrauch um 42 Prozent
- Erfolgreiche Einführung eigener Halbleiterfertigung für leistungsstarke Frequenzumrichter
Das Weltwirtschaftsforum (WEF) hat das Siemens Gerätewerk Erlangen als digitale Leuchtturmfabrik im Global Lighthouse Network ausgezeichnet. Mit der Ehrung werden Unternehmen gewürdigt, die in der Anwendung von Technologien der vierten industriellen Revolution führend sind. Durch den „Green Lean Digital“-Ansatz, der innovative Technologien und nachhaltige Praktiken kombiniert, erzielte das Werk signifikante Fortschritte: Die Produktivität wurde innerhalb von vier Jahren um 69 Prozent gesteigert und der Energieverbrauch um 42 Prozent gesenkt.
- Die Eröffnung des Goole Rail Village in
East Yorkshire markiert einen wichtigen Meilenstein für Siemens Mobility in
Großbritannien
- Der britische Verkehrsminister und der
Bürgermeister von London nahmen an der Veranstaltung teil
- Neue Investition von bis zu 50 Millionen
Euro zusätzlich zur Investition von bis zu 230 Millionen Euro in das Goole Rail
Village; 300 neue Arbeitsplätze
- Das Rail Village wird bis zu 1.000
Menschen beschäftigen und bis zu 1.700 weitere Menschen in der
Zulieferindustrie
- 80% der neuen Piccadilly Line-Züge für
London werden in Goole produziert
Nach der Investition
von bis zu 230 Millionen Euro eröffnet Siemens Mobility seine Zugfabrik als
wichtigen Teil seines neuen Goole Rail Village in Großbritannien. Das Werk
erstreckt sich über eine Fläche von 67 Hektar, was der Größe von 35
Fußballfeldern entspricht. Insgesamt wird die Investition von Siemens Mobility
in der Region bis 2030 bis zu 700 neue Arbeitsplätze und weitere 1.700 Stellen
in der Zulieferindustrie schaffen. Mit dieser Investition wird die lokale
Produktion gestärkt, um die globalen Märkte zu bedienen.
- Erstauftrag über 25
Vectron MS-Lokomotiven für Kontinentaleuropa
Beacon, ein
führender europäischer Vermieter von Schienenfahrzeugen, und Siemens Mobility
haben einen großen Rahmenvertrag über die Lieferung von Vectron
Mehrsystemlokomotiven mit einem Erstabruf von 25 Einheiten unterzeichnet. Die
neuen Vectron-Lokomotiven mit einer Leistung von 6,4 MW werden die bestehende
Flotte von Vectron Beacon ergänzen. Die Vectron werden im Siemens-Mobility-Werk
in München-Allach produziert, die Drehgestelle kommen aus dem globalen
Kompetenzzentrum in Graz.
- 30 Fixabrufe, verschiedene Varianten –
Flotte kann auf 155 Loks wachsen
RS Lease, der führende private Vermieter von Schienenfahrzeugen der Slowakei und
Siemens Mobility haben einen Rahmenvertrag über die Lieferung von bis zu 65
Vectron Loks unterzeichnet. Die Vereinbarung beinhaltet einen Fixabruf von 30
Lokomotiven der Bauart Vectron MS, optional können weitere 35 Loks der
Varianten Vectron Multi System und Vectron Dual Mode geordert werden.
- Erster Einsatz für
einen Wasserstoffzug in Berlin und Brandenburg
- Premiere für
Batteriezüge für das Netz Ostbrandenburg
Mit einer Sonderfahrt des Wasserstoffzuges Mireo Plus
H von Basdorf über die Berliner Stadtbahn nach Charlottenburg haben die
Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) und Siemens Mobility das Zeitalter des
emissionsfreien Bahnverkehrs auf nicht elektrifizierten Strecken in Berlin und
Brandenburg eingeläutet. Auf dem Bahnhof von Basdorf drückten sie gemeinsam mit
Vertretern der Länder und des VBB den Startknopf für die Einführung der
klimafreundlichen Antriebe und stellten die neuen Züge, den Wasserstoffzug
Mireo Plus H für die Heidekrautbahn und den Batteriezug Mireo Plus B für das
Netz Ostbrandenburg, vor.
- Neue Gestaltung für bessere
Orientierung
- Freistaat Bayern investiert über zwei
Milliarden Euro in neue Züge
- Erste Fahrzeuge ab Ende 2028 im Einsatz
Auf der
InnoTrans, der internationalen Fachmesse für Verkehrstechnik in Berlin, hat der
bayerische Verkehrsminister Christian Bernreiter heute das Außendesign der
Neufahrzeuge für die S-Bahn München vorgestellt. Der DB-Konzernbevollmächtigte
für Bayern und Münchner S-Bahn-Chef, Heiko Büttner, sowie Karl Blaim, CFO von
Siemens Mobility, berichteten über die Fortschritte des Projekts. Die ersten
der insgesamt 90 fabrikneuen Fahrzeuge des Herstellers Siemens Mobility sollen
ab Ende 2028 ausgeliefert werden. Das Außendesign der neuen S-Bahn-Fahrzeuge
setzt auf ein modernes Rautenmuster und die Farben Weiß und „Bahnland
Bayern“-Blau. Verkehrsminister Bernreiter: „Die neuen Münchner S-Bahnen zeigen
künftig, wer hinter ihnen steht: der Freistaat Bayern, der mehr als zwei
Milliarden Euro in dieses Projekt investiert. Deshalb ist es nur konsequent,
dass die modernsten S-Bahn-Züge Deutschlands im Design unserer Nahverkehrsmarke
unterwegs sind. Doch es geht nicht nur um neue Farben, denn die Außengestaltung
der S-Bahnen macht den Fahrgästen auch die Orientierung künftig so leicht wie
möglich.“