Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung18. Oktober 2024Siemens MobilityMünchen
Green Mobility Partners: Markteinstieg mit bis zu 50 Vectron Loks von Siemens Mobility

Christoph Katzensteiner, GMP-Gründer: „Unser Team punktet mit großer
Erfahrung im Lok-Leasing-Geschäft. Wir sind als Vectron Spezialisten hoch
motiviert, unseren Kunden mit diesem Fahrzeug den besten Service anbieten zu
können.“
Andre
Rodenbeck, CEO Rolling Stock Siemens Mobility: „Mit Green Mobility Partners erhält die
Familie der Vectron-Betreiber weiteren Zuwachs. Wir freuen uns, dass auch neu
in den Markt einsteigende Unternehmen die Vorteile des Fahrzeugs nutzen können.
Mit der Zulassung in über 20 Ländern ist der Vectron MS der zuverlässige
europäische Standard auf allen Korridoren. Die Produktplattform auf modernstem
Stand ist durch ihre Stärke in der Interoperabilität und der ständigen
Erweiterung ihrer Funktionen perfekt für das Leasinggeschäft geeignet.“
Die Vectron-Lokomotiven
verfügen über eine maximale Leistung von bis zu 6,4 MW und eine
Höchstgeschwindigkeit von bis zu 200 km/h. Sie sind die idealen Fahrzeuge, um
im Raum Zentral- und Osteuropa kostengünstige und leistungsfähige Mobilität auf
der nachhaltigen Schiene anbieten zu können. Die Produktion der neuen
Lokomotiven erfolgt im Siemens Mobility-Werk in München-Allach, die Fahrwerke
stammen aus dem Weltkompetenzzentrum in Graz.
Der
Servicevertrag beinhaltet einen Rund-um-die-Uhr Support sowie die Option auf
Abruf korrektiver und präventiver Instandhaltungstätigkeiten.
Für diese Pressemitteilung
Folgen Sie uns auf Twitter
Siemens Mobility ist ein eigenständig geführtes Unternehmen der Siemens AG. Siemens Mobility ist seit über 175 Jahren ein führender Anbieter im Bereich intelligenter Transportlösungen und entwickelt sein Portfolio durch Innovationen ständig weiter. Zum Kerngeschäft gehören Schienenfahrzeuge, Bahnautomatisierungs- und Elektrifizierungslösungen, ein umfangreiches Softwareportfolio, schlüsselfertige Bahnsysteme sowie die dazugehörigen Serviceleistungen. Mit digitalen Produkten und Lösungen ermöglicht Siemens Mobility Mobilitätsbetreibern auf der ganzen Welt, ihre Infrastruktur intelligent zu machen, eine nachhaltige Wertsteigerung über den gesamten Lebenszyklus sicherzustellen, den Fahrgastkomfort zu verbessern sowie Verfügbarkeit zu garantieren. Im Geschäftsjahr 2023, das am 30. September 2023 endete, hat Siemens Mobility einen Umsatz von 10,5 Milliarden Euro ausgewiesen und rund 39.800 Menschen weltweit beschäftigt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.siemens.com/mobility