- Dekarbonisierungsprogramm soll bis 2025 in über 15 HEINEKEN-Brauereien und -Mälzereien weltweit beträchtliche Energieeinsparungen erzielen und die CO2-Emissionen um 50 Prozent reduzieren
- Programm unterstützt globale Net Zero Production Roadmap von HEINEKEN, mit der bis 2030 Netto-Null in Scope 1 und 2 und bis 2040 Netto-Null in der gesamten Wertschöpfungskette erreicht werden soll
- Fünfjähriger Performance- und Monitoring-Servicevertrag mit Siemens für kontinuierliche Projektoptimierung
- Mit einem digitalen Energiezwilling entwickelte skalierbare Lösung optimiert Heiz- und Kühlbedarf bei Produktions- und Verpackungsprozessen
HEINEKEN,
die internationalste Brauerei der Welt, hat Siemens als Partner zur Umsetzung
ihrer globalen Net Zero Production Roadmap gewählt, um bis 2030 an allen
Produktionsstandorten Netto-Null in Scope 1 und 2 zu erreichen.
- Das zukunftsweisende Zentrum zur Simulation zukünftiger Energienetze in
Australien ist jetzt für Industrie und Wissenschaft verfügbar
- Der 5,2 Millionen AUD teure Hub auf dem Hawthorn-Campus der Swinburne
University of Technology nutzt zukunftsweisende digitale Technologien von
Siemens
- Der Hub simuliert einen digitalen Zwilling des australischen Energienetzes und
ermöglicht die Abbildung zukünftiger Energieszenarien
Siemens und die Swinburne University of Technology haben auf dem Hawthorn-Campus der Universität in Melbourne ein zukunftsorientiertes Zentrum für die Energiewende in Australien eröffnet.
- Zusätzliche Variante dieser Schnellladesäule bietet maximale kontinuierliche Leistung von 400 kW DC
- Dynamisches Laden von bis zu vier Fahrzeugen gleichzeitig
- Ideal für unterschiedliche Fahrzeuge und Anwendungsfälle, einschließlich des Ladens unterwegs
Siemens Smart
Infrastructure stellt für IEC-Märkte eine weitere Variante der Schnellladelösung
SICHARGE D mit einer maximalen Leistung von 400 kW vor.
- Samotics tritt mit seinem führenden Überwachungssystem für Wechselstrommotoren und rotierende Geräte, das auf elektrischer Signaturanalyse (ESA) basiert, dem Siemens Xcelerator-Partnerökosystem bei
- Die in NXpower Monitor integrierte ESA-Technologie bietet Einblick in den Zustand und die Energieeffizienz von elektrisch betriebenen Anlagen
- ESA erweitert die Funktionalität von NXpower Monitor und ermöglicht damit ein durchgängiges Angebot zur Anlagenüberwachung für das gesamte Energieverteilungssystem
Siemens Smart Infrastructure hat die elektrische
Signaturanalyse (ESA) von Samotics in NXpower Monitor integriert, seinen
branchenführenden digitalen Betreuer für Umspannwerke. Mithilfe von ESA und
maschinellem Lernen liefert Samotics in Echtzeit umsetzbare Erkenntnisse, mit
denen globale Industrieunternehmen industrielle Energieverschwendung und
ungeplante Ausfallzeiten vermeiden können. Diese neue Funktionalität nutzt das
Ökosystem von Siemens Xcelerator, einer offenen digitalen Business-Plattform,
die die digitale Transformation für Kunden einfacher, schneller und skalierbar
macht.
- Siemens stellt auf der ISH 2023 IoT-basierte Smart-Building-Lösungen vor, die einen wichtigen Beitrag zum nachhaltigen Betrieb leisten
- Produkte für kleine Gebäude sowie ganze Gebäudekomplexe
ISH 2023,
Frankfurt a. M. (Deutschland), 13.-17. März, Halle 10.2, Stand C55
- Building X ermöglicht jetzt auch Fernüberwachung und -maßnahmen,
Echtzeit-Benachrichtigung sowie effiziente und prädiktive Wartung
- Fire Apps – Fire Manager und Fire Connect – und Fire API sind ab sofort
verfügbar auf Building X, als Teil von Siemens Xcelerator
- Building X unterstützt Kunden auf ihrem Weg hin zur digitalen
Transformation und Nachhaltigkeit
Siemens Smart Infrastructure erweitert das Brandschutzangebot auf Building X um neue Applikationen und eine Anwendungsprogrammierschnittstelle (API). Dadurch soll die Transparenz erhöht, die Reaktionszeit im Falle einer Störung verkürzt, und Wartungsprozesse für Dienstleister verbessert werden. Building X ist eine digitale Gebäudeplattform, die Kunden hilft, den Gebäudebetrieb zu digitalisieren, zu managen und zu optimieren. Dies führt zu einem verbesserten Nutzererlebnis, höherer Leistung und verbesserter Nachhaltigkeit. Building X ist Teil von Siemens Xcelerator, einer offenen digitalen Business-Plattform, die die digitale Transformation für Kunden einfacher, schneller und skalierbar macht.
- Die Standardisierung fördert die Kooperation, beschleunigt Innovation und erleichtert den Austausch von Digital-Twin-Modellen und -Daten
- Die Zusammenarbeit mit der W3C-Arbeitsgruppe treibt Bestrebungen zur Annäherung voran und schafft einen einheitlichen Standard, der durch die breite IoT-Fragmentierung bislang ungenutztes kommerzielles Potenzial freisetzt
Gemeinsam mit dem W3C Konsortium
werden Siemens und Microsoft die Digital Twin Definition Language (DTDL) mit
dem Thing Description Standard der internationalen
Standardisierungsorganisation W3C zusammenführen.
- Siemens bietet nachhaltige Lösungen für Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik und unterstützt damit Partner und Kunden bei der Dekarbonisierung von Gebäuden
- Zu den Highlights gehören ein energieeffizientes magnetisches Expansionsventil, mit dem OEMs 21% mehr Wärmekapazität erzielen können
- Außerdem wird ein Wärmepumpen-Automationssystem als Teil von Siemens Xcelerator präsentiert
Auf der diesjährigen Mostra Convegno Expocomfort (MCE) stellt Siemens eine breite Palette innovativer und nachhaltiger Produkte, Systeme und Lösungen für Erstausrüster (OEM) und Installateure vor, um die Dekarbonisierung von Gebäuden zu beschleunigen. Auf der internationalen Fachmesse, die vom 12. bis 15. März in Mailand, Italien stattfindet, treffen Unternehmen und Branchenexperten aus den Bereichen Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kältetechnik (HLKK), erneuerbare Energien und Energieeffizienz zusammen.
- Überwachung aller 3-Phasen-Netze von 200 V bis 690 V Nennspannung
- Frequenzüberwachung von 15 – 70 Hz für noch detailliertere
Überwachung
- IO-Link ermöglicht Übertragung und Auswerten von Messwerten in der
Steuerung oder übergeordneten Systemen
- Zertifizierung gemäß der Standards SIL 1 (IEC 62061) und PL c (EN ISO
13849-1) für breites Applikationsspektrum
Siemens bringt eine neue Generation an Netzüberwachungsrelais auf den Markt. Die SIRIUS 3UG5 Netzüberwachungsrelais verbinden bewährte Technik mit neuen Funktionen und Einsatzmöglichkeiten. Die Relais sind die einfachste Möglichkeit, um normenkonforme Netzstabilität und -qualität zu überwachen. Dadurch stellen sie den Betrieb einer Anlage und eine lange Lebensdauer von Komponenten wie zum Beispiel Motoren oder Kompressoren sicher. Netzüberwachungsrelais werden in kritischen Bereichen wie Krankenhäusern oder der Prozessindustrie verwendet, in denen eine ausfallsichere und hochwertige Stromversorgung gewährleistet sein muss. Weitere Einsatzbereiche sind zum Beispiel Kräne, Aufzüge, Luft- und Klimakompressoren und die Holzindustrie.
- Siemens präsentiert anhand verschiedener Branchenschwerpunkte neue Produkte und
Partnerschaften, um so spezifische Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen
- Messeauftritt unterstreicht die zentrale Rolle von Technologie für eine nachhaltigere
Infrastruktur
- Vorgestellt werden die neuesten Lösungen von Siemens Xcelerator, einer offenen
digitalen Business Plattform zur Beschleunigung der digitalen Transformation und
Wertschöpfung
Siemens Smart Infrastructure präsentiert auf der Light + Building 2024 innovative Produkte, Software und Services sowie Partnerschaften, die den nachhaltigen Infrastrukturwandel durch technologischen Fortschritt vorantreiben.