- Simatic S7-1200 G2 wird im Winter 2024 verfügbar sein
- Hauptvorteile sind effiziente Bewegungssteuerung, flexible Maschinensicherheit, erhöhte Leistung und nahtlose Skalierbarkeit
- Kunden können die Simatic S7-1200 G2 am Siemens-Stand auf der Hannover Messe erleben
Siemens kündigt auf der Hannover Messe 2024 - zum ersten Mal seit zehn
Jahren - eine neue Controller-Generation an, die ab Winter 2024 verfügbar sein
wird. Die Controller Simatic S7-1200 G2 sind Teil der Simatic-Controller-Familie.
Mit dieser neuen Controller-Generation erweitert Siemens sein Angebot und
zeigt, wie die neuesten Innovationen die Automatisierung und Programmierung für
Kunden einfacher machen.
- Die Standardisierung fördert die Kooperation, beschleunigt Innovation und erleichtert den Austausch von Digital-Twin-Modellen und -Daten
- Die Zusammenarbeit mit der W3C-Arbeitsgruppe treibt Bestrebungen zur Annäherung voran und schafft einen einheitlichen Standard, der durch die breite IoT-Fragmentierung bislang ungenutztes kommerzielles Potenzial freisetzt
Gemeinsam mit dem W3C Konsortium
werden Siemens und Microsoft die Digital Twin Definition Language (DTDL) mit
dem Thing Description Standard der internationalen
Standardisierungsorganisation W3C zusammenführen.
- SINEC Security Guard: Intuitive cloudbasierte Software-as-a-Service zur Verbesserung der Cybersecurity in der Produktion
- Nutzer können veröffentlichte Schwachstellen mit ihren OT-Komponenten abgleichen, sie priorisieren und Gegenmaßnahmen ergreifen
- Integration mit cloudbasierten SIEM Microsoft Sentinel über Connector ermöglicht
- Verfügbar auf dem Siemens-Xcelerator-Marktplatz ab Juli 2024
Produktionsanlagen
werden zunehmend zum Ziel von Cyberangriffen. Industrieunternehmen müssen daher
potenzielle Schwachstellen in ihren Systemen erkennen und schließen. Siemens bringt
eine neue Cybersecurity-Software auf den Markt, mit der bestehende
Cybersecurity-Schwachstellen im Feld so schnell wie möglich identifiziert
werden können. Erstvorstellung ist auf der Hannover Messe 2024.
- Zusätzliche Variante dieser Schnellladesäule bietet maximale kontinuierliche Leistung von 400 kW DC
- Dynamisches Laden von bis zu vier Fahrzeugen gleichzeitig
- Ideal für unterschiedliche Fahrzeuge und Anwendungsfälle, einschließlich des Ladens unterwegs
Siemens Smart
Infrastructure stellt für IEC-Märkte eine weitere Variante der Schnellladelösung
SICHARGE D mit einer maximalen Leistung von 400 kW vor.
- Siemens stellt auf Hannover Messe Neuheiten in Bereichen Drivetrain Design und Drivetrain Health vor
- DriveSim Engineer zur effizienten Auswahl, Validierung, virtuellen Inbetriebnahme und Optimierung von Antriebssystemen
- Intelligentes Condition Monitoring für einen gesunden Antriebsstrang mit Drivetrain Analyzer Cloud und Drivetrain Analyzer X-Tools
Mit Siemens Xcelerator for Digital Drivetrain präsentiert Siemens
auf der diesjährigen Hannover Messe sein ganzheitliches und aufeinander
abgestimmtes Digitalisierungsangebot entlang der Wertschöpfungskette des
Antriebsstrangs. Dieses umfasst die beiden Bereiche Drivetrain Design
(Dimensionierung und Simulation) und Drivetrain Health (Connectivity und
Optimierung).
- Neues
Produkt verbindet Siemens Xcelerator mit NVIDIA Omniverse Cloud APIs, um
Zusammenarbeit an Visualisierungen in Echtzeit, fotorealistisch und
physikbasiert zu ermöglichen – unterstützt durch generative Künstliche
Intelligenz
- Auf
der NVIDIA GTC zeigen Siemens und NVIDIA gemeinsam mit HD Hyundai, wie
integrierte Visualisierung dabei hilft, besseres Verständnis und tiefere
Erkenntnisse für Produkte zu gewinnen
Siemens und NVIDIA haben heute bekannt gegeben, dass sie ihre
Partnerschaft zum Aufbau des industriellen Metaverse vertiefen. Unterstützt
durch NVIDIA Omniverse Cloud APIs bringt Siemens immersive Visualisierung auf
die Siemens Xcelerator Plattform, um den verstärkten Einsatz von Künstlicher
Intelligenz (KI)-unterstützen digitalen Zwillingen voranzutreiben. Auf der
NVIDIA GPU Technology Conference (GTC) zeigten Siemens und NVIDIA, wie
generative KI die Visualisierung komplexer Daten revolutionieren wird, Fotorealismus
ermöglicht und wie der Schiffsbauer HD Hyundai damit nachhaltige Produkte
entwickeln kann.
- Durchgängige Automatisierung und Digitalisierung in der Intralogistik als entscheidender Wettbewerbsvorteil
- NEU: Simove für fahrerlose Transportsysteme und mobile Roboter mit neuen Features
- NEU: Simatic Robot Pick Pro und Simatic Robot Pack AI für Robotersysteme
Unter dem Motto „LogiMAT 2024 – experience the flow“ präsentiert Siemens
auf der diesjährigen Logimat sein umfangreiches Automatisierungs- und
Digitalisierungsportfolio für die Intralogistikbranche. Die Intralogistik ist
das Rückgrat jeder Lieferkette. Steigende Anforderungen an Energieeffizienz und
Nachhaltigkeit sowie Arbeitskräftemangel und Cybersicherheitsbedrohungen erfordern
eine effiziente und adaptive Materialflusstechnologie. IoT-fähige Hardware und
Software aus dem Siemens Xcelerator Portfoliodeckt den gesamten Lagerbetrieb
ab, einschließlich Wareneingang, Transport, Lagerung, Kommissionierung,
Verpackung und Versand. Durch die Nutzung von Digitalisierung, Automatisierung
und innovativen Technologien wie dem digitalen Zwilling verbessert Siemens die
Effizienz und Nachhaltigkeit der Intralogistikbranche und ebnet den Weg für
eine intelligente, anpassungsfähige und widerstandsfähige Zukunft der
Logistikoperationen.
- Ultraschnell, multifunktional, parametrierbar und nachhaltig
- Bis zu tausend Mal schnelleres, verschleißfreies Schalten
- Zahlreiche Funktionen in einem Gerät vereint und individuell einstellbar
- Bis zu 80 Prozent weniger Platzbedarf im Verteiler im Vergleich zu konventionellen Lösungen
Siemens hat
eines der weltweit innovativsten Schutzgeräte mit modernster elektronischer
Schalttechnik entwickelt. Das SENTRON ECPD (Electronic Circuit Protection
Device – elektronisches Schutzschaltgerät) schaltet Stromkreisfehler
elektronisch ab und löst bei Bedarf den mechanischen Trennkontakt nachgelagert
aus. Bisher wurde das Abschalten rein
elektro-mechanisch gelöst. „Diese Innovation bringt eine Vielzahl von Vorteilen
mit sich und hat das Potenzial, die heutige Schutzschalt-Welt zu
revolutionieren“, sagte Andreas Matthé, CEO der Geschäftseinheit Electrical
Products bei Siemens Smart Infrastructure.
- Siemens und Enlighted kündigen Ökosystem-Partnerschaft mit der Zumtobel Group an, einem globalen Anbieter von Beleuchtungslösungen
- Die moderne intelligente Sensortechnologie von Enlighted wird in die Premium-Beleuchtungsprodukte der Zumtobel Group integriert, um attraktive IoT-Beleuchtungslösungen für Kunden zu schaffen
- Zu den Vorteilen der Partnerschaft gehören schlüsselfertige Lösungen, effiziente drahtlose Bereitstellung, intelligente, anpassungsfähige Technologie und verbesserte Erkenntnisse
Siemens und Enlighted, ein führendes Unternehmen für
Gebäudetechnik, das Teil von Siemens ist, geben eine strategische Partnerschaft
mit der Zumtobel Group, einem globalen Anbieter von Beleuchtungslösungen,
bekannt. Gemeinsam sollen die Einführung von Smart-Building-Technologien,
einschließlich intelligenter IoT-Beleuchtung, vorangetrieben und weltweit neue
Maßstäbe für Effizienz und Nachhaltigkeit im Gebäudebetrieb gesetzt werden.
- Gridscale X Network Model Manager verbessert Netzplanung, Betrieb und
Wartung für unabhängige System- und Übertragungsnetzbetreiber mit
digitalem Zwilling
- Die cloudfähige Software ist vollständig über APIs zugänglich und weist eine
modulare Architektur und eine moderne Benutzeroberfläche auf
- Gridscale X Network Model Manager erweitert das Siemens-Angebot für
Netzmodellmanagement als Teil von Siemens Xcelerator
Mit dem Gridscale X Network Model Manager präsentiert Siemens die neueste Gridscale X-Software für die beiden Märkte USA und Kanada. Das Produkt ermöglicht es unabhängigen System- und Übertragungsnetzbetreibern, ihre Netzdaten mit Hilfe eines digitalen Zwillings des Stromnetzes zentral zu managen, um Planung, Entwicklung und Betrieb effizienter zu gestalten.