- Optimierte Raumnutzung für die Einschubtechnik
- Niedrigerer Installationsaufwand
- Innovative Single Pair Ethernet (SPE) Busphysik optimiert für
Einschubtechnik
- Skalierbare Funktionalität dank lizenzierbarer Geräteeigenschaften
Mit SIMOCODE M-CP hat Siemens eine effiziente
und zukunftssichere Motormanagement-Produktreihe speziell für Motor Control
Center (MCC) auf den Markt gebracht. Die neue Produktreihe ergänzt das
bestehende SIMOCODE-Portfolio und ist optimal auf die Anforderungen von Motor
Control Centern abgestimmt. SIMOCODE M-CP setzt mit seiner kompakten Bauweise,
fortschrittlichen Funktionalität und Kompatibilität mit Ethernet-basierter
Kommunikation einen neuen Standard in der Industrie. Zukünftig lässt sich
SIMOCODE M-CP durch den Erwerb von Lizenzen, die je nach Anwendung zusätzliche
Funktionen freischalten, an unterschiedliche betriebliche Anforderungen
anpassen. Motor Control Center dienen zur effizienten Energieverteilung an
Motoren, ermöglichen eine präzise Steuerung und Überwachung und bieten Schutz
vor Überlast, Kurzschluss und anderen elektrischen Fehlern. Die Branchen, in
denen Motor Control Center eingesetzt werden, reichen von der chemischen
Industrie über Tunnel und Infrastruktur, Zellstoff und Papier, Bergbau und
Stahl bis hin zur Wasser- und Abwasserwirtschaft.
- Acht Fixabrufe des Vectron MS zur Vermietung an Bahnen, Wartungsvertrag
Green Mobility Partners, ein in Wien ansässiger neuer Akteur
im europäischen Full Service Lok-Leasinggeschäft, bestellt bis zu 50 Loks
bei Siemens Mobility. Der nun abgeschlossene Vertrag enthält den fest
vereinbarten Kauf von acht Vectron MS Loks sowie Unterstützung im
Servicebereich.
- Vollständige Datentransparenz bis in die Feldebene
- Verbraucher aus der Feldebene werden nahtlos in das Automatisierungssystem eingebunden
- Erkennung von Fehlern, Abweichungen und Wartungsbedarf erleichtern die Diagnose und ermöglichen vorbeugende Wartung
Mit dem intelligenten Linkmodul SIRIUS 3RC7 bietet Siemens ab sofort einen schnellen und einfachen Weg, vollständige Datentransparenz bis hin zur Feldebene zu gewinnen. Das Plug-and-Play-Erweiterungsmodul verbindet Informationstechnologie (IT) und Betriebstechnologie (OT) mit minimalem Installations- und Inbetriebnahme-Aufwand. So können auch die, am Verbraucher vorhandenen Daten effizient genutzt werden. Als Teil des führenden Automatisierungskonzepts Totally Integrated Automation (TIA) von Siemens werden die SIRIUS 3RC7 intelligenten Linkmodule nahtlos in die bestehende Automatisierungsumgebung integriert. SIRIUS 3RC7 ist Teil des SIRIUS Systembaukastens, dem umfassenden Portfolio für industrielle Schalttechnik.
- Akquisition erweitert Siemens’
Brandlösch-Portfolio um Hochdruck-Wassernebel
- Strategischer Schritt fördert Wachstum in
Schlüsselindustrien und beschleunigt Übergang zur nachhaltigen Brandlöschung
Siemens Smart Infrastructure hat eine Vereinbarung zur Übernahme
von Danfoss Fire Safety unterzeichnet, eines auf Feuerlöschtechnik
spezialisierten Tochterunternehmens der in Dänemark ansässigen Danfoss Group.
Die Akquisition soll das Wachstum weiter ankurbeln und den Weg hin zu einem
nachhaltigen Brandschutzangebot beschleunigen.
- Global Lighthouse Network des Weltwirtschaftsforums zeichnet technologisch führende Fertigungsstätten aus
- Einsatz von KI, Digitalen Zwillingen und Robotik steigert Produktivität um 69 Prozent und senkt den Energieverbrauch um 42 Prozent
- Erfolgreiche Einführung eigener Halbleiterfertigung für leistungsstarke Frequenzumrichter
Das Weltwirtschaftsforum (WEF) hat das Siemens Gerätewerk Erlangen als digitale Leuchtturmfabrik im Global Lighthouse Network ausgezeichnet. Mit der Ehrung werden Unternehmen gewürdigt, die in der Anwendung von Technologien der vierten industriellen Revolution führend sind. Durch den „Green Lean Digital“-Ansatz, der innovative Technologien und nachhaltige Praktiken kombiniert, erzielte das Werk signifikante Fortschritte: Die Produktivität wurde innerhalb von vier Jahren um 69 Prozent gesteigert und der Energieverbrauch um 42 Prozent gesenkt.
- Die Eröffnung des Goole Rail Village in
East Yorkshire markiert einen wichtigen Meilenstein für Siemens Mobility in
Großbritannien
- Der britische Verkehrsminister und der
Bürgermeister von London nahmen an der Veranstaltung teil
- Neue Investition von bis zu 50 Millionen
Euro zusätzlich zur Investition von bis zu 230 Millionen Euro in das Goole Rail
Village; 300 neue Arbeitsplätze
- Das Rail Village wird bis zu 1.000
Menschen beschäftigen und bis zu 1.700 weitere Menschen in der
Zulieferindustrie
- 80% der neuen Piccadilly Line-Züge für
London werden in Goole produziert
Nach der Investition
von bis zu 230 Millionen Euro eröffnet Siemens Mobility seine Zugfabrik als
wichtigen Teil seines neuen Goole Rail Village in Großbritannien. Das Werk
erstreckt sich über eine Fläche von 67 Hektar, was der Größe von 35
Fußballfeldern entspricht. Insgesamt wird die Investition von Siemens Mobility
in der Region bis 2030 bis zu 700 neue Arbeitsplätze und weitere 1.700 Stellen
in der Zulieferindustrie schaffen. Mit dieser Investition wird die lokale
Produktion gestärkt, um die globalen Märkte zu bedienen.
- Eröffnungskonzert des Kyiv Symphony Orchestra mit zwei Nobelpreisträgern
- Öffentliche Auftaktveranstaltung der Konferenz am 13.10.2024 um 18 Uhr
im 100cznia in Danzig
Das Kyiv
Symphony Orchestra wird erstmals zur Eröffnung der dreitägige Konferenz
Reclaiming Europe in Danzig ein Konzert geben. Die künstlerische Gestaltung der
Auftaktveranstaltung hat dabei das Siemens Arts Program übernommen. Die Veranstaltung ist öffentlich und wird am
13. Oktober 2024 um 18 Uhr im 100cznia stattfinden. Die Tickets zur
Veranstaltung sind kostenfrei. Reclaiming Europe wird von der
Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, der Jungen Akademie und
weiteren Partnern organisiert. Bei der Konferenz geht es um Resilienz und
Zukunft von Demokratie in Mittel- und Osteuropa.
- Geschäftsbereich Buildings, Teil des Smart Infrastructure
HQ in Zug, Schweiz, bündelt mit Produkten, Software und Services gesamtes
Gebäudeportfolio
- Schritt beschleunigt digitale Transformation hin zu
intelligenteren und nachhaltigeren Gebäuden
- Seitz’ umfassende Erfahrung im Gebäudebereich
entscheidend für zukünftiges Wachstum des Siemens-Gebäudegeschäfts
Siemens
ernennt Susanne Seitz zur CEO des Geschäftsbereichs Buildings, Teil von Smart
Infrastructure. Dabei handelt es sich um einen neu gegründeten
Geschäftsbereich, der ab 1. Oktober 2024 alle gebäuderelevanten Bereiche von
Siemens in einer Einheit bündelt. Mit einem integrierten Portfolio – bestehend
aus Produkten, Software und Services – ist der Geschäftsbereich Buildings ein
Technologiepartner für die digitale Transformation, der sich auf den
zuverlässigen und kosteneffizienten Betrieb von Gebäuden, Dekarbonisierung und
Energieeffizienz sowie auf einen erfolgreichen Betrieb für Kunden aus
unterschiedlichsten Branchen konzentriert.
- KPS Capital Partners ist neuer
Eigentümer der Innomotics
- Siemens hat weiteren Schritt in
der Schärfung seines Portfolios vollzogen
Die Siemens AG
hat den Verkauf von Innomotics an KPS Capital Partners, LP („KPS“) für 3,5
Milliarden Euro (Unternehmenswert) erfolgreich abgeschlossen. Am 16. Mai 2024 hatte Siemens den geplanten Verkauf des
weltweit führenden Unternehmens für Elektromotoren und Großantriebe an KPS
bekannt gegeben.