Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung02. Oktober 2024Siemens AGBerlin
Siemens veranstaltet erstmals Konzert mit dem Kyiv Symphony Orchestra zur „Reclaiming Europe“-Konferenz
„Kunst verbindet Menschen und stärkt gemeinsame
Werte“, sagt Stephan Frucht, künstlerischer Leiter des Siemens Arts Program.
„Durch die Zusammenarbeit mit dem Kyiv Symphony Orchestra und der Unterstützung
der Konferenz „Reclaiming Europe“ verdeutlichen wir, dass die ukrainische
Wissenschaft und Kultur in Mitteleuropa einen festen Platz haben. Die
Erinnerung an die Freiheitsbewegung in den Danziger Werften ist hierfür in
herausragender Weise geeignet.“ Einziger musikalischer Programmpunkt ist Franz
Schuberts Sinfonie Nr. 8 in C-Dur „Die Große“ mit dem Kyiv Symphony Orchestra,
unter der Leitung von Stephan Frucht. Zwei Friedensnobelpreisträger, der
ehemalige polnische Staatspräsident Lech Wałęsa und die ukrainische
Bürgerrechtlerin Oleksandra Matviichuk werden ebenfalls am Konzert teilnehmen.
Reclaiming Europe wird maßgeblich durch den
Beauftragten der Bundesregierung für Ostdeutschland, Staatsminister Carsten
Schneider, finanziell gefördert. Inhaltliche Grundlage der Konferenz ist das
gleichnamige Manifest. Die Gründungsmitglieder des Young Network TransEurope – 17
besonders exzellente und engagierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit
unterschiedlichen fachlichen Hintergründen – gestalten das Programm. Zu den
Themen Demokratie, Freiheit und Prosperität werden sie mit Gästen aus Wissenschaft
und Zivilgesellschaft aus 14 Ländern Europas diskutieren. Auf Basis dessen
entstehen in den kommenden Jahren interdisziplinäre Projekte, die sich mit den
Folgen des Angriffskriegs gegen die Ukraine und seiner Aufarbeitung befassen
werden. Ziel sind neue Perspektiven auf Mittel- und Osteuropa, die tradierte
Narrative hinterfragen.
Das Kyiv Symphony Orchestra wurde 1979 in der
ukrainischen Hauptstadt gegründet und gehört zu den bedeutenden kulturellen
Institutionen der Ukraine. Seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine befindet
sich das Orchester mit 130 Musikerinnen und Musikern in Deutschland und hat bei
zahlreichen renommierten Gastspielen, u. a. beim
Schleswig-Holstein-Festival, den Wiener Festwochen, in der Berliner
Philharmonie und der Elbphilharmonie konzertiert. Mittlerweise hat das
Orchester Teil eine feste Basis bei den Kulturwerken der Stadt Monheim
erhalten.
Das Siemens Arts Program ist in den Bereichen
Musik, Bildende Kunst und Kulturelle Bildung tätig und versteht sich als
Kreativplattform für unternehmenseigene Kunst- und Kulturprojekte. Es kreiert
innovative Projekte mit herausragenden Persönlichkeiten und Einrichtungen der
Kunst- und Kulturszene.
Ein wichtiges Ziel des Programms ist die
weltweite Förderung von exzellenten Nachwuchstalenten. Dies geschieht durch
eigeninitiierte Nachwuchswettbewerbe, Stipendien und das Vernetzen junger
Künstlerinnen und Künstler mit etablierten internationalen Kulturinstitutionen
(Bayerische Staatsoper, Carnegie Hall New York, The Hallé, Salzburger
Festspiele, Internationaler ARD-Musikwettbewerb).
Für diese Pressemitteilung
Folgen Sie uns auf Instagram
Die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (BBAW), vormals Preußische Akademie der Wissenschaften, hat eine fast 325-jährige Tradition. Sie vereint ein Netzwerk herausragender Mitglieder, das sich über Disziplinen und Ländergrenzen erstreckt, eine geisteswissenschaftliche Großforschungseinrichtung, die weltberühmte Forschungsprojekte bearbeitet, wissenschaftsbasierte Politikberatung und vielfältige Aktivitäten in der Wissenschaftskommunikation. Viele berühmte Gelehrte haben als Mitglieder ihre Geschichte geprägt. Dazu gehören ihr Gründer Gottfried Wilhelm Leibniz, die Brüder Humboldt, Albert Einstein und Max Planck. Zudem waren mehr als 80 Nobelpreisträger unter ihren Mitgliedern.
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führendes Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung – das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welten befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen. Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers – einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet.
Im Geschäftsjahr 2023, das am 30. September 2023 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 77,8 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 8,5 Milliarden Euro. Zum 30.09.2023 beschäftigte das Unternehmen weltweit rund 320.000 Menschen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Kontakt
Dr. Ann-Christin Bolay
Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities
+49 (0)30 20370 657