- Westnetz GmbH erweitert Umspannwerk Bekond mit SF6-freiem 24 kV-Schaltfeld
- Klimaneutrales Isolationsgas Clean Air ersetzt Fluorgase
- Nutzerfreundliche Kompatibilität zwischen bestehender Anlage und neuester umweltfreundlicher Technologie aus dem blue GIS Portfolio
Die E.ON-Tochter
Westnetz, einer der größten Verteilnetzbetreiber Deutschlands, hat zusammen mit
Siemens Smart Infrastructure das Umspannwerk Bekond in Rheinland-Pfalz,
Deutschland, um ein fluorgasfreies Leistungsschaltfeld vom Typ NXPLUS C
24 erweitert. Weltweit ist es das erste Schaltfeld
dieses Typs, das mit dem klimaneutralen Isolationsgas Clean Air in den
operativen Betrieb geht. Mit dieser Installation wird zum einen die
Funktionsfähigkeit fluorgasfreier Lösungen im Netzbetrieb sowie die unkomplizierte
Erweiterung der Bestandstechnologie mit neuester umweltfreundlicher
Technologie aufgezeigt.
- Zählerdatenmanagementsystem EnergyIP für 1,2 Millionen Smart Meter
- Zehnjahresvertrag umfasst Service und Wartung
- Mit der Software soll der Stromverbrauch um bis zu sechs Prozent und der Stromverlust um mehr als zehn Prozent gesenkt werden
Siemens Smart Infrastructure und seine Partner
Sagemcom und Bitė Lietuva sind gemeinsam daran beteiligt, in Litauen 1,2
Millionen intelligente Zähler zu implementieren. Siemens stellt dem litauischen
Verteilnetzbetreiber ESO das Zählerdatenmanagementsystem EnergyIP sowie
Service- und Wartungsleistungen für einen Zeitraum von 10 Jahren zur Verfügung.
Sagemcom liefert 1,2 Millionen intelligente Zähler, sogenannte Smart Meter, und
das Head-End-System Siconia, das die von den Zählern generierten Daten
ausliest. Der litauische Telekommunikationsanbieter Bitė Lietuva ist für die
Kommunikationstechnologie zuständig. Die neue Smart-Meter-Infrastruktur
ermöglicht es ESO, den Stromverbrauch um bis zu 6 Prozent zu senken, die Stromverluste
im gesamten Leitungsnetz um mehr als 10 Prozent zu reduzieren und die
Energieeffizienz im gesamten Betrieb zu erhöhen.
- Installation einer Mittelspannungsschaltanlage mit Clean Air-Technologie im Umspannwerk Münichtal in der Steiermark, Österreich
- Innovatives Isoliermedium besteht aus natürlichen Bestandteilen der Umgebungsluft
- Fluorgasfreie Energieverteilungs-Lösung leistet Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit der Energie Steiermark Gruppe
Das Umspannwerk Münichtal der Energie
Steiermark Gruppe hat jetzt eine nachhaltige Mittelspannungsschaltanlage von
Siemens. Die Energieverteilungsanlage ist seit Jahresende 2020 in Betrieb und
wurde nun nach einer Testphase offiziell dem Kunden übergeben. Damit hat
Siemens zum ersten Mal in Österreich eine fluorgasfreie Schaltanlage des
klimaschonenden blue-Portfolios bei einem Kunden installiert.
- Durch Übernahme des französischen Start-ups Wattsense wird das Siemens-Angebot an Gebäudeautomation für kleine und mittelgroße Gebäude erweitert
- Niedrigerer Energiebedarf und höherer Komfort durch Digitalisierung in noch mehr Gebäuden
- Wattsense bleibt eine getrennte, eigenständige Einheit innerhalb von Siemens
Siemens Smart Infrastructure hat die Übernahme des französischen Start-ups Wattsense abgeschlossen. Wattsense ist ein Hardware- und Softwareunternehmen, das ein innovatives Plug-and-Play-fähiges IoT-Managementsystem für kleine und mittelgroße Gebäude anbietet und so Siemens‘ Gebäudeproduktportfolio erweitert. Wattsense wurde 2017 gegründet und hat seinen Sitz in Dardilly in der Nähe von Lyon/Frankreich.
- Das Expo-Gelände in Dubai mit seiner über digitale Technologie von
Siemens vernetzten Infrastruktur ist ein Modell für Smart Cities weltweit
- Die von Siemens entwickelte webbasierte Smart-City-App ermöglicht
Standortmanagern, die Effizienz zu optimieren, Energie zu sparen,
Emissionen zu senken und die Sicherheit zu erhöhen
- Siemens-Gäste können auf der Expo die Digitalisierung von Infrastruktur,
Fertigung und Transport interaktiv erleben
Die Expo 2020 in Dubai ist eröffnet. Mit Technologie von Siemens werden die
Gebäude und andere Infrastrukturen auf dem Gelände Teil eines bleibenden
Vermächtnisses.
- Bis zu 37% Energieersparnis für Kühlung und Lüftung
- Adaptive Volumenstrom-Begrenzung und kontinuierliche Selbstoptimierung
- Selbsttest-Protokolle für einfache Dokumentation der Einstelldaten
Das selbst-optimierende, dynamische Ventil mit Cloud-Anbindung «Intelligent Valve» von Siemens Smart Infrastructure verfügt nun über eine adaptive Volumenstrom-Begrenzung, welche einmalig auf dem Markt ist. Mithilfe dieser Technologie und neuen Funktionen wie automatischer Voreinstellungen, stetiger Optimierung der Delta-T- Begrenzung (T) und system-generierter Reports werden so Kosten- sowie Energieeinsparungen bei gleichbleibendem Komfort für die Gebäudenutzer ermöglicht. Erstmals werden Anpassungen autonom von dem intelligenten Ventil evaluiert, ausgeführt und an den Gebäudeverwalter kommuniziert.
- Neues
Brauereigebäude mit Siemens-Energieverteilungstechnik für Mittel- und
Niederspannung ausgestattet
- Innovative fluorgasfreie Mittelspannungsschaltanlage leistet Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit
- Digitalisierte Niederspannungstechnik steigert Sicherheit, Effizienz
und Wirtschaftlichkeit im Betrieb
Die Brauerei C. & A. Veltins, eine der
größten Brauereien Deutschlands, hat sich vorgenommen, bis zu ihrem 200-jährigen
Bestehen im Jahr 2024 eine der modernsten und nachhaltigsten Braustätten
Deutschlands zu sein. Für ein neues Gebäude am sauerländischen Stammsitz in
Grevenstein, in dem 2022 eine neue Abfüllanlage in Betrieb gehen wird, liefert
Siemens Smart Infrastructure Technologien für eine nachhaltige
Energieversorgung. Herzstück ist die neue fluorgasfreie Mittelspannungsschaltanlage
vom Typ 8DJH 12 blue GIS. Sie verzichtet komplett auf das Treibhausgas Schwefelhexafluorid
(SF6) sowie sonstige Fluorgase. Stattdessen nutzt die Schaltanlage das
klimaneutrale Isoliergas Clean Air, das ausschließlich aus natürlichen
Komponenten unserer Umgebungsluft besteht. Ergänzt wird die Anlage um
Niederspannungstechnik mit digitalen Mess- und Kommunikationsfunktionen für
eine sichere und effiziente Energieverteilung.
In Partnerschaft mit
Siemens will die Universität Birmingham ihre Standorte Edgbaston und Dubai
mithilfe von digitalen Sensor- und Analysetechnologien, künstlicher
Intelligenz, dezentraler Energieerzeugung und Speicher, erneuerbaren Energien sowie
Konzepten zur Änderung des Nutzerverhaltens in den intelligentesten globalen
Campus der Welt verwandeln. Damit schafft sie ein „Living Lab“, in dem
Forschung, Lehre und Lernen vom Zugang zu neuen Daten und Konnektivität
profitieren.
Matthias Rebellius, Mitglied des Vorstands der Siemens AG und CEO Smart Infrastructure informiert über Trends im Bereich von Infrastruktur sowie die Integration von Elektromobilität. Zudem werden unter anderem Cedrik Neike, Mitglied des Vorstands der Siemens AG und CEO Digital Industries sowie weitere Führungskräfte ein Update über unsere aktuellen Themen rund um das Thema Mobilität geben.
- Start
von Simulytic, einem Siemens Venture, beschleunigt den Weg zu sicherer, autonomer
Mobilität
- Weltpremiere
des „Siemens Autonomous Charging Systems“
- Partnerschaft
mit Sozialhelden e.V.: Siemens verpflichtet sich zu verbesserter Teilhabe von
Menschen mit Behinderung bei Ladeinfrastruktur
- Siemens
ist offizieller Ladeinfrastrukturpartner der Blue Lane Road zur IAA Mobility
2021
- #MoveToTransform
Kampagne in München verkörpert den Geist der IAA Mobility und zeigt die
Gesichter hinter dem Wandel der Mobilität
Es ist ein Heimspiel der besonderen Art: Unter dem Motto „#MoveToTransform”
zeigt sich Siemens auf der IAA Mobility 2021, die erstmalig in der bayerischen
Landeshauptstadt München – und damit am Firmensitz von Siemens – stattfindet. Als
fokussiertes Technologieunternehmen präsentiert Siemens eine ganzheitliche
Sicht auf die Mobilität von heute und der Zukunft. Dabei steht die Verbindung
der realen und digitalen Welten im Vordergrund, die technische Produkte und
digitale Lösungen kombiniert, um Industrie, Infrastruktur und Transportwesen
intelligenter, effizienter und nachhaltiger zu gestalten.