- Siemens Smart Infrastructure und Digital Charging Solutions haben Kooperation gestartet
- Gemeinsam entwickelter Service bietet Firmenkunden Zugang zu über 190.000 öffentlichen Ladepunkten in derzeit 21 europäischen Ländern
- Vereinfachte Prozesse für Flottenfahrer und -manager durch integrierte Abrechnung
Siemens Smart Infrastructure und Digital Charging Solutions (DCS) werden im Rahmen einer Kooperation Flottenfahrern und -managern in Unternehmen den Umstieg auf Elektromobilität erleichtern. Erstes Ergebnis der Zusammenarbeit ist der neue Siemens-Ladedienst “Enterprise Charging Network“. Dieser Service bietet eine durchgängige und einfache Lösung für das Laden am Firmenstandort, im öffentlichen Raum und zu Hause. Dadurch vereinheitlicht er das Ladeerlebnis für die Fahrer und reduziert den Aufwand für Flottenmanager.
- Siemens unterstützt umfangreiches Energieeffizienzprojekt bei Coca-Cola
- 13% weniger Energieverbrauch und
Treibhausgasemissionen
- Bessere Luftqualität und geringere Lärmbelastung
als weitere Vorteile
Die Produktionsanlage von Coca-Cola European
Partners (CCEP) in Jordbro südlich von Stockholm hat einen neuen Meilenstein
erreicht. In weniger als einem Jahr konnte das 70‘000 m² große Werk dank eines
umfassenden, gemeinsam mit Siemens Smart Infrastructure durchgeführten
Energieeffizienzprojekts den Energieverbrauch um 13 Prozent senken.
- Globaler Campus in Zug will CO2-Fußabdruck reduzieren
- Ziel im Einklang mit unternehmensweitem Nachhaltigkeitsprogramm
Siemens Smart Infrastructure plant, seinen globalen Hauptsitz in Zug in der Schweiz bis 2023 klimaneutral zu machen. Hierzu wird im Mai 2021 eine umfassende Renovierung des Bestandsgebäudes in der Theilerstrasse 1c beginnen, die voraussichtlich zwei Jahre dauern wird. Siemens hat für diese Umbauarbeiten rund 63 Millionen Euro veranschlagt.
- Stilvolles Design aus schwarzem Glas und gebürstetem Aluminium
- Flexible Benutzeroberfläche mit vielen Symbolen für eine intuitive Bedienung
- Einfache Steuerung von Beleuchtung, Beschattung und Raumtemperatur
Siemens Smart Infrastructure stellt das neue Raumbediengerät KNX Touch Control TC5 vor, das passive Gebäude in Adaptive verwandelt, und treibt so die Entwicklung von intelligenten Gebäudetechnologien weiter voran. Das anwenderfreundliche Gerät ermöglicht durch die individuell konfigurierbaren Bedienelemente die übersichtliche Bedienung und Anzeige aller relevanter Funktionen im Raum. Dank des kapazitiven 5,0-Zoll-Farb-Touch-Displays in modernem, ansprechendem Design ist das neue Gerät ideal für den Einsatz in gewerblichen Gebäuden wie Konferenzräumen, Büros und Hotels geeignet. Touch Control TC5 kann aufgrund seines flexiblen Montagekonzepts weltweit eingesetzt werden.
- Gebäudetechnik in allen Räumen des Begegnungs- und Konferenzzentrums „The Circle“ verbaut
- Durchgängige Lösung für die Energieversorgung aller Gebäude
- Zertifiziert mit LEED Platinum des US Green Building Council
Mit „The Circle“ im Flughafen Zürich ist ein neuer Gebäudepark entstanden, der auf einer Grundfläche von 30‘000 Quadratmetern Geschäfte und Gastronomie, verschiedene Dienstleistungen, Hotellerie und Kongresszentrum unter einem Dach vereint. Siemens verbaute über 30‘000 Komponenten für die Gebäude- und Energietechnik des riesigen Gebäudekomplexes und leistet so einen aktiven Beitrag zu dessen nachhaltiger Bauweise. Die Technik von Siemens stellt sicher, dass „The Circle“ den 25‘000 Besuchern eine sichere und energieeffiziente Umgebung bietet.
- Ausstattung des Busdepots mit Lade- und Energieverteilungstechnik
- 23 Ladestationen versorgen eBusse mit je 150kW
- Einfache Installation der Energieverteilung im bestehenden Gebäude durch Einsatz von Stromschienen
Siemens Smart Infrastructure erhielt von den Regensburger Verkehrsbetrieben „das Stadtwerk Regensburg.Mobilität GmbH“ den Auftrag, das Busdepot in der Markomannenstraße für den Umstieg auf Elektromobilität auszurüsten. Siemens wird dafür sowohl die Ladeinfrastruktur als auch die Stromversorgungstechnik liefern. Die Inbetriebnahme ist für 2021 geplant. Bereits seit 2017 verkehren in Regensburg die ersten Elektrobusse im Innenstadtbereich.
- Mehr Flexibilität dank KNX-Kommunikation
- Geringer Verdrahtungsaufwand minimiert Kosten und überflüssige Ein-/ Ausgangsbelegung an der Automationsstation
- Ideal für geräuschempfindliche Anwendungen dank Geräuschpegel <28 dB
Siemens Smart Infrastructure hat das Sortiment
an SSA-Stellantrieben für Kleinventile durch neue Funktionen ergänzt, die noch
energieeffizientere und vielseitigere hydraulische Raumanwendungen ermöglichen.
Die aktualisierten SSA-Stellantriebe bieten mehr Flexibilität dank
breitgefächerter Steuermöglichkeiten – von analoger Steuerung über
KNX-Kommunikation für Raumlösungen bis zu schneller Integration in vernetzte
Systeme. Da zur Kommunikation und Stromversorgung dasselbe Kabel verwendet
wird, spart der Kunde Zeit und Kosten. Dank Nachtbetrieb mit einem
Geräuschpegel unter 28 dB sind die Stellantriebe geräuscharmer als je
zuvor. Dadurch eignen sie sich ideal für geräuschempfindliche Bereiche wie
Hotels, Tonstudios, Besprechungsräume und Bibliotheken.
-
- Cerberus PACE erfüllt alle Beschallungs- und Sprachalarmanforderungen
von kleinen und einfachen bis hin zu großen und komplexen Anwendungen
- Professionelle Tonqualität bei niedriger Latenz
- Kostengünstige Lösung ohne Single Point of Failures
Siemens Smart Infrastructure stellt eine neue kompakte Version von Cerberus PACE Modular vor, durch die der Anwendungsbereich dieses Systems erweitert wird. Zusammen stellen Cerberus PACE Modular und Compact eine umfassende Beschallungs- und Sprachalarmlösung dar, die sich in Brandschutz- und Gefahrenmanagementsysteme integrieren lässt. Das System bietet noch mehr Anpassungsmöglichkeiten, um Menschen und Sachwerte zu schützen und die Geschäftskontinuität aufrechtzuerhalten.
- Aufbau von über 100 Ultraschnellladepunkten an 30 deutschen Aral Tankstellen bis Ende des 1. Quartals 2021 abgeschlossen; Weiterer Ausbau geplant
- Siemens liefert intelligenten Netzanschluss für steigenden Strombedarf
- Cloud-Anbindung ermöglicht Transparenz über alle Standorte und erhöht Effizienz sowie Ausfallsicherheit
Die Aral AG, ein Unternehmen der bp Gruppe in Deutschland, hat Siemens Smart Infrastructure mit dem Ausbau des Netzanschlusses an dreißig ausgewählten Tankstellen beauftragt. Die Installation von intelligenten Ortsnetzstationen ermöglicht es Aral, ihre Tankstellen mit Ultraschnellladetechnologie für Elektrofahrzeuge aufzurüsten. Die Installation soll bis Ende Februar abgeschlossen sein.
- Spannungsbereich bis zu 1.000 V und skalierbare Ladeleistung bis zu 300 kW
- Hohe Effizienz für niedrigere Betriebskosten bei hohem Leistungsdurchsatz
- Automatische Verteilung der Ladeleistung je nach Fahrzeugbedarf
Siemens
Smart Infrastructure stellt seine neue Schnellladesäule für öffentliches Laden
im IEC Markt vor, die Sicharge D. Sie eignet sich als Schnellladestation an der Autobahn und
in der Stadt, in öffentlichen Parkhäusern und in Einkaufszentren. Sie bietet
einen Spitzenwirkungsgrad von 96 Prozent, einen der besten Werte auf dem Markt,
sowie eine skalierbare Ladeleistung und deren dynamische Verteilung.