Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung20. Januar 2021Erlangen
Siemens launcht eine der effizientesten DC-Ladesäulen auf dem Markt

Die neue Siemens Ladesäule für öffentliches Laden, Sicharge D, eignet sich als Schnellladestation an der Autobahn und in der Stadt, in öffentlichen Parkhäusern und in Einkaufszentren.
„Dank
der Upgrade-Möglichkeiten und dynamischem Laden stellt die Sicharge D einen
großen Schritt in Richtung E-Mobilität der Zukunft dar. Damit sind unsere
Kunden auf alle Eventualitäten der E-Mobilität vorbereitet, seien es eine
größere Anzahl an Ladeoptionen oder höhere Ladegeschwindigkeiten“, sagte Birgit
Dargel, Global Head Future Grids bei Siemens Smart Infrastructure.
„Gleichzeitig ist die Sicharge D eine der effizientesten Schnellladesäulen auf
dem Markt – ein wichtiger Aspekt, denn der sorgfältige Umgang mit knappen
Ressourcen ist für die Schaffung einer nachhaltigen Mobilität besonders
wichtig.“
Mit
einem konstanten Wirkungsgrad über 95,5 Prozent und einem
Spitzenwirkungsgrad von 96 Prozent kommt bei der neuen Sicharge D nahezu
der gesamte erzeugte Strom beim zu ladenden Fahrzeug an. Für Kunden bedeutet
das niedrigere Betriebskosten. Die Ladesäule ist so konzipiert, dass sie auch
mit zukünftigen technologischen Entwicklungen Schritt halten kann: Die meisten
Elektrofahrzeuge haben heute zwar eine begrenzte Ladekapazität, werden aber in
Zukunft eine höhere Ladeleistung unterstützen und damit höhere
Spannungsbereiche erfordern. Deshalb bietet die Sicharge D eine skalierbare
Ladeleistung bis zu 300 kW, entweder direkt von Beginn an oder durch
Nachrüstung mit Plug-and-Play-Leistungsmodulen. Die Ladesäule unterstützt an
allen DC-Ladeanschlüssen bereits Spannungen zwischen 150 und 1.000 Volt (V)
sowie Ladeströme bis zu 1.000 Ampere (A). Dies ermöglicht die Nutzung der
vollen elektrischen Leistung sowohl bei 800-Volt-Fahrzeugen von morgen als auch
bei niedrigeren Ladespannungen heutiger Elektrofahrzeuge.
Obwohl
die Anzahl von Elektrofahrzeugen immer weiter zunimmt, stellen Investitionen in
die Infrastruktur heute eine echte Herausforderung dar.
Die Sicharge D kann um bis zu zwei externe Ladeanschlüsse erweitert werden, so dass Kunden genau dann investieren können, wenn Bedarf besteht. Die Standardkonfiguration verfügt über zwei DC- und einen AC-Ausgang in einem kompakten Gehäuse, das den Installationsaufwand minimiert.
Die Sicharge D kann um bis zu zwei externe Ladeanschlüsse erweitert werden, so dass Kunden genau dann investieren können, wenn Bedarf besteht. Die Standardkonfiguration verfügt über zwei DC- und einen AC-Ausgang in einem kompakten Gehäuse, das den Installationsaufwand minimiert.
Neben
diesen Features ermöglicht die neue Ladesäule auch dynamisches paralleles
Laden: Dabei wird der Leistungsbedarf eines jeden angeschlossenen Fahrzeugs
berücksichtigt und der Ladevorgang automatisch an die Batterietechnologie und
den Ladezustand des Fahrzeugs angepasst. Auf diese Weise erhalten die
angeschlossenen Fahrzeuge die maximal benötigte Leistung, ohne dass ein
weiteres manuelles Eingreifen erforderlich ist.
Für ein optimales Nutzererlebnis ermöglicht der integrierte,
benutzerfreundlich verstellbare 24-Zoll-Touchscreen die einfache barrierefreie
Bedienung der Ladesäule. Das Display bietet Kunden zudem die Möglichkeit für
weitere, über die reine Schnittstelle zum Ladevorgang hinausgehende Funktionen.
Diese Presseinformation sowie Pressebilder
finden Sie unter
https://sie.ag/3pkNMCh
https://sie.ag/3pkNMCh
Weitere Informationen zu Siemens Smart
Infrastructure finden Sie unter
www.siemens.de/smart-infrastructure
www.siemens.de/smart-infrastructure
Zu dieser Pressemitteilung
Folgen Sie uns auf Twitter
Siemens Smart Infrastructure (SI) gestaltet den Markt für
intelligente, anpassungsfähige Infrastruktur für heute und für die Zukunft. SI
zielt auf die drängenden Herausforderungen der Urbanisierung und des
Klimawandels durch die Verbindung von Energiesystemen, Gebäuden und
Wirtschaftsbereichen. Siemens Smart Infrastructure bietet Kunden ein
umfassendes, durchgängiges Portfolio aus einer Hand – mit Produkten, Systemen,
Lösungen und Services vom Punkt der Erzeugung bis zur Nutzung der Energie. Mit
einem zunehmend digitalisierten Ökosystem hilft SI seinen Kunden im Wettbewerb
erfolgreich zu sein und der Gesellschaft, sich weiterzuentwickeln – und leistet
dabei einen Beitrag zum Schutz unseres Planeten: SI creates environments that
care. Der Hauptsitz von Siemens Smart Infrastructure befindet sich in Zug in
der Schweiz. Das Unternehmen beschäftigt weltweit etwa 72.000 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter.
Die
Siemens AG (Berlin und München) ist
ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren
für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und
Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar
schwerpunktmäßig auf den Gebieten intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und
dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der
Prozess- und Fertigungsindustrie. Siemens verbindet die physische und digitale
Welt — mit dem Anspruch, daraus einen Nutzen für Kunden und Gesellschaft zu
erzielen. Durch Mobility, einem der führenden Anbieter intelligenter
Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens
außerdem den Weltmarkt für den Personen- und Güterverkehr mit. Über die
Mehrheitsbeteiligung an dem börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers
gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und
digitalen Gesundheitsservices. Darüber hinaus hält Siemens eine
Minderheitsbeteiligung an der seit dem 28. September 2020 börsengelisteten
Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der
Energieübertragung und -erzeugung.
Im Geschäftsjahr 2020, das am 30. September 2020 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 57,1 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 4,2 Milliarden Euro. Zum 30.09.2020 hatte das Unternehmen weltweit rund 293.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter
Im Geschäftsjahr 2020, das am 30. September 2020 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 57,1 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 4,2 Milliarden Euro. Zum 30.09.2020 hatte das Unternehmen weltweit rund 293.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter