Der Blitz-Informationsdienst von Siemens (BLIDS) misst mit rund 160 Messstationen in Europa das elektromagnetische Feld von Blitzen. Aus den Werten der verschiedenen Messempfänger lässt sich genau ermitteln, wo gerade ein Blitz einschlägt. Seit 1991 analysiert Siemens die registrierten Blitze und sendet umgehend Warnhinweise an registrierte Kunden.
Kreuzfahrtschiffe benötigen so viel elektrische Energie wie
eine Kleinstadt. Diese erzeugen sie auf See in der Regel mit eigenen
Dieselaggregaten – und bisher in den allermeisten Fällen auch im Hafen. Eine
umweltfreundliche Alternative dazu bietet die Versorgung aus Landstromanlagen.
Allerdings sind dafür komplexe technische Voraussetzungen zu erfüllen, etwa in
Bezug auf die unterschiedlichen Frequenzen - 60 bzw. 50 Hertz (Hz) - in den zu
koppelnden Bord- und Landnetzen, große Strommengen und die Ausfall- und
Personensicherheit. Insgesamt trägt die Schifffahrt erheblich zum globalen CO2-Ausstoß bei. Dementsprechend fordern zum Beispiel europäische Regelungen bis 2050 eine Reduzierung dieser Emissionen um mindesten 40, möglichst aber um 50 Prozent im Vergleich zu 2005. In einigen Häfen, wie zum Beispiel in Hamburg, herrscht zudem eine relativ hohe Partikelbelastung. Allein die Schiffe im Hafen von Rotterdam produzieren jährlich gemeinsam ungefähr 23 Megatonnen CO2. Ein erheblicher Anteil dieser Emissionen entsteht im Stillstand.
Die Energiewelt befindet sich in einem
Transformationsprozess ungekannten Ausmaßes: Strom, Wärme und Wasserstoff aus
erneuerbaren Energien ersetzen zusehends fossile Energieträger. Der Anteil an
grüner Energie aus erneuerbaren Energiequellen nimmt von Jahr zu Jahr zu. Zugleich
steigt nach dem jüngsten Bericht der Internationalen Energieagentur (IEA) vom
April 2021 der Energiebedarf weltweit um 4,6 Prozent – nach einem
Covid-bedingten Rückgang von 4 Prozent
. Damit ist trotz des wachsenden
Anteils erneuerbarer Energien der Kohlendioxid-Ausstoß global höher denn je.
Die Siemens AG errichtet im Süden der Stadt Erlangen bis 2030 einen modernen und nachhaltig gestalteten "Siemens Campus Erlangen".
Das derzeitige Siemens-Forschungsgelände wird in mehreren Modulen bis 2030 zu einem lebendigen Stadtteil mit attraktiver Campusstruktur, zeitgemäßen Gebäuden, moderner Büroinfrastruktur, Labor- und Forschungsarbeitsplätzen sowie mit großzügigen Grünflächen und Freibereichen entwickelt. Ein CO₂-neutrales Programm sorgt für mehr Nachhaltigkeit auf dem Siemens Campus.
In dem Areal soll darüber hinaus auch ein neues urbanes Wohn- und Lebensumfeld entstehen. Wie nie zuvor wird Siemens dabei Teil der Stadt. Die offene Konzeption des Siemens Campus Erlangen entsteht nach einem Entwurf des Frankfurter Architekturbüros KSP Jürgen Engel Architekten.
Das Bauprojekt hat ein voraussichtliches Investitionsvolumen von rund 500 Millionen Euro und erstreckt sich über eine Fläche von 54 Hektar. Der Siemens Campus unterstreicht das langfristige Bekenntnis des Unternehmens zum Standort Erlangen und soll für die Mitarbeiter wie auch für die Region ein Symbol für Innovationskraft sein. Die Planung und Ausgestaltung des Projekts erfolgten in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Erlangen und dem Freistaat Bayern.
Aus der historischen Siemensstadt entsteht eine neue Arbeits- und Lebenswelt. Mit Siemensstadt Square plant Siemens das größte Entwicklungsprojekt in seiner Geschichte.
Siemens errichtet im Frankfurter Stadtquartier Gateway Gardens ein innovatives Büroensemble, das Zeichen setzt bei neuen Arbeitswelten. Externen Mietern stehen rund 20.000 Quadratmeter
hoch-flexible Büroflächen in zwei Gebäuden zur Verfügung.
Siemens ist ein Teil der
Gesellschaft. Als solcher engagieren wir uns und übernehmen Verantwortung.
Besonders stolz sind wir auf unsere Kolleginnen und Kollegen, die sich ehrenamtlich
engagieren. Sie sind in Vereinen, Stiftungen oder Verbänden aktiv und tragen
etwas zu unserer Gesellschaft bei. Zum Internationalen Tag des Ehrenamts
erzählen uns einige dieser Kolleginnen und Kollegen ihre Geschichten.