Das innovative Logistiksystem Cargo sous terrain (CST) steht vor einem entscheidenden Meilenstein: Seit Anfang des Jahres debattiert das Parlament die gesetzliche Grundlage für das Generationenprojekt. Die zuständige Parlamentskommission hat ihre Unterstützung für CST bekräftigt. Gleichzeitig sind fünf neue Hauptinvestoren, darunter die Siemens Schweiz AG, dazugekommen, welche die finanzielle Basis verbreitern und Einsitz in den CST-Verwaltungsrat nehmen.
Siemens ermöglicht Anbietern von Ladesystemen mit einer
neuen Plug&Play Lösung erstmalig eine Kalibrierung des Powerline
Signalpegels gemäss den CCS (Combined Charging
System)-Implementierungsrichtlinien der CharIN Association zum konduktiven
Laden von Elektrofahrzeugen.
Siemens
Smart Infrastructure hat den neuen Sentron NH-Sicherungseinsatz 3NA COM mit
integrierter Kommunikations- und Messfunktion auf den Markt gebracht. Das
kompakte Gerät ist für Niederspannungsnetze bis zu 400 Volt ausgelegt und kann
unter anderem in Ortnetzstationen und Industrieanlagen eingesetzt werden.
Siemens
ergänzt das bewährte Einkabel-Servoantriebssystem Sinamics S210 um neue Servomotoren
und erweitert dadurch den Einsatzbereich – speziell für den Einsatz in der
Pharma- und Lebensmittelindustrie.
Das Mainzer Biotechnologieunternehmen BioNTech SE hat mit
Hilfe von Siemens in Rekordzeit eine bestehende Anlage in Marburg für die
Produktion des Covid19-Impfstoffs umgebaut. Mit der Produktionsanlage wird seit
Februar der Wirkstoff sowie seit Ende März der Impfstoff BNT162b2 (auch bekannt
als COMIRNATY) produziert.
Siemens
präsentiert auf der Hannover Messe 2021 mit Sitrans SCM IQ eine neue Industrial
Internet of Things (IIoT)-Lösung für Smart Condition Monitoring.
Siemens Smart Infrastructure hat Desigo CC, die Gebäudemanagementplattform für Smart
Buildings, auf Version V5.0 aktualisiert und ermöglicht damit die Anbindung zusätzlicher
Systeme und Geräte.
Siemens Smart Infrastructure stellt das neue Raumbediengerät KNX Touch Control TC5 vor,
das passive Gebäude in Adaptive verwandelt, und treibt so die Entwicklung von
intelligenten Gebäudetechnologien weiter voran.
Um die Energiewende zu schaffen und die ambitionierten CO2-Ziele zu erreichen, braucht es das Zusammenspiel von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Für Siemens Schweiz sind die Pläne des Bundes und insbesondere das neue CO2-Gesetz der richtige Weg, um die Ziele der Energiestrategie 2050 zu erreichen. Bereits im Jahr 2023 wird der Siemens-Campus in Zug, der grösste Schweizer Standort des Unternehmens, die Klimaneutralität erreichen. Im Mai 2021 startet die umfassende Sanierung des Bestandsgebäudes Theilerstrasse 1c, welche rund zwei Jahre dauert. Das Investitionsvolumen beträgt rund 70 Millionen Franken. Im Rahmen ihres Besuchs vom 8. März 2021 in Zug liess sich Bundesrätin Simonetta Sommaruga, Vorsteherin des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) über dieses Bauprojekt, die neusten technologischen Möglichkeiten und die ambitionierten Klimaziele des Unternehmens informieren.