Andrea Räber aus Luzern und Hannah Berüter aus Zug gewinnen mit ihrer Bachelorarbeit «Rhyddm –didaktische Web-Anwendung ‹Rhythmische Notationen›» den mit 4000 Franken dotierten regionalen Siemens Excellence Award. Die beiden Informatikerinnen der «HSLU – Hochschule Luzern» sind damit für den nationalen Siemens Excellence Award 2025 nominiert, der mit 10 000 Franken dotiert ist.
Mit ihrer Bachelorarbeit «Winterstrom maximieren mit schneefreien PVT-Modulen» gewinnen Fabian Maag aus Schaffhausen und Marc Willi aus Chur den mit 4000 Franken dotierten regionalen Siemens Excellence Award. Die Energie- und Umwelttechniker der «ZHAW – Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften» sind damit für den nationalen Siemens Excellence Award 2025 nominiert, der mit 10 000 Franken dotiert ist.
SBB Cargo International AG hat bei Siemens Mobility in Zusammenarbeit mit der SüdLeasing GmbH weitere 20 Vectron-Mehrsystemlokomotiven inklusive des Ausstattungspakets XLoad bestellt. Die Lokomotiven werden von SBB Cargo International bei SüdLeasing über ein langfristiges Mietkonzept mit flexibler Laufzeit angemietet. Der Vertrag umfasst ausserdem die Instandhaltung der Fahrzeuge durch Siemens Mobility über 15 Jahre. Vectron XLoad ist ein Ausrüstungspaket zur Verbesserung der Reibwertausnutzung mit dem Ziel, erhöhte Anhängelasten zu befördern. XLoad ermöglicht unter anderem Betriebseinsätze auf der Schweizer Nord-Süd-Achse, bei denen zukünftig nur eine vierachsige Lokomotive benötigt wird statt zwei.
Die St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG (SAK) hat mit Siemens den schweizweit ersten Rahmenvertrag zur Lieferung von fluorgasfreien Mittelspannungsschaltanlagen unterzeichnet. Der Vertrag umfasst die Lieferung von Mittelspannungsschaltanlagen (blue GIS-Lastschaltanlagen vom Typ 8DJH24) für die sekundäre Stromversorgung in den Kantonen St.Gallen, Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden. In den kommenden fünf Jahren werden im Versorgungsgebiet der SAK hunderte von blue GIS-Komponenten und -Anlagen installiert, die dank der Siemens «Clean Air»-Technologie komplett ohne klimaschädliche Fluorgase funktionieren.
Die gewaltige Papiermaschine PM7 der Perlen Papier AG produziert täglich Zeitungspapier in der Länge von Luzern bis Kairo. Unter anderem sorgen das Prozessleitsystem, Steuerungen und Antriebslösungen mit über 90 Frequenzumrichtern von Siemens dafür, dass dieser hochkomplexe Vorgang reibungslos funktioniert. Wichtiges Thema ist auch die Nachhaltigkeit: Dank der Prozesswärme aus der benachbarten Renergia Zentralschweiz AG, der grössten Kehrichtverbrennungsanlage des Landes, spart Perlen Papier viel fossilen Brennstoff ein.
Siemens konnte in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2024 (01.10.2023 bis 31.03.2024) den Umsatz in der Schweiz erneut steigern. Der Umsatzerlös der Siemens-Gesellschaften erhöhte sich auf 1,385 Milliarden Franken. In der Vorjahresperiode waren es 1,377 Milliarden Franken. Als einer der grössten Technologiearbeitgeber im Land beschäftigt Siemens mehr als 5900 Mitarbeitende in der Schweiz.
Die dringendste Aufgabe zur Erreichung der
ambitionierten Klimaziele ist eine signifikante Reduktion der CO₂-Emissionen. Switzerland Innovation Park
Biel/Bienne (SIPBB) hat für Industrieunternehmen ein neuartiges Angebot für ein
wirkungsvolles Emissions-Management lanciert und setzt dabei auf
Siemens-Technologie. Die eingesetzte Software-Lösung SiGREEN nutzt bei der
Berechnung des CO₂-Fussabdruck Realdaten, anstelle von
industriellen Durchschnittswerten. Damit werden Product Carbon Footprints (PCF)
zu einem Mess- und Steuerungsinstrument, mit dem sich Optimierungsmassnahmen
gezielt umsetzen lassen.
Vom 4. – 6.
Juni 2024 trifft sich die Schweizer Strom- und Energiewirtschaft an den
Powertagen in der Messe Zürich. Siemens Schweiz ist in diesem Jahr in der Halle
5 am Stand C10 präsent und zeigt unter dem Motto "Shaping Future Grids for
a better tomorrow" sein umfassendes Portfolio.
Die beiden ZHAW-Absolventen Tenzin Samdrup Langdun und Martin Oswald haben mit ihrem KI-Modell zur Erkennung von Schilddrüsenkrebs in Einzelzellen überzeugt und den Siemens Excellence Award 2024 Publikumspreis gewonnen. Den Jurypreis holte sich Fachhochschule Nordwestschweiz-Absolvent Joel Becker mit seinem Messsystem für die Analyse von Erdgasen in Echtzeit.