- L’appareillage Clean Air sans gaz fluorés élargit la gamme GIS jusqu’au niveau 24 k
- Technologies éprouvées et sûres pour une gestion simplifiée d’un bout à l’autre du cycle de vie
- Des fonctionnalités digitales renforcent la fiabilité de tous les réseaux et optimisent le fonctionnement
Siemens Smart Infrastructure étend sa gamme
d’appareillages de commutation isolés au gaz (GIS) respectueux de
l’environnement jusqu’au niveau 24 kilovolts (kV), avec un nouvel
appareillage moyenne tension NXPLUS C 24 exempt de gaz fluorés.
L’utilisation de Clean Air – un agent d’isolation naturel – associée à la
technologie éprouvée du vide rend superflue l’utilisation de mélanges de gaz
fluorés (gaz F), permettant ainsi une distribution d’énergie neutre sur le plan
climatique. L’appareillage est équipé de fonctions digitales qui assurent un
fonctionnement sûr, fiable et économique.
- Un dépôt de bus doit être équipé d'une
technologie de recharge et de distribution électrique
- 23 stations de recharge, de 150 kW
chacune, alimentent les bus électriques
- Installation facile du système de
distribution d'électricité dans le bâtiment existant grâce à la technologie des
canalisations électriques préfabriquées
Siemens Smart Infrastructure a reçu une commande
de l'autorité de transport de Ratisbonne (
das Stadtwerk Regensburg.Mobilität
GmbH), en Allemagne, pour équiper le dépôt de bus de Markomannenstrasse
pour l'électromobilité. Siemens fournira l'infrastructure de recharge ainsi que
la technologie de distribution électrique. La mise en service est prévue pour
2021. Les bus électriques ont été introduits pour la première fois dans le centre-ville
de Ratisbonne en 2017.
- Mot d’ordre : « Digitalization in Machine Tool Manufacturing – Thinking further! »
- Sinumerik ONE : une nouvelle génération de contrôleurs intégralement digitaux
- Le portefeuille de produits logiciels dédiés à la qualité des pièces de fabrication s'enrichit d'une nouvelle application Edge
Avec le mot d’ordre « Digitalization in Machine Tool Manufacturing – Thinking further! », Siemens présente, sur les 1 700 mètres carrés de son stand H50 du Hall 9 u salon EMO de Hanovre, les nombreuses nouveautés qui viennent compléter son portefeuille de produits Digital Enterprise destiné à l'industrie de la machine-outil. Après avoir intégré à son offre diverses technologies d'avenir telles que le nouveau contrôleur de machines-outils pensé pour la digitalisation, l'informatique en périphérie (Edge) et le cloud, l'intelligence artificielle et la fabrication additive, Siemens est aujourd'hui un pionnier de la transformation digitale de la machine-outil. « Notre gamme unique de solutions de digitalisation traduit notre volonté d'anticiper l'univers de la machine-outil de demain et d’aider nos clients ainsi que les fabricants et utilisateurs de machines à exploiter autrement et de manière plus efficace les volumes croissants de données en vue de renforcer leur productivité, leur qualité et leur compétitivité », explique le Dr Wolfgang Heuring, CEO de la Business Unit Motion Control. La pierre angulaire des technologies innovantes est la disponibilité et la transparence des données, qui peuvent être utilisées pour créer des jumeaux digitaux – du produit, de la production et de la performance – capables de cartographier et de relier les différentes étapes des processus de fabrication industrielle au sein d'un environnement virtuel. « Il est important d'utiliser les données de manière innovante et de les convertir en connaissances exploitables dans le but d'améliorer la performance et la flexibilité et de réduire les délais de mise sur le marché », poursuit Wolfgang Heuring.