Siemens et Breemes, le premier distributeur
limbourgeois de composants électrotechniques, signent leur nouvel Approved
Partnership. En tant que Siemens Value Added Reseller pour Process
Instrumentation, Breemes peut désormais compter sur le soutien de Siemens pour
mieux accompagner les clients en leur fournissant des conseils sur la
technologie de mesure, ainsi que sur d’autres composants industriels et
applications d’automatisation. Siemens renforce ainsi son partenariat avec
Breemes en tant que partenaire professionnel qui, grâce à une connaissance
parfaite des produits et des systèmes, peut encore mieux soutenir le client
final.
- Le
contrôle de mouvement intuitif permet une production plus flexible et compense
la pénurie de travailleurs qualifiés.
- Nouveau logiciel
Simatic Motion Interpreter : programmez des séquences de mouvement sans connaissances spécialisées.
- La nouvelle
génération d’entraînements Sinamics complète le concept de mouvement global de
Siemens.
Siemens présente la dernière version du
Totally Integrated Automation (TIA) Portal. Avec la version 19, le
contrôle de mouvement est plus simple que jamais. Intuitif pour les non-experts
et nouveaux utilisateurs, et crucial pour les entreprises industrielles. Pour
gérer de manière flexible une diversité croissante de produits et faire face à
la pénurie de travailleurs qualifiés, davantage de processus doivent être
automatisés ; autrement dit, les
machines et les systèmes ainsi que les exigences qui en découlent en
matière de contrôle de mouvement et de technologies d'automatisation deviennent
de plus en plus complexes.
- Au titre de l’exercice 2023, les entrées de commandes progressent de 7 % sur une base comparable, à 92,3 milliards d’euros (2022 : 89,0 milliards d’euros).
- Au titre de l’exercice 2023, le chiffre d’affaires augmente de 11 % sur une base comparable, à 77,8 milliards d’euros (2022 : 72,0 milliards d’euros).
- Nouveaux records : le résultat de l’activité industrielle atteint 11,4 milliards d’euros (2022 : 10,3 milliards d’euros) ; la marge opérationnelle dégagée par l’activité industrielle de l’entreprise s’établit à 15,4 % (2022 : 15,1 %).
- Le flux de trésorerie disponible affiche à l’échelle du groupe un niveau jamais atteint à ce jour, à 10,0 milliards d’euros (2022 : 8,2 milliards d’euros).
- Le résultat après impôts a pratiquement doublé pour atteindre son plus haut historique, à 8,5 milliards d’euros (2022 : 4,4 milliards d’euros)
- Proposition de distribution de dividendes de 4,70 euros par action (2022 : 4,25 euros par action)
- Innomotics : nouvelles options à l’étude pour autonomiser l’activité
- Perspectives pour l’exercice 2024 : Siemens anticipe, sur une base comparable, une croissance de 4 % à 8 % de son chiffre d’affaires et un bénéfice par action de base, hors incidences de l’allocation du prix d’acquisition (BPA), compris entre 10,40 euros et 11,00 euros, en excluant la participation dans Siemens Energy.
Lors de l’exercice 2023 (clos le 30 septembre 2023), Siemens a poursuivi sa croissance rentable. L’entreprise affiche de nombreux records dans ses résultats. Forte des performances historiques enregistrées par son activité opérationnelle, l’entreprise affiche un chiffre d’affaires annuel en hausse de 11 % sur une base comparable (à périmètre d’activité et de change constants), atteignant ainsi le haut de la fourchette d’objectifs qui avait été fixée en début d’exercice (9 à 11 %). Le résultat et la rentabilité de l’activité industrielle enregistrent des niveaux record. Le bénéfice après impôts est également à un niveau inégalé à ce jour. Les actionnaires doivent bénéficier de la remarquable performance enregistrée par l’entreprise. Le Conseil de surveillance et le Directoire proposent de porter le dividende à 4,70 euros par action, contre 4,25 en 2022.
- Les entreprises présentent
Siemens Industrial Copilot, un assistant génératif alimenté par IA, conçu pour
améliorer la collaboration homme-machine et augmenter la productivité.
- Les entreprises travailleront ensemble à la construction de copilotes
supplémentaires pour les secteurs de la fabrication, des infrastructures, du
transport et de la santé.
- Le principal fournisseur automobile, Schaeffler AG, est un pionnier de
Siemens Industrial Copilot.
- En outre, l’application Siemens Teamcenter pour Microsoft Teams sera
généralement disponible en décembre 2023 et accélérera l’innovation tout au
long du cycle de vie du produit.
Microsoft
et Siemens renforcent leur partenariat en apportant les avantages de l'IA
générative aux industries du monde entier. Dans un premier temps, les
entreprises présentent Siemens Industrial Copilot, un assistant développé
conjointement par IA visant à améliorer la collaboration homme-machine dans la
fabrication. En outre, le lancement de l’intégration entre le logiciel Siemens
Teamcenter pour la gestion du cycle de vie des produits et Microsoft Teams
ouvrira la voie au a métavers industriel. Cela simplifiera la collaboration
virtuelle des ingénieurs de conception, des travailleurs de première ligne et
d'autres équipes dans toutes les fonctions commerciales.
- Sinumerik Ctrl-E version
V6.22 comprend de nouvelles fonctions pour évaluer et réduire la consommation
d’énergie
- Portefeuille flexible d’IHM
pour des machines-outils multifonctionnelles
- Compatibilité parfaite en
termes d’utilisation et de programmation pour une intégration aisée dans le
parc de machines existant
À l’occasion du salon
EMO de cette année, Siemens a élargi sa gamme de produits et de services avec
la commande CNC « Digital Native » Sinumerik One. La nouvelle
génération de CNC de Siemens, lancée sur le marché en 2019, propose de
nombreuses innovations, aussi bien au niveau logiciel que matériel. Avec la
version logicielle Sinumerik V6.22, la plateforme Sinumerik One se dote de
nouvelles fonctions technologiques qui permettent de renforcer la transparence
dans les machines, de réduire leur usure, de simplifier les opérations et
d’améliorer les performances. L’utilisation des ressources est ainsi optimisée
grâce à la diminution des rebuts et des réparations, par exemple. La
productivité des machines s'en trouve également améliorée, notamment par la
réduction des temps d'arrêt et des temps de production.
Siemens a organisé la semaine dernière la première
édition du Siemens Repair Café. Les collaborateurs de l’acteur technologique
pouvaient se porter candidats pour effectuer des réparations ou apporter
eux-mêmes des objets en vue d’une réparation. Finalement, les meilleurs
ingénieurs de Siemens ont redonné vie à une dizaine d'objets, allant d’un vélo
à un gaufrier. Sur place, les propriétaires ont pu apprendre comment ils
pouvaient dorénavant réparer eux-mêmes leur matériel cassé. Par cette
initiative, Siemens entend promouvoir l’idée de circularité auprès des
collaborateurs et renforcer la culture de l’apprentissage au quotidien.
- Accord-cadre d’une valeur de plus de 5 milliards
d’euros
- Développement conséquent de la plateforme Mireo
- Utilisation prévue à partir de 2028
Siemens Mobility a
remporté un accord-cadre portant sur la livraison de 540 trains
électriques d’un étage à l’ÖBB (société de chemins de fer autrichiens).
- Le ministre Ben Weyts adhère aux ateliers innovants de
Siemens & de la Techniek- en WetenschapsAcademie de la Hogeschool UCLL
La douzième édition de Siemens Little Innovators s’est
tenue aujourd'hui. Quelque 110 enfants âgés de huit à douze ans ont
découvert la technologie et la science à travers des ateliers interactifs. En
outre, dans le cadre de ses 125 années de présence en Belgique, Siemens a
élargi l'initiative pour la première fois en 12 ans. Le ministre Ben Weyts
et le bourgmestre Jo Vander Meylen ont assisté à cette édition festive.
- Le
portefeuille Smart Building de Siemens, dont Building X, reconnu comme
Accredited Solutions par WiredScore.
- WiredScore
établit une norme mondiale pour la technologie dans le secteur des bâtiments.
- La certification SmartScore de WiredScore aide les investisseurs et les
exploitants du monde entier à mettre en œuvre des immeubles intelligents et
connectés, conformément aux critères les plus élevés du secteur et aux attentes
des locataires.
- L'accréditation souligne l'engagement de Siemens à aider ses clients à
réaliser des bâtiments intelligents et tournés vers l'avenir.
Le portefeuille Smart
Building de Siemens Smart Infrastructure, conçu pour aider les propriétaires de
bâtiments à construire des bâtiments sains, confortables et durables - qu'il
s'agisse de constructions nouvelles ou de rénovations - a été reconnu par WiredScore
dans le cadre du programme Accredited Solutions. L'accréditation des
fournisseurs de solutions intelligentes est accordée par WiredScore, une
société américaine qui établit une norme mondiale pour la technologie dans le
monde bâti par le biais de la certification et de la formation continue.
- Surveillance de l’ensemble des réseaux triphasés de 200 V à 690 V de tension nominale
- Surveillance de la fréquence de 15 à 70 Hz pour des informations plus détaillées
- IO-Link permet la transmission et l'évaluation des valeurs mesurées dans le contrôleur ou les systèmes de niveau supérieur
- Certification selon les normes SIL 1 (CEI 62061) et PL c (EN ISO 13849-1) pour un large éventail d’applications
Siemens a lancé une nouvelle génération de relais de surveillance de ligne. Les relais de surveillance de ligne SIRIUS 3UG5 combinent une technologie éprouvée à de nouvelles fonctionnalités et applications. Les relais sont le moyen le plus simple de surveiller la stabilité et la qualité des réseaux conformément aux normes, garantissant un fonctionnement correct du système et une longue durée de vie des composants tels que les moteurs ou les compresseurs. Les relais de surveillance de réseau sont utilisés dans des domaines critiques tels que les hôpitaux ou le secteur des processus, qui exigent une alimentation électrique de haute qualité et à sécurité intégrée. Parmi les autres domaines d'application, citons les grues, les ascenseurs, les compresseurs d'air et de climatisation, ainsi que l'industrie du bois.