Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Communiqué de presse06 December 2023Digital IndustriesNuremberg
TIA Portal Version 19 : le contrôle de mouvement facilité pour tous les utilisateurs

Le concept complet de contrôle de mouvement de Siemens facilite l’interaction entre l’ingénierie, le contrôle et les entraînements – pour tous les utilisateurs.
Nouvelles fonctionnalités du TIA Portal V19
Sur TIA Portal,
le contrôle de mouvement est intuitif et totalement intégré, de l'ingénierie et du contrôle aux entraînements des machines
et des usines. Que l'utilisateur souhaite contrôler un seul axe ou une
cinématique complexe, TIA Portal offre un appui via des interfaces graphiques,
des objets technologiques intuitifs et des options de diagnostic étendues comme
le traçage. La version 19 apporte encore plus d’améliorations : la
nouvelle version offre des fonctionnalités étendues pour une ingénierie améliorée,
dont des unités logicielles aidant à la modularisation. Cela permet entre
autres à différents utilisateurs de créer leurs propres espaces de travail et
d'écrire des applications de mouvement complexes. Ces zones modulaires
facilitent la réutilisation des applications, le déploiement, le suivi et le
traçage.Il est également plus facile de créer des versions. L’introduction de
la nouvelle fonctionnalité technologique “Named Values” permet la création d’un
code lisible et facile à utiliser ainsi qu’un débogage clair, ce qui rend la
programmation plus pratique pour les utilisateurs. Les améliorations apportées
au TIA Portal V19 facilitent également l'utilisation de la CPU SIMATIC pour des
applications haut de gamme dans des segments importants de l'ingénierie
mécanique. La simulation de tous les types de contrôleurs matériels et
logiciels avec le logiciel de simulation S7-PLCSIM (Adv.) est également
possible.
Simatic Motion Interpreter
Siemens relève magistralement le défi
posé par la pénurie de travailleurs qualifiés dans l’automatisation avec le
logiciel Simatic Motion Interpreter, intégré au TIA Portal. Simatic Motion
Interpreter n’exige pas de connaissances approfondies en programmation ;
il agit davantage comme un système de navigation, où l'utilisateur entre une
simple description séquentielle des mouvements devant être réalisés. Simatic
Motion Interpreter reprend ensuite la
programmation de l'ordre de mouvement correspondant. D’un axe unique à
une cinématique complexe comprenant jusqu’à six axes d’interpolation. La CPU
Simatic S7-1500 T utilise un logiciel pour fonctionner comme un simple
contrôleur de robot intégré.
Génération d'entraînements Sinamics
La nouvelle génération d’entraînements
Sinamics – notamment adaptés à une utilisation avec des robots delta,– complète
le concept global de contrôle de mouvement de Siemens. En fonction de l’application, les entraînements offrent une
variété d’avantages. Par exemple, le Sinamics S200 compact et précis est
entièrement intégré au TIA Portal et donc très facile à utiliser. Le système de servovariateur Sinamics S210 offre des
fonctionnalités de sécurité allant jusqu'au niveau SIL 3, et le
variateur de fréquence Sinamics G220 établit une nouvelle référence en matière
d'efficacité énergétique grâce à une distorsion harmonique réduite de
95 %. Un jumeau numérique des entraînements via Sinamics DriveSim Basic et
Advanced permet d’effectuer des tests et des optimisations dans le monde
virtuel.
Suivez-nous sur Twitter
Siemens Digital Industries (DI) est un leader dans le domaine de l'innovation appliquée à l'automatisation et la digitalisation. Collaborant étroitement avec ses partenaires et ses clients, DI dynamise la transformation digitale dans les secteurs de la production manufacturière et des procédés. Avec son portefeuille Digital Enterprise, DI offre aux entreprises de toutes tailles un programme complet de produits, de solutions et de services pour intégrer et digitaliser l'ensemble de la chaîne de valeur. Optimisé pour les besoins spécifiques à chaque industrie, le portefeuille unique de DI aide les clients à améliorer la productivité et la flexibilité. DI ajoute en permanence des innovations à son portefeuille pour intégrer les technologies de pointe du futur. Siemens Digital Industries, dont le siège mondial se trouve à Nuremberg, en Allemagne, emploie environ 76.000 personnes dans le monde.
Siemens AG (Berlin et Munich) est une entreprise technologique dont l’activité est ciblée sur les secteurs de l’industrie, des infrastructures, du transport et de la santé. Usines éco-efficientes, chaînes logistiques résilientes, bâtiments et réseaux électriques intelligents, matériel ferroviaire confortable à faibles émissions et médecine de pointe : l’entreprise crée des technologies offrant une réelle valeur ajoutée à ses clients. En œuvrant à la convergence du monde numérique et du monde réel, Siemens permet à ses clients de transformer les secteurs et les marchés sur lesquels ils opèrent, contribuant ainsi à améliorer le quotidien de milliards d’individus dans le monde. Fournisseur de premier plan de technologies médicales, Siemens Healthineers, filiale cotée en bourse dans laquelle le groupe détient une participation majoritaire, contribue à façonner la santé de demain. En outre, Siemens détient une participation minoritaire dans Siemens Energy, acteur majeur dans le transport, la distribution et la production d’énergie. Au titre de l’exercice 2022, clos le 30 septembre 2022, le groupe Siemens a enregistré un chiffre d’affaires de 72,0 milliards d’euros pour un bénéfice après impôts de 4,4 milliards d’euros. Au 30 septembre 2022, l’entreprise comptait un effectif mondial de près de 311 000 salariés. Pour de plus amples informations, retrouvez-nous sur Internet à l’adresse :
www.siemens.com.