- Das Siemens- Unternehmen kündigt neue Analysefunktionen für effizenteren Gebäudebetrieb und ein erweiterbares Partner-Ökosystem an
- Enlighted erreicht höhere Genauigkeit bei der Anlagenverfolgung durch Nutzung von künstlicher Intelligenz im Real-Time Location System
- Die Lösungen sind Teil des Siemens Xcelerator Marketplace
Enlighted, ein führendes Unternehmen im Bereich Property Technology, das Teil von Siemens ist, kündigt die erweiterte Nutzung von künstlicher Intelligenz (KI) in seiner Location-Intelligence-Lösung sowie zwei neue Partner in seinem KI-Partner-Ökosystem an.
- Infrastruktur für private, industrielle 5G-Netze mit Fokus auf Automatisierungsanwendungen
- Lösung ist bereits in Siemens-Werken sowie bei Pilotkunden wie Salzgitter AG im Einsatz
- 5G entscheidend für mobile Roboter, autonome Logistik, fahrerlose Transportsysteme, Edge-Geräte
Das Technologieunternehmen Siemens bringt erstmals eine selbst entwickelte private Infrastruktur für den Mobilfunkstandard 5G auf den Markt. Die Lösung ermöglicht es Industrieunternehmen, eigene lokale 5G-Netze aufzubauen, die Automatisierungsanwendungen bestmöglich unterstützen. „Mit eigenen 5G-Netzen zünden Industrieunternehmen die nächste Stufe der vernetzten Produktion“, sagt Axel Lorenz, CEO Process Automation bei Siemens. „5G ist entscheidend für Anwendungen wie mobile Roboter, autonome Logistik und fahrerlose Transportsysteme in Fabriken. Mit der privaten 5G-Infrastruktur von Siemens haben Anwender zudem jederzeit die alleinige Kontrolle über ihre Daten in ihrem 5G-Netz und können das Netz maßgeschneidert auf ihre Anwendungen konfigurieren.“
- Digitaler Zwilling der Maschine, des Werkstücks und der Steuerung in einem durchgängigen Angebot auf dem Siemens Xcelerator Marketplace erhältlich
- Siemens unterstreicht Technologieführerschaft in der Kombination der realen mit der digitalen Welt
- Weniger Ausschuss und Vermeidung von Maschinenschäden
- Um bis zu 40% schnellerer Produktionshochlauf der Maschine
Das Technologieunternehmen Siemens, ein Innovationsführer in der Automatisierung und Digitalisierung, und DMG MORI, ein weltweit führender Anbieter von spanabhebenden Werkzeugmaschinen zum Drehen, Fräsen und Schleifen sowie für die additive Fertigung, stellen den ersten durchgängigen digitalen Zwilling für die Bearbeitung mit Werkzeugmaschinen auf Siemens Xcelerator vor. Basierend auf der Digital Native CNC Sinumerik One umfasst das Angebot den digitalen Zwilling der Steuerung, der kundenspezifischen DMG MORI Werkzeugmaschine und des Werkstücks und ist ab sofort auf dem Siemens Xcelerator Marketplace verfügbar.
- Neue Sinorix al-deco AX Löschsystem mit SIMATIC Technologie
- Erstmalige Präsentation auf der EMO in Hannover (18. bis 23. September 2023)
Sinorix al-deco Systeme von Siemens stehen für eine zuverlässige und störungsresistente Brandlöschung. Mit Sinorix al-deco AX wird nun das neue MAXimum beim Brandschutz geschaffen. Das moderne HMI (Human-Machine Interface) steht für Benutzerfreundlichkeit und maßgeschneiderte Einstellmöglichkeiten auf Knopfdruck. Durch die Überwachung und Aufzeichnung aller sicherheitsrelevanten Daten lassen sich Ereignisse eindeutig rekonstruieren und können zudem benutzerfreundlich und schnell ausgelesen werden. Mit SIMATIC ist neben einer übersichtlichen Überwachung auch eine direkte Anbindung an die betriebliche Brandmeldezentrale möglich. Sinorix al-deco AX verspricht eine einfache und schnelle Wiederinbetriebnahme nach einem Brandereignis, während unsere internationalen und etablierten Servicekanäle unterstützend zur Seite stehen. Außerdem sorgen das ganzheitliche Sicherheitskonzept bis zum Performance Level D sowie das integrierte Blockierventil für maximale Sicherheit.
- Sinumeriktrl-E in V6.22 mit neuen Funktionen zur Auswertung und Reduzierung des Energieverbrauchs
- Flexibles HMI-Portfolio für multifunktionale Werkzeugmaschinen
- Perfekte Kompatibilität in der Benutzung und Programmierung für eine einfache Integration in den bestehenden Maschinenbestand
Siemens erweitert zur diesjährigen EMO das Angebot rund um die „Digital Native“ CNC Sinumerik One. Die 2019 in den Markt eingeführte neue CNC-Generation von Siemens wartet mit zahlreichen Neuerungen in Soft- und Hardware auf. Mit der neuen Sinumerik-Software-Version V6.22 gibt es für die Sinumerik One neue Technologiefunktionen, welche die Transparenz in der Maschine erhöhen, die Bedienung vereinfachen, den Maschinenverschleiß reduzieren und die Leistungsfähigkeit erhöhen. Dies führt zur optimalen Nutzung der verfügbaren Ressourcen, beispielsweise durch Verringerung von Ausschuss und Reparaturen. Zudem trägt es zur Steigerung der Maschinenproduktivität bei, indem zum Beispiel Leerlauf- und Produktionszeiten minimiert werden.
- Engpass von 78.000 Auszubildenden 2030 in Oberösterreich prognostiziert
- Hochmoderne Ausbildungsstätte als Meilenstein für Bildung, Wirtschaft und den Standort Oberösterreich
- Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm, Oberösterreichs Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner, Linzer Bürgermeister Klaus Luger und Siemens Österreich CEO Patricia Neumann bei der Eröffnung des Siemens Trainingszentrums in Linz
Bis 2030 wird die Nachfrage an jungen Menschen, die mit einem Lehrabschluss in das Berufsleben starten, stark steigen. Allein in Oberösterreich wird laut Fachkräftemonitor Oberösterreich von einem Engpass von rund 78.000 Personen ausgegangen. 2023 standen jedem Lehrstellensuchenden im Schnitt bereits drei offene Lehrstellen gegenüber.
- Das Smart-Buildings-Portfolio von Siemens, darunter Building X, wurde von WiredScore als akkreditierte Lösung anerkannt
- WiredScore setzt einen globalen Standard für Technologie in der gebauten Welt
- Die SmartScore-Zertifizierung von WiredScore hilft Investoren und Gebäudebetreibern weltweit intelligente, vernetze Gebäude zu schaffen und dabei die höchsten Branchenmaßstäbe und Mietererwartungen zu erfüllen.
- Die Akkreditierung unterstreicht das Engagement von Siemens, Kunden bei der Realisierung intelligenter und zukunftssicherer Gebäude zu unterstützen
Das Smart-Buildings-Portfolio von Siemens Smart Infrastructure, das Gebäudeeigentümer bei der Errichtung gesunder, komfortabler und nachhaltiger Gebäude unterstützt – egal ob Neubauten oder Modernisierungen – wurde von WiredScore im Rahmen des Accredited Solutions-Programms anerkannt. WiredScore, ein in den USA ansässiges Unternehmen, das durch Zertifizierung und Weiterbildung einen globalen Standard für Technologie in der gebauten Welt setzt, akkreditiert Anbieter intelligenter Gebäudelösungen.
- 74 davon in nachhaltiger Schienenfahrzeugindustrie bei Siemens Mobility
- Zahl der Ausbildungsplätze weiter auf hohem Niveau
- Siemens setzt beim Fachkräftemangel auf eigene Auszubildende
Rund 100 junge Menschen haben heute mit 1. September ihre Ausbildung mit Zukunft bei Siemens in Österreich gestartet. Allein bei Siemens Mobility, dem größten Akteur der österreichischen Schienenverkehrsindustrie, haben 74 Jugendliche ihre Berufsausbildung begonnen. Insgesamt bietet das Unternehmen im Bereich der technischen und kaufmännischen Ausbildung 18 zukunftssichere Lehrberufe an. Die weiterhin hohe Zahl der von Siemens in Österreich angebotenen Ausbildungsplätze ist auch ein Beitrag zur Stärkung des heimischen Wirtschaftsstandorts und eine unmittelbare Antwort auf den Fachkräftemangel.