Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung27. November 2017Digital FactoryNürnberg
Umfangreiche Erweiterungen des Sinamics G120-Portfolios für optimales Handling

Die Push-Through-Kühlkörpervarianten, bei welchen der Großteil der Verlustwärme außerhalb des Schaltschranks abgeführt wird, gibt es nun auch in höheren Leistungen bis 132 kW. Diese neuen Push-Through-Varianten des Power Modules PM240-2 in den Spannungsbereichen 200 V bis 240 V sowie 380 V bis 480 V verfügen – wie das Basis Power Modul – über einen Brems-Chopper und eine integrierte DC-Zwischenkreisdrossel und können individuell mit der passenden Control Unit kombiniert werden.
Das flache IOP-2 Intelligent Operator Panel der Sinamics G-Reihe hat ebenfalls neue Funktionen erhalten. Es beinhaltet nun einen neuen Assistenten zur einfachen Konfiguration der Ethernet-basierenden Feldbus-Schnittstelle. Der Anwender erhält hiermit für die besonders einfache Konfiguration und Auswahl einen schnellen Überblick über die Einstellmöglichkeiten der Schnittstelle. Hinzu kommt außerdem eine neue Support-Funktion für den direkten Zugang zu allgemeinen Produktinformationen und -dokumentationen. Zusätzlich wird bei Verwendung der Industry Online Support App die Kommunikation zum Customer Support deutlich vereinfacht. Der Zugang wird durch einen am IOP-2 erzeugten zweidimensionalen Code hergestellt, der mit einem Mobilgerät wie etwa Smartphone oder Tablet gescannt und ausgewertet werden kann.
Die im Sinamics G120 Umrichter serienmäßig verbaute Sicherheitstechnik wie beispielsweise STO (SIL 3, PL e, Kat.3) erleichtert dessen Handling. Der Sinamics G120 erfüllt in allen Baugrößen die EMV Kategorie EN61800-3 bis C2 und ist zentraler Bestandteil von TIA (Totally Integrated Automation) und IDS (Integrated Drive Systems). Die modularen Power Modules PM240-2 der Sinamics G120 Serie sind für eine Vielzahl an Applikationen im allgemeinen Maschinenbau bis 250 kW geeignet.
Das Power Module PM240-2 mit Push-Through-Technologie ist zum einen im Spannungsbereich 3 AC mit 200 V bis 240 V sowie Leistungen von 0,75 kW bis 55 kW verfügbar. Zum anderen gibt es Varianten im Spannungsbereich 3 AC mit 380 V bis 480 V und Leistungsbereichen von 3 kW bis 132 kW. Das IOP-2 ermöglicht eine schnelle Inbetriebnahme, Fehlerdiagnose und intuitive Bedienung aller Umrichter der Sinamics G-Reihe. Das funktionserweiterte IOP-2 ist kompatibel mit Sinamics-Umrichtern der Ausführung G120, G120C, G120P, G110D, G120D, G110M sowie mit Simatic ET 200pro FC-2.
Die Verwendung des Sinamics IOP-2 kann entweder über direktes Aufstecken auf die Steuereinheit des Umrichters, über Türmontage zur Bedienung von außerhalb des Schaltschranks oder über Montage per IOP-Handheld zur mobilen kabelgebundenen Bedienung an schwer zugänglichen Orten erfolgen.
Weitere Informationen zum Thema Sinamics finden Sie unter www.siemens.de/sinamics
Weitere Informationen zu Siemens auf der SPS IPC Drives 2017 finden Sie unter www.siemens.de/sps-ipc-drives und www.siemens.com/presse/sps2017
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 372.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Kontakt
Katharina Lamsa
Siemens AG
Gleiwitzer Str. 555
90475 Nürnberg
90475 Nürnberg
+49 (911) 895-7975