Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Siemens auf der SPS IPC Drives 2017
Nürnberg, 28. November bis 30. November 2017
Save the date2017-11-28T00:00:002017-11-30T00:00:00Europe/Parisuse-titleSiemens auf der SPS IPC Drives 2017MindSphere-Version 3.0 auf Amazon Web Services (AWS): Schnellere App-Entwicklung mit offenen Siemens-Schnittstellen und AWS Cloud ServicesSimotics IQ macht Motoren IoT-fähigZusätzliches Serviceangebot für partnerschaftliche Finanzierung zur Umsetzung von Industrie 4.0Studie belegt bis zu 9,8 Prozent jährliche Produktivitätssteigerung durch DigitalisierungNürnberg

Die Digitalisierung verändert spürbar unsere Welt – und die Welt der Industrie. In vielen Unternehmen der Fertigungs- und der Prozessindustrie durch die digitale Transformation neue Wettbewerbsvorteile und Geschäftsmodelle. Auch Maschinen- und Anlagenbauern ist es möglich, diese Entwicklung für sich zu nutzen und für ihre Kunden anwendbar zu machen. Als digitale Unternehmen können sie Systeme und Prozesse übergreifend und durchgängig über den gesamten Lebenszyklus der Produkte und Anlagen hinweg optimieren. Dies zeigte Siemens auf der SPS IPC Drives in Halle 11 vom 28. bis 30. November 2017 in Nürnberg unter dem Motto "Discover the value of the Digital Enterprise".
Save the date2017-11-28T00:00:002017-11-30T00:00:00Europe/Parisuse-titleSiemens auf der SPS IPC Drives 2017MindSphere-Version 3.0 auf Amazon Web Services (AWS): Schnellere App-Entwicklung mit offenen Siemens-Schnittstellen und AWS Cloud ServicesSimotics IQ macht Motoren IoT-fähigZusätzliches Serviceangebot für partnerschaftliche Finanzierung zur Umsetzung von Industrie 4.0Studie belegt bis zu 9,8 Prozent jährliche Produktivitätssteigerung durch DigitalisierungNürnberg
Die Digitalisierung verändert spürbar unsere Welt – und die Welt der Industrie. In vielen Unternehmen der Fertigungs- und der Prozessindustrie durch die digitale Transformation neue Wettbewerbsvorteile und Geschäftsmodelle. Auch Maschinen- und Anlagenbauern ist es möglich, diese Entwicklung für sich zu nutzen und für ihre Kunden anwendbar zu machen. Als digitale Unternehmen können sie Systeme und Prozesse übergreifend und durchgängig über den gesamten Lebenszyklus der Produkte und Anlagen hinweg optimieren. Dies zeigte Siemens auf der SPS IPC Drives in Halle 11 vom 28. bis 30. November 2017 in Nürnberg unter dem Motto "Discover the value of the Digital Enterprise".
Pressemitteilung28. November 2017
Industrie 4.0: Die Stunde der Umsetzung ist gekommen
- MindSphere-Version 3.0 auf Amazon Web Services (AWS): Schnellere App-Entwicklung mit offenen Siemens-Schnittstellen und AWS Cloud Services
- Simotics IQ macht Motoren IoT-fähig
- Zusätzliches Serviceangebot für partnerschaftliche Finanzierung zur Umsetzung von Industrie 4.0
- Studie belegt bis zu 9,8 Prozent jährliche Produktivitätssteigerung durch Digitalisierung
Pressemitteilung18. Oktober 2017
Siemens zeigt Digitalisierungs-Applikationen für Maschinen- und Anlagenbauer
- Erweitertes Digital Enterprise-Portfolio für Fertigungs- und Prozessindustrie
- Maschinen- und Anlagenbauer nutzen Digitalisierung zur Entwicklung neuer Geschäftsmodelle und schnelleren Markteinführung
- Digitalisierungs-Applikationen für erhöhte Flexibilität, Effizienz und Qualität
- Vergrößerte MindSphere-Lounge mit 1.400 Quadratmetern Fläche
Pressekonferenz auf der SPS IPC Drives 2017
Produktbilder
Erstes Produkt des Siemens-Prozessleitsystems mit IECA 62443-Sicherheitszertifizierung
Siemens hat als erstes Unternehmen eine auf IEC 62443-4-1 und IEC 62443-3-3 basierende Security-Zertifizierung durch TUeV SUeD fuer ein Automatisierungssystem erhalten. In der Produktzertifizierung nach IEC 62443-4-1 und 62443-3-3 hat TUeV SUeD die im Simatic PCS 7-Prozessleitsystem implementieren Security-Funktionen geprueft und bestaetigt.
Schlankes Design mit bedienerfreundlicher Multitouch-Bedienung für die Industrie
Siemens erweitert seine industrietauglichen Geraete zum Bedienen und Beobachten um neue Simatic Flat Panel-Monitore und Simatic Panel-PCs in Multitouch- und 16:9-Widescreen-Ausfuehrung. Neu sind der Simatic Panel-PC IPC277E in den Displaygroessen 15 und 19 Zoll sowie der Simatic Panel-PC IPC477E und Simatic Flat Panel-Monitor IFP mit 15, 19 und 22 Zoll.
Wirksamer Schutz für Elektromotoren und Lasten
Siemens hat den Motorstarter Simatic ET 200SP zum Schutz von elektrischen Motoren und Verbrauchern fuer hoehere Leistungen ausgelegt sowie um neue Varianten und Funktionen erweitert. Vier Einstellbereiche bis 5,5 Kilowatt machen den Motorstarter jetzt besonders leistungsstark.
Effizienter Ansatz für anspruchsvolle Motion Control-Lösungen mit neuer Software
Siemens hat die Software fuer sein High-End-Motion-Control-System Simotion aktualisiert und in der neuen Version 4.5 mit objektorientierter Programmierung OOP sowie Kommunikation per OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture) ausgestattet. Damit setzen Maschinenbauer jetzt groessere Softwareprojekte deutlich effizienter um als bisher und greifen nun ueber alle Automatisierungsebenen bis in die Cloud standardisiert auf Simotion-Daten zu.
Deutlich mehr Anwendungsmöglichkeiten für Siemens-Logikmodule
Siemens hat die Anwendungsmoeglichkeiten seiner aktuellen Logikmodul-Reihe Logo! 8 deutlich ausgeweitet. Mit dem auf bis zu minus 20 Grad Celsius vergroesserten Temperaturbereich lassen sich die Logikmodule nun erstmals bei Minusgraden einsetzen.
Siemens erweitert Hochspannungsmotorenportfolio um neue Baureihen bis 70 MW
Ein flexibles und modulares Konzept ermoeglicht passgenaue Loesungen fuer jede industrielle Applikation im hohen Leistungsbereich: Mit der neuen Hochspannungsmotorenreihe Simotics HV HP deckt Siemens einen Leistungsbereich bis 70 MW ab.
RFID-System vereinfacht die Zugangskontrolle für das Bedienpersonal an Maschinen und Anlagen
Mit dem neuen RFID-System Simatic RF1000 bietet Siemens eine flexible und einfache Loesung, um den Zugriff auf Maschinen und Anlagen zu kontrollieren. Hierfuer bringt Siemens den Reader Simatic RF1060R als erstes Geraet auf den Markt. Dieser ermoeglicht es Unternehmen, vorhandene Mitarbeiterausweise zu nutzen, um das Bedienpersonal zu identifizieren und Maschinenzugaenge zu dokumentieren.
Industrial Ethernet Switches für zuverlässige Kommunikation in der Automatisierung
Mit der Produktlinie Scalance XC-200 bringt Siemens eine neue Generation kompakter Industrial Ethernet Switches auf den Markt. Anwender koennen damit elektrische und optische Linien-, Stern- und Ringstrukturen in industriellen Netzwerken aufbauen. Die Layer 2-Netzwerkkomponenten lassen sich sowohl in Profinet als auch in die EtherNet/IP- Diagnose einbinden.
Neue RFID-Reader-Generation für flexible Anwendungen
Siemens erneuert sein RFID-System Simatic RF300 mit den drei neuen Readern RF310R, RF340R und RF350R. Sie ermoeglichen eine einfache Inbetriebnahme durch Integration in die Engineering-Systeme Simatic Step 7 und das TIA-Portal. Die neuen Reader bieten ein zusaetzliches Transponderprotokoll (Luftschnittstelle) fuer MOBY E-Transponder (MIFARE classic, ISO 14443 A) sowie eine automatische Erkennung verschiedener Transpondertypen (RF300, ISO 15693, MIFARE classic).
Temperaturmesssystem verlängert die Lebensdauer von Anlagen und verbessert die Produktqualität
Siemens bringt mit dem Sitrans TO500 ein neuartiges Messsystem zur faseroptischen Temperaturmessung auf den Markt. Es ermoeglicht komplexe Temperaturmessungen sowie die positionsgenaue Erkennung kritischer Temperaturueberschreitungen, zum Beispiel in Rohr- und Rohrbuendelreaktoren. Der Sitrans TO500 zeichnet sich durch eine grosse Anzahl von Messpunkten (bis zu 48 je Messlanze, abhaengig vom Temperaturbereich) sowie einen geringen Durchmesser der Sensormesslanze aus.