- Siemens installiert fluorgasfreie Mittelspannungsschaltanlage NXPLUS C 24 blue GIS beim spanischen Stromversorger Iberdrola
- Klimaschonendes Isolationsgas Clean Air mit einem Treibhauspotenzial unter 1 besteht ausschließlich aus natürlichen Bestandteilen der Umgebungsluft
- Die Energieverteilungslösung verbessert Nachhaltigkeit und Klimaschutz für den spanischen Stromversorger Iberdrola
Iberdrola, eines der größten Stromversorgungsunternehmen der
Welt und der weltweit größte Windkraftproduzent mit Sitz in Bilbao, Spanien,
möchte bis 2030 europaweit klimaneutral werden und setzt daher sein
umweltfreundliches und nachhaltiges Geschäftsmodell konsequent um. Zu diesem
Zweck wurde Siemens Smart Infrastructure von dem in der Iberdrola-Gruppe für
die Aktivitäten im Bereich Energieverteilung zuständigen Unternehmen i-DE Redes
Eléctricas Inteligentes SAU mit der Installation einer nachhaltigen Mittelspannungsschaltanlage
in der nordspanischen Provinz Burgos beauftragt. Damit hat Siemens zum ersten
Mal in Spanien eine fluorgasfreie Schaltanlage des klimaschonenden
blue-Portfolios bei einem Kunden installiert.
- 15 Prozent Zuwachs bei den Ausbildungsstellen: Über 1.500 Auszubildende und dual Studierende starten 2023 bei Siemens in ihr Berufsleben
- Nahezu alle der angebotenen Ausbildungs- und Studienplätze fokussieren sich auf Tätigkeiten im Bereich Technik und IT
- Siemens und FAU kooperieren für neuen englischsprachigen Masterstudiengang „Sustainability Management”
Über 1.500 Auszubildende und dual Studierende starten am 1. September bei Siemens in die Berufswelt. Trotz der angespannten Situation am Ausbildungsmarkt ist dies ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Vorjahr (2022: 1.300; Steigerung um 15 Prozent). Angebot und Nachfrage auf dem Ausbildungsmarkt befinden sich schon länger in einem Ungleichgewicht: Anfang August wurden in Deutschland über 220.000 Ausbildungsstellen als unbesetzt gemeldet, aber nur rund 117.000 Jugendliche suchen derzeit eine Ausbildungsstelle.
- 18 Desiro-HC-Doppelstockzüge fahren ab Dezember in der Region Franken und Südthüringen
- mehr Sitzplätze, hoher Komfort, Spitzentechnologie
- 30-Minuten-Takt zwischen Nürnberg und Bamberg
- täglich über 10.000 Sitzplätze mehr
- acht weitere Neufahrzeuge ab Juni 2024
Die Modernisierungsoffensive
im Regionalverkehr nimmt weiter Fahrt auf: Zum Fahrplanwechsel im Dezember 2023
gehen 18 neue Desiro-HC-Doppelstockzüge von Siemens Mobility für den
Franken-Thüringen-Express an den Start. Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 160
Kilometern pro Stunde, 380 Sitzplätzen, 36 Stellplätzen für Fahrräder, WLAN, mobilfunkdurchlässigen
Scheiben und einer elektronischen Fahrgastinformation mit 27 Monitoren bietet der
neue Franken-Thüringen-Express von DB Regio Bayern ein besonderes Fahrerlebnis.
Auf vielen Strecken ist er künftig häufiger unterwegs – zwischen Nürnberg und Bamberg
zum Beispiel täglich von 5 bis 22 Uhr im 30-Minuten-Takt in beiden Richtungen. Das sind auf dieser Strecke täglich über
10.000 zusätzliche Sitzplätze.
DB Regio Bayern und die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG), die den
Regional- und S-Bahn-Verkehr im Auftrag des Freistaats plant, finanziert und
kontrolliert, haben die Neufahrzeuge heute
gemeinsam mit Siemens Mobility am Hauptbahnhof Bamberg mit einer anschließenden
Pressefahrt durchs Frankenland vorgestellt. Insgesamt investieren die Freistaaten
Bayern und Thüringen 320 Millionen in den Ausbau der Kapazitäten mit der neuen
Fahrzeugflotte.
- Siemens liefert fluorgasfreie blue GIS Mittelspannungsschaltanlage an die Liechtensteinischen Kraftwerke (LKW)
- Klimaneutrales Isolationsgas Clean Air ersetzt das Treibhausgas SF6 und verzichtet auf sämtliche weitere Fluorgase
- Investition in Klimaschutz und Versorgungssicherheit in Liechtenstein
Die
Liechtensteinischen Kraftwerke (LKW) setzen auf eine nachhaltige
Mittelspannungsschaltanlage von Siemens. Die neue 5-feldrige Anlage NXPLUS C 24
aus dem umweltfreundlichen blue GIS-Portfolio von Siemens Smart Infrastructure
wurde in der Transformatorenstation Wiesengasse West in Schaan/Liechtenstein vom
Kunden in Betrieb genommen. Damit ist LKW einer der ersten Netzbetreiber, der
eine komplette Mittelspannungsschaltanlage auf das klimafreundliche Isoliergas
Clean Air umgestellt hat.
- Breilmann KG und Partner installieren 100 Ladesäulen von Siemens
- Ladeinfrastruktur für E-Autos mit größter Dichte in Nordrhein-Westfalen
- Stadtwerke Castrop-Rauxel sind Betreiber des Netzes
Die Stadt Castrop-Rauxel wird in den kommenden Monaten
flächendeckend mit
einem Netz aus 100 Siemens-Ladesäulen für Elektroautos ausgestattet. Damit
bekommt Castrop-Rauxel eine der technologisch fortschrittlichsten und
dichtesten
Ladeinfrastrukturen für Elektromobilität in Deutschland. Initiator und
Betreiber des Ladesäulen-Netzes sind die Stadtwerke Castrop-Rauxel, die
gemeinsam mit dem in Castrop-Rauxel beheimateten Traditions- und
Elektroinnungsfachbetrieb Breilmann KG und drei weiteren privaten Investoren
aus der Region in die Infrastruktur investieren. Zu den Investoren gehört auch
der bekannte ehemalige Fußball-Profi Martin Kree, mit Borussia Dortmund 1997
Champions-League-Sieger, jetziger Aufsichtsrat beim VfL Bochum und Unternehmer
in der IT-Branche. Die Lieferung der Ladesäulen durch die Siemens AG und die
Inbetriebnahme sind bis Ende 2022 vorgesehen.
- Energiespeichersystem führt zu größerer Energieunabhängigkeit
- Speicher ermöglicht intelligentes Microgridkonzept, um Dekarbonisierung voranzutreiben und Anteil erneuerbarer Energie zu erhöhen
- Frequenzregulierung verbessert Madeiras Netzstabilität
- Anlage mit Schwarzstartfähigkeit auf 60 kV-Ebene
Siemens Smart Infrastructure unterstützt, in Partnerschaft mit Fluence, die portugiesische Insel Madeira dabei, mit erneuerbarer Energie die Energieunabhängigkeit und Netzstabilität zu erhöhen. Madeiras Energieanbieter Empresa de Electricidade da Madeira (EEM) hat ein Konsortium aus Siemens und Fluence mit der Installation einer 22,5 MVA / 15,6 MVh Batteriespeicheranlage beauftragt, die in ein Microgrid-Inselnetz integriert werden soll. Das Projekt hilft EEM, die Integration erneuerbarer Energien zu optimieren und trägt wesentlich dazu bei, den Anteil erneuerbarer Energien am Energiemix auf rund 50 Prozent zu erhöhen. Damit kann die Insel ihren fossilen Brennstoffverbrauch in den kommenden zwei bis drei Jahren reduzieren und gleichzeitig höhere Energieunabhängigkeit erreichen, ohne die Energiequalität oder Netzstabilität zu beeinträchtigen.
- 90 neue Fahrzeuge im XXL-Format
- Erstmals sind
alle Wagen komplett durchgängig und setzen mit mehr als 200 Metern Länge neue
Standards
- Freistaat Bayern garantiert Finanzierung
Die Fahrgäste der
S-Bahn München sind bald mit den modernsten S-Bahn-Zügen Deutschlands unterwegs:
Siemens Mobility wird 90 neue S-Bahnen der Superlative für mehr als zwei
Milliarden Euro liefern. Das ist das Ergebnis einer EU-weiten Ausschreibung. Es
gibt die Option auf weitere Fahrzeuge. Die Finanzierung wird vom Freistaat Bayern
über ein Leasingmodell garantiert.
- Ladeinfrastruktur für 14 neue Elektrobusse
- Schnellladestationen an drei Endhaltestellen
- Ladeinfrastruktur und digitale Depotmanagement-Lösung im Busdepot
Siemens hat von den Verkehrsbetrieben Bernmobil den Zuschlag für die Lieferung von Ladeinfrastrukturlösungen für den Betrieb 14 neuer Elektrobusse erhalten. Diese sollen ab Anfang 2023 auf den Linien 19 und 21 eingesetzt werden. Das Projekt umfasst Schnellladestationen an drei Endhaltestellen sowie Ladeinfrastruktur für das Busdepot Eigerplatz. Zur Optimierung des Betriebs wird eine cloudbasierte Depotmanagement-Lösung von Siemens als Software-as-a-Service eingesetzt.
- Baugrößen 1.200 A, 1.600 A und 2.000 A
- Erweiterte Sicherheitsfunktionen
- Vollständig integrierte Kommunikations- und Messfunktionen
- Intelligent in Planung und Betrieb
Siemens stellt neue Kompaktleistungsschalter-Baugrößen mit
hohen Nennströmen vor, um die Anforderungen von Schaltanlagenherstellern und
Schaltschrankbauern optimal zu erfüllen, gerade in einem Umfeld, das mehr und
mehr von Komplexität, Digitalisierung und Kostendruck geprägt ist. Mit den
neuen Kompaktleistungsschaltern 3VA UL Large Frame können international
agierende Schaltanlagenbauer leistungsstarke, sichere und intelligente Anlagen
realisieren und dabei ihre Arbeitsprozesse stark vereinfachen. Die neuen Kompaktleistungsschalter 3VA UL Large Frame sind
weltweit einsetzbar. In den Baugrößen 1.200 und 1.600 A erfüllen die Geräte die
Anforderungen der IEC- und der UL-Normen. Das ist besonders für
Schaltanlagenbauer von Vorteil, die Systeme für beide Normungsräume fertigen.
Die erstmals verfügbare Baugröße 2.000 A ist ausschließlich für den UL-Markt
konzipiert. Alle neuen Baugrößen sind sowohl mit thermisch-magnetischen als
auch mit intelligenten elektronischen Auslösern erhältlich. Es werden auch
Lasttrennschalter (Molded Case Switch – MCS) angeboten.