- Bremer Straßenbahn AG ordert 67 Trams vom Typ Avenio
- Option über bis zu 17 weitere Fahrzeuge
- Inbetriebnahme ab Frühjahr 2019
Die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) hat bei Siemens 67 Straßenbahnen vom Typ Avenio bestellt. Der Auftrag beinhaltet eine Option über bis zu 17 weitere Fahrzeuge. Beginnend ab Frühjahr 2019 sollen die vierteiligen Züge nach und nach den Fahrgastbetrieb im Bremer Straßenbahnnetz aufnehmen. Es umfasst sieben Linien mit 163 Stationen und hat eine Streckenlänge von 79 Kilometern. Die Avenios ersetzen die aktuelle Serie der GT8N-Fahrzeuge und erhalten die Typenbezeichnung GT8N-2.
- Bremer Straßenbahn AG ordert 67 Trams vom Typ Avenio
- Option über bis zu 17 weitere Fahrzeuge
- Inbetriebnahme ab Frühjahr 2019
Die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) hat bei Siemens die neue Straßenbahn-Flotte für die Freie Hansestadt bestellt. Der Auftrag umfasst 67 Straßenbahnen vom Typ Avenio und beinhaltet eine Option über bis zu 17 weitere Fahrzeuge. Beginnend ab Frühjahr 2019 sollen die vierteiligen Züge nach und nach den Fahrgastbetrieb im Bremer Straßenbahnnetz aufnehmen.
- Weitere acht Vectron-Lokomotiven für European Locomotive Leasing (ELL)
- ELL ist derzeit größter Vectron-Kunde
- Bisher 507 Loks bestellt
European Locomotive Leasing (ELL), ein Anbieter von Komplettlösungen für das Leasing von Lokomotiven, hat bei Siemens acht weitere Vectron-Lokomotiven bestellt. ELL ist derzeit der größte Vectron-Kunde. Die Mehrsystem-Loks haben eine Leistung von maximal 6,4 MW und sind für eine Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h ausgelegt. ELL vermietet die Lokomotiven an die tschechischen Bahnen České Dráhy für den Einsatz im Personenverkehr auf der Strecke Prag – Berlin. Mit dieser Bestellung hat Siemens den 500. elektrischen Vectron verkauft. Insgesamt wurden nun 507 Fahrzeuge der Elektrolok bestellt.
- Hauptsitz der italienischen Fondazione Agnelli in ein digital agierendes Gebäude umgewandelt
- Innovatives Indoor-Positioning-System von Siemens
- Anpassung an die Bedürfnisse der Gebäudenutzer in Echtzeit durch Internet-of-Things-Technologien
- Kommunikation mit dem Gebäude über benutzerfreundliche Smartphone-App
Der historische Hauptsitz der Fondazione Agnelli in Turin wurde mittels Internet-of-Things-Technologien (IoT) in ein hochmodernes Bürogebäude umgewandelt. Das Projekt zeigt, wie herkömmliche Arbeitsplätze durch Digitalisierung zu den intelligenten Arbeitsplätzen von morgen werden. Das neue Bürogebäude, das 3000 m2 für Co-Working bietet, wurde Mitte Juni eröffnet.
- Weitere acht Vectron-Lokomotiven für European Locomotive Leasing (ELL)
- ELL ist derzeit größter Vectron-Kunde
- Bisher 507 Loks bestellt
Siemens hat die 500. elektrische Vectron-Lokomotive verkauft. Bestellt wurde die Jubiläums-Lokomotive von European Locomotive Leasing (ELL), einem Anbieter von Komplettlösungen für das Leasing von Lokomotiven. Gleichzeitig ist ELL derzeit der größte Vectron-Kunde. Der erneute Auftrag von ELL umfasst acht Mehrsystem-Loks. Sie werden an die tschechischen Bahnen České Dráhy für den Einsatz im Personenverkehr auf der Strecke Prag – Berlin vermietet. Insgesamt wurden nun 507 Fahrzeuge der Elektrolok bestellt.
- Siemens-Division Mobility baut digitalisiertes Wartungs- und Instandhaltungsgeschäft weiter aus
- MRX Technologies bietet Zustandsüberwachung von Schienenfahrzeugen und Bahninfrastruktur sowie Inspektionssysteme von Bahnnetzen
- MRX Technologies wird als rechtlich eigenständige verbundene Gesellschaft der Siemens AG in der Division Mobility geführt
Siemens übernimmt die MRX Technologies Gruppe mit Sitz in Perth, Australien, und baut damit das Angebot im Bereich vorausschauender Wartung mittels Digitalisierung weiter aus. Die Gruppe setzt sich zusammen aus den Firmen JRB Engineering Pty Ltd., MRX Technologies Ltd., MRX Rail Services Pty Ltd. und MRX Rail Service UK Ltd. Über die finanziellen Details wurde Stillschweigen vereinbart. Die akquirierten Unternehmen werden als rechtlich selbstständige Unternehmen innerhalb der Siemens-Division Mobility geführt. Der Vollzug der Transaktion wird voraussichtlich Anfang Juli erfolgen.
Siemens hat vom britischen Verteilnetzbetreiber UK Power Networks den Auftrag erhalten, Teile des Freileitungsnetzes mit 600 Vakuumleistungsschalter vom Typ Fusesaver und 200 Remote Control Units (RCU) auszustatten. Die Vakuumleistungsschalter werden direkt am Freileitungskabel installiert und schützen im Kurzschlussfall das Netz. Dies reduziert Installations- und Wartungskosten auf ein Minimum. Gleichzeitig wird die Versorgungssicherheit und Netzstabilität signifikant verbessert. "Dieser Auftrag ist ein bedeutender Meilenstein bei der Entwicklung des Marktes für den Fusesaver in Europa. UK Power Networks ist für uns ein wichtiger Partner", sagte Stephan May, CEO Medium Voltage Systems bei Siemens. Es ist der bislang größte Auftrag für Fusesaver in Europa und der erste aus UK. Er hat ein Volumen von 1,5 Millionen Euro.
- Valley Metro ordert elf Stadtbahnen bei Siemens
- Option über bis zu 67 weitere Fahrzeuge
Der Nahverkehrsanbieter Phoenix Valley Metro Rail hat bei Siemens elf Stadtbahnen vom Typ S70 (Light Rail Vehicle, LRV) bestellt. Die Fahrzeuge sollen in Phoenix im US-Bundesstaat Arizona verkehren. Der Auftrag umfasst auch eine Option über bis zu 67 weitere Züge. Die neuen Fahrzeuge bieten einen geräumigen Innenraum, energieeffiziente LED-Beleuchtung und leistungsstarke Klimaanlagen. Die Straßenbahnen für Valley Metro werden im Siemens-Werk in Sacramento, Kalifornien gebaut.
Siemens hat vom staatlichen Stromversorger Bangladesh Rural Electrification Board (BREB) den Auftrag zur Lieferung von 46 Umspannwerken für Bangladesch erhalten. Der Auftrag umfasst das Design, die Lieferung und Installation sowie den Test und die Inbetriebnahme der Umspannwerke mit einer Spannungsebene von 33 und 11 Kilovolt (kV). Die Anlagen sollen für das Verteilnetz in den Bundesstaaten Dhaka, Chittagong und Sylhet eingesetzt werden und somit verstärkt ländliche Regionen mit Strom versorgen. Der Auftrag hat ein Volumen von etwa 40 Millionen Euro.
- Geplante Erweiterung der bestehenden Anlage Lincoln County Combustion Turbine
- Hocheffiziente und flexible Gasturbinen-Technologien unterstützen den Ausbau erneuerbarer Energien
- Gasturbinenentwicklung in Charlotte stärkt regionales Wirtschaftswachstum
Siemens und Duke Energy haben eine Vereinbarung unterzeichnet mit dem Ziel, die Kosten für die Endverbraucher zu senken, das Wachstum der regionalen Wirtschaft zu unterstützen sowie die Entwicklung moderner Gasturbinen mit erhöhtem Wirkungsgrad und Flexibilität weiter voranzutreiben. Duke Energy hat bei der North Carolina Utilities Commission (NCUC) Pläne für eine Erweiterung seiner Lincoln County Combustion Turbine (LCCT)-Entwicklungsanlage eingereicht. Im Rahmen des Vertrages wird Siemens seine fortschrittliche Gasturbinentechnik bereitstellen und als Generalunternehmer die Ingenieursarbeiten, die Abwicklung und die Errichtung der Anlage übernehmen.