- Gebäudetechnik in allen Räumen des Begegnungs- und Konferenzzentrums „The Circle“ verbaut
- Durchgängige Lösung für die Energieversorgung aller Gebäude
- Zertifiziert mit LEED Platinum des US Green Building Council
Mit „The Circle“ im Flughafen Zürich ist ein neuer Gebäudepark entstanden, der auf einer Grundfläche von 30‘000 Quadratmetern Geschäfte und Gastronomie, verschiedene Dienstleistungen, Hotellerie und Kongresszentrum unter einem Dach vereint. Siemens verbaute über 30‘000 Komponenten für die Gebäude- und Energietechnik des riesigen Gebäudekomplexes und leistet so einen aktiven Beitrag zu dessen nachhaltiger Bauweise. Die Technik von Siemens stellt sicher, dass „The Circle“ den 25‘000 Besuchern eine sichere und energieeffiziente Umgebung bietet.
- Ausstattung des Busdepots mit Lade- und Energieverteilungstechnik
- 23 Ladestationen versorgen eBusse mit je 150kW
- Einfache Installation der Energieverteilung im bestehenden Gebäude durch Einsatz von Stromschienen
Siemens Smart Infrastructure erhielt von den Regensburger Verkehrsbetrieben „das Stadtwerk Regensburg.Mobilität GmbH“ den Auftrag, das Busdepot in der Markomannenstraße für den Umstieg auf Elektromobilität auszurüsten. Siemens wird dafür sowohl die Ladeinfrastruktur als auch die Stromversorgungstechnik liefern. Die Inbetriebnahme ist für 2021 geplant. Bereits seit 2017 verkehren in Regensburg die ersten Elektrobusse im Innenstadtbereich.
- Mehr Flexibilität dank KNX-Kommunikation
- Geringer Verdrahtungsaufwand minimiert Kosten und überflüssige Ein-/ Ausgangsbelegung an der Automationsstation
- Ideal für geräuschempfindliche Anwendungen dank Geräuschpegel <28 dB
Siemens Smart Infrastructure hat das Sortiment
an SSA-Stellantrieben für Kleinventile durch neue Funktionen ergänzt, die noch
energieeffizientere und vielseitigere hydraulische Raumanwendungen ermöglichen.
Die aktualisierten SSA-Stellantriebe bieten mehr Flexibilität dank
breitgefächerter Steuermöglichkeiten – von analoger Steuerung über
KNX-Kommunikation für Raumlösungen bis zu schneller Integration in vernetzte
Systeme. Da zur Kommunikation und Stromversorgung dasselbe Kabel verwendet
wird, spart der Kunde Zeit und Kosten. Dank Nachtbetrieb mit einem
Geräuschpegel unter 28 dB sind die Stellantriebe geräuscharmer als je
zuvor. Dadurch eignen sie sich ideal für geräuschempfindliche Bereiche wie
Hotels, Tonstudios, Besprechungsräume und Bibliotheken.
-
- Cerberus PACE erfüllt alle Beschallungs- und Sprachalarmanforderungen
von kleinen und einfachen bis hin zu großen und komplexen Anwendungen
- Professionelle Tonqualität bei niedriger Latenz
- Kostengünstige Lösung ohne Single Point of Failures
Siemens Smart Infrastructure stellt eine neue kompakte Version von Cerberus PACE Modular vor, durch die der Anwendungsbereich dieses Systems erweitert wird. Zusammen stellen Cerberus PACE Modular und Compact eine umfassende Beschallungs- und Sprachalarmlösung dar, die sich in Brandschutz- und Gefahrenmanagementsysteme integrieren lässt. Das System bietet noch mehr Anpassungsmöglichkeiten, um Menschen und Sachwerte zu schützen und die Geschäftskontinuität aufrechtzuerhalten.
- Aufbau von über 100 Ultraschnellladepunkten an 30 deutschen Aral Tankstellen bis Ende des 1. Quartals 2021 abgeschlossen; Weiterer Ausbau geplant
- Siemens liefert intelligenten Netzanschluss für steigenden Strombedarf
- Cloud-Anbindung ermöglicht Transparenz über alle Standorte und erhöht Effizienz sowie Ausfallsicherheit
Die Aral AG, ein Unternehmen der bp Gruppe in Deutschland, hat Siemens Smart Infrastructure mit dem Ausbau des Netzanschlusses an dreißig ausgewählten Tankstellen beauftragt. Die Installation von intelligenten Ortsnetzstationen ermöglicht es Aral, ihre Tankstellen mit Ultraschnellladetechnologie für Elektrofahrzeuge aufzurüsten. Die Installation soll bis Ende Februar abgeschlossen sein.
- Spannungsbereich bis zu 1.000 V und skalierbare Ladeleistung bis zu 300 kW
- Hohe Effizienz für niedrigere Betriebskosten bei hohem Leistungsdurchsatz
- Automatische Verteilung der Ladeleistung je nach Fahrzeugbedarf
Siemens
Smart Infrastructure stellt seine neue Schnellladesäule für öffentliches Laden
im IEC Markt vor, die Sicharge D. Sie eignet sich als Schnellladestation an der Autobahn und
in der Stadt, in öffentlichen Parkhäusern und in Einkaufszentren. Sie bietet
einen Spitzenwirkungsgrad von 96 Prozent, einen der besten Werte auf dem Markt,
sowie eine skalierbare Ladeleistung und deren dynamische Verteilung.
- Modernisierung der Batteriespeicherlösung der Monte-Rosa-Hütte in den Schweizer Alpen
- Solarstrom für nachhaltige und effiziente Energieversorgung
- Ersatz von 8,6 Tonnen Bleibatterien durch 2,7 Tonnen Lithium-Batterien
Die auf 2883 Metern gelegene Berghütte „Bergkristall“ im Monte-Rosa-Massiv in den Walliser Alpen versorgt sich seit 2010 größtenteils selbst mit Energie. Eine in der Südfassade integrierte Fotovoltaikanlage sowie thermische Solarkollektoren sorgen für einen hohen Grad an Energieautarkie und eine zuverlässige Energieversorgung. Sämtliche Daten zur Gebäudeleistung, wie zum Beispiel der erzeugte Solarstrom oder die Batterieleistung, fließen seit 2010 im Siemens Navigator, der Cloud-basierten Plattform für Gebäudeperformance, zusammen.
- Einsatz von nur einem Gerät bei Leitungslängen bis zu 500 km
- Überwachung von spannungsführenden, spannungslosen oder geerdeten Leitungen
- Hochpräzise Lokalisierung von Leitungsfehlern
- Vereinfacht die Wartung und erhöht die Zuverlässigkeit des Stromnetzes
Siemens Smart Infrastructure hat kürzlich mit PowerLink CM eine neue Condition Monitoring-Lösung für Hochspannungsleitungen mit Wechsel- oder Gleichspannung in den Markt eingeführt. Für eine zuverlässige Stromübertragung können Leitungsfehler im Übertragungsnetz präzise lokalisiert, der Zustand der Übertragungsleitungen kontinuierlich überwacht und damit die Netzauslastung optimiert werden. Vorausschauende Wartung wird durch diese Lösung ermöglicht. Der Einsatz von nur einem PowerLink CM ist ausreichend für die Überwachung von Leitungslängen von bis zu 500 Kilometern. Fehler können unabhängig vom Betriebszustand lokalisiert werden. Die Fehlermeldung läuft im Umspannwerk ein und wird dort an die Leitwarte weitergeleitet. Für eine durchgehende Überwachung kann das Gerät an die offene, cloudbasierte Internet of Things (IoT)-Plattform MindSphere von Siemens angebunden werden. Dies ermöglicht die transparente Aufbereitung aller Leitungsdaten in der Cloud. Damit kann der Netzbetreiber Zustandsmeldungen analysieren und seine Wartungstätigkeiten optimieren.
- Lade-, Mittel- und Niederspannungstechnik für zwei Carports auf dem Busbetriebshof Alsterdorf der Hamburger Hochbahn AG
- Platzsparende Installation als Technikzentrale auf dem Carportdach
- Wichtiger Schritt für Umstellung auf klimaschonenden Nahverkehr in Hamburg
Siemens Smart Infrastructure erhielt einen Großauftrag von der Hamburger Hochbahn, dem größten Nahverkehrsanbieter in der Hansestadt. Siemens wird zwei der sechs Carports auf dem Busbetriebshof Alsterdorf mit insgesamt 96 Ladepunkten sowie Mittel- und Niederspannungstechnik ausstatten. Die Inbetriebnahme ist für Sommer 2021 geplant. Mit insgesamt 240 Stellplätzen ist dies einer der größten und modernsten Busbetriebshöfe für elektrisch betriebene Busse in Europa.
- Siemens und Hassan Allam Construction bauen neuen Lastverteiler in der neuen Verwaltungshauptstadt Ägyptens
- Kunde ist die Egyptian Electricity Transmission Company
- Neueste Software zur landesweiten Überwachung, Verwaltung und Steuerung der Höchstspannungsübertragungsnetze und Stromerzeugungsanlagen
- Vertragsvolumen über 45 Mio. EUR
Die Egyptian Electricity Transmission Company hat einem aus Siemens Smart Infrastructure und Hassan Allam bestehenden Konsortium den Auftrag zum Bau des neuen nationalen Lastverteilers in der neuen Verwaltungshauptstadt Ägyptens erteilt. Die neue Stromnetzleitstelle des Landes nutzt ausgereifte Software und Hardware zur Überwachung, Verwaltung und Steuerung der Höchstspannungs-übertragungsnetze (220 kV und 500 kV) sowie der Anlagen zur Stromerzeugung in ganz Ägypten. Der neue Lastverteiler wird mit den erforderlichen Technologien ausgestattet, um einen künftigen Netzausbau zu ermöglichen und gleichzeitig die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, darunter auch die Bereitstellung und Speicherung fluktuierender Energie aus erneuerbaren Quellen. Das Projekt soll bis Ende 2020 abgeschlossen werden.