Siemens trauert um Peter C. von Siemens. Der Ururenkel des
Firmengründers Werner von Siemens ist am 11. Dezember 2021 im Alter von 84 Jahren
in München gestorben. Von Siemens war fast 50 Jahre bei Siemens beschäftigt und
übernahm dabei verschiedene Funktionen im In- und Ausland.
- Erster Abruf über 20 Lokomotiven
- Die Vectron-Plattform ermöglicht Akiem, Geschäftstätigkeiten
auf den zentralen Korridoren von West- und Mitteleuropa bis nach Skandinavien zu
verstärken
- Durch diese Partnerschaft kann Akiem den wachsenden
Bedarf seiner Kunden sowohl im Personen- als auch im Güterverkehr in Europa
decken
Saint-Ouen-sur-Seine,
21. Dezember 2021 - Akiem, die Leasing-Gesellschaft
für Schienenfahrzeuge, und Siemens Mobility geben die verbindliche Bestellung
von 20 Vectron-Lokomotiven durch Akiem bekannt. Dieser Auftrag wurde im Rahmen
einer im August 2021 unterzeichneten Rahmenvereinbarung über den Kauf von Lokomotiven,
Zusatzausrüstung und Services erteilt. Mit diesem Vertrag untermauert Akiem nicht
nur seine führende Position auf dem europäischen Leasingmarkt, sondern auch das
Ziel, die europäischen Schienengüter- und Personenverkehrsunternehmen mit geeigneten,
effizienten Schienenfahrzeugen zu versorgen.
- Siemens Mobility wird 305 Siemens Desiro Commuter-Züge und 64 M6-Wagen sowie 21 I11-Wagen von Bombardier/Alstom nachrüsten
- Flotte der Belgischen Eisenbahnen wird jetzt die neuesten europäischen Standards (Baseline V3.6.0) für Eisenbahnsicherheit und Interoperabilität erfüllen
- Siemens Mobility für zehn Jahre mit Wartung des ETCS-Systems beauftragt
Siemens Mobility erhielt von NMBS/SNCB, der Nationalen Gesellschaft der Belgischen Eisenbahnen, den Auftrag, 390 Züge und Wagen mit ETCS-Level-2- Technologie (European Train Control System) nachzurüsten. Die Umrüstung auf ETCS Level 2 wird für mehr Effizienz im Betrieb der Flotte sorgen. Damit werden die neuesten europäischen Standards für Eisenbahnsicherheit und Interoperabilität erfüllt. Siemens Mobility wird die Bordausrüstung für die Züge der gesamten Flotte liefern und auch Installationssupport bereitstellen. Dabei unterstützt die neue Technologie nicht nur die bestehenden nationalen Funktionen in Belgien und Luxemburg. Durch die Neuzulassung einer Reihe von nachgerüsteten Fahrzeugen können die Züge auch in Deutschland und den Niederlanden zum Einsatz kommen. Darüber hinaus wird Siemens Mobility für zehn Jahre die Wartung des ETCSSystems übernehmen und eine Lösung für das Online Key Management liefern, die den Zugbetrieb stärker digitalisieren soll.
- Konsistentes
Datenmanagement über eine einfach zu bedienende App
- Augmented
Reality für mobile Endgeräte
- Einsetzbar
in Inbetriebnahme, Inspektion und mobiler Wartung
„Comos Mobile Worker“ ist eine neue Softwareanwendung für
mobiles Datenmanagement mit integrierten Augmented-Reality-Funktionalitäten von
Siemens. Entwickelt wurde sie in Zusammenarbeit mit der Augmensys GmbH, einem
Spezialisten im Bereich mobiles Datenmanagement / Augmented Reality. Für die
schnelle und sichere Wartung von verfahrenstechnischen Anlagen visualisiert und
verarbeitet die Comos Mobile Worker-App alle benötigten Daten z.B. aus ERP-Systemen,
Engineering-Daten und auch Live-Daten aus dem Prozessleitsystem in einer leicht
bedienbaren Oberfläche.
- Siemens und LG Energy Solution unterzeichnen
Absichtserklärung: Beide Unternehmen werden im Bereich der intelligenten Batteriezellfertigung
zusammenarbeiten
- Zusammenarbeit hat das Ziel, den CO₂-Fußabdruck in der Lieferkette zu reduzieren und ESG-Ziele umzusetzen
- Die erste Produktionslinie im Rahmen der Partnerschaft wird bei Ultium Cells LLC mit Sitz in Tennessee realisiert
- Siemens festigt damit seine Position als Technologiepartner für die Weiterentwicklung der Batteriefertigungstechnologie
Siemens
und LG Energy Solution (LGES), ein weltweit führender Batteriehersteller, haben
eine Absichtserklärung unterzeichnet. Die beiden Unternehmen werden zukünftig
ihre Zusammenarbeit im Bereich der Batterieherstellung, insbesondere der
Digitalisierung von Produktionsprozessen, vertiefen. Mit der Vereinbarung, die
von Cedrik Neike, Mitglied des Vorstands der Siemens AG und CEO Digital
Industries und Young Soo Kwon, CEO von LG Energy Solution am Hauptsitz von LGES
in Seoul unterzeichnet wurde, werden die beiden Unternehmen Maßnahmen
ergreifen, um den Prozess der intelligenten Batteriezellfertigung in
LGES-Produktionsstätten weltweit zu optimieren.
-
VGF und Siemens Mobility bauen
für Frankfurt das Zugsicherungs-System von morgen
-
Wichtigstes Infrastruktur-Projekt im
Frankfurter ÖPNV und Meilenstein der Mobilitätswende
Die VGF wird ihre bisher im
U-Bahn-und Straßenbahn-Bereich genutzte konventionelle Zugsicherung durch ein
neues, modernes und digitales System ersetzen: „Digital Train Control System
Frankfurt“ ist eines der bedeutendsten Zukunftsprojekte des Unternehmens. Nach
einem vergaberechtlichen Verfahren, das Anfang 2021 gestartet wurde, vergibt die
VGF den wichtigen Auftrag nun an Siemens Mobility.
Die VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft bestellt 14 weitere
Straßenbahnen des Typs Avenio für Nürnberg und stellt damit die Weichen für
eine Verkehrswende. Das erklärte Ziel ist es, den öffentlichen Nahverkehr in
der fränkischen Metropole zu stärken. Dazu werden in den nächsten Jahren Takte
verdichtet, Neubaustrecken in Angriff genommen und neue Angebote für die
Nürnberger Fahrgäste geschaffen.
Nach dem ersten Auftrag über 12 Fahrzeuge im Jahr 2019 hatte die VAG
Verkehrs-Aktiengesellschaft die im Vertrag enthaltene Option gezogen und
vergrößert die Flotte jetzt auf insgesamt 26 Fahrzeuge.
Seit November absolviert der erste Nürnberger Avenio die
nötigen Testfahrten im Siemens Mobility Testcenter Wegberg-Wildenrath. Die
Aufnahme des Fahrgastbetriebs ist für Sommer 2022 geplant.
- Siemens Mobility erhält 270 Mio. Euro Auftrag zur Installation der digitalen CBTC-Technologie im gesamten 94 km langen Streckennetz, einschließlich einer neuen 6 km langen Strecke
- Das Signalsystem mit Automatisierungsgrad GoA2 wird die Verfügbarkeit erhöhen, einen optimierten Betrieb ermöglichen und mehr Fahrgastkomfort bieten
- Digitale Wartungs- und Supportleistungen für das CBTC-System über einen Zeitraum von 25 Jahren
Siemens Mobility erhält den Zuschlag für ein 270-Millionen-Euro-Projekt in Norwegen. Im Auftrag des Verkehrsbetreibers Sporveien AS soll das Unternehmen ein Signalgebungssystem zur funkbasierten Zugsteuerung (Communications-Based Train Control, CBTC) für die Osloer Metro installieren und warten. Siemens Mobility wird das bisherige Signalsystem vollständig durch seine digitale CBTC-Technologie ersetzen, um mit einem höheren Maß an Automatisierung und Konnektivität eine effizientere und zentralisierte Betriebsüberwachung zu ermöglichen. Insbesondere die Optimierung und Erneuerung des gesamten 94 km langen Streckennetzes wird die Verfügbarkeit, Sicherheit und Kapazität der Osloer Metro erhöhen. Gleichzeitig schafft es die Voraussetzungen dafür, künftigen Mobilitätsanforderungen und potenziellem Erweiterungs- und Modernisierungsbedarf gerecht zu werden. Im Rahmen des Projekts wird Siemens Mobility das CBTC-System entwickeln, integrieren, testen und in Betrieb nehmen sowie 25 Jahre lang entsprechende digitale Wartungs- und Supportleistungen liefern.
- Hauptversammlung
wird aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie virtuell abgehalten
- Siemens ermöglicht
Einreichung von Stellungnahmen in Text- oder Videoform
- Schwerpunkte der
Reden von CEO Roland Busch und Aufsichtsratsvorsitzendem Jim Hagemann Snabe werden
spätestens am 4. Februar 2022 veröffentlicht
Der Vorstand der Siemens AG hat unter Berücksichtigung des aktuellen
Pandemiegeschehens und im Hinblick auf die zu erwartende hohe Teilnehmerzahl
mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die nächste ordentliche
Hauptversammlung am 10. Februar 2022 erneut virtuell durchzuführen.
-
Neue DALI-2-Zertifizierung für Siemens Desigo PXC3 und KNX-Gateway N
141 sowie Schalt-/Dimmaktor N525D11
-
Zertifizierung gewährleistet Interoperabilität in Umgebungen mit
Produkten unterschiedlicher Hersteller
-
Beleuchtung entsprechend dem Biorhythmus trägt zu einer gesünderen
Innenumgebung bei
Die Gebäudeprodukte KNX/DALI-Gateway N 141 und
Schalt-/Dimmaktor 2x DALI Broadcast N 525D11 sowie die Raumautomationsstation Desigo
PXC3 von Siemens Smart Infrastructure sind jetzt nach dem neuen
Kommunikationsprotokollstandard DALI-2 zertifiziert. DALI-2 ist eine
Aktualisierung des ursprünglichen DALI-Protokolls (Digital Addressable Lighting
Interface) und erleichtert die Interoperabilität und Steuerung von kommunikativen
Leuchten. Mit den neu zertifizierten Siemens-Produkten können moderne
Human-Centric-Lighting-Anwendungen (HCL) auch in herstellerübergreifenden
Umgebungen umgesetzt werden, mit dem Ziel, Konzentration, Produktivität und
Wohlbefinden der Gebäudenutzer zu steigern.
Überdies lassen sich solche
Beleuchtungsanwendungen nahtlos in ganzheitliche Gebäudeautomationssysteme von
Siemens integrieren, die Heizung, Lüftung, Klimatisierung und Beschattung
kombinieren. Kunden können je nach ihren individuellen
Installationsanforderungen zwischen Lösungen auf Basis von Desigo (BACnet) oder
KNX wählen.