- Neues
Brauereigebäude mit Siemens-Energieverteilungstechnik für Mittel- und
Niederspannung ausgestattet
- Innovative fluorgasfreie Mittelspannungsschaltanlage leistet Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit
- Digitalisierte Niederspannungstechnik steigert Sicherheit, Effizienz
und Wirtschaftlichkeit im Betrieb
Die Brauerei C. & A. Veltins, eine der
größten Brauereien Deutschlands, hat sich vorgenommen, bis zu ihrem 200-jährigen
Bestehen im Jahr 2024 eine der modernsten und nachhaltigsten Braustätten
Deutschlands zu sein. Für ein neues Gebäude am sauerländischen Stammsitz in
Grevenstein, in dem 2022 eine neue Abfüllanlage in Betrieb gehen wird, liefert
Siemens Smart Infrastructure Technologien für eine nachhaltige
Energieversorgung. Herzstück ist die neue fluorgasfreie Mittelspannungsschaltanlage
vom Typ 8DJH 12 blue GIS. Sie verzichtet komplett auf das Treibhausgas Schwefelhexafluorid
(SF6) sowie sonstige Fluorgase. Stattdessen nutzt die Schaltanlage das
klimaneutrale Isoliergas Clean Air, das ausschließlich aus natürlichen
Komponenten unserer Umgebungsluft besteht. Ergänzt wird die Anlage um
Niederspannungstechnik mit digitalen Mess- und Kommunikationsfunktionen für
eine sichere und effiziente Energieverteilung.
In Partnerschaft mit
Siemens will die Universität Birmingham ihre Standorte Edgbaston und Dubai
mithilfe von digitalen Sensor- und Analysetechnologien, künstlicher
Intelligenz, dezentraler Energieerzeugung und Speicher, erneuerbaren Energien sowie
Konzepten zur Änderung des Nutzerverhaltens in den intelligentesten globalen
Campus der Welt verwandeln. Damit schafft sie ein „Living Lab“, in dem
Forschung, Lehre und Lernen vom Zugang zu neuen Daten und Konnektivität
profitieren.
- Start
von Simulytic, einem Siemens Venture, beschleunigt den Weg zu sicherer, autonomer
Mobilität
- Weltpremiere
des „Siemens Autonomous Charging Systems“
- Partnerschaft
mit Sozialhelden e.V.: Siemens verpflichtet sich zu verbesserter Teilhabe von
Menschen mit Behinderung bei Ladeinfrastruktur
- Siemens
ist offizieller Ladeinfrastrukturpartner der Blue Lane Road zur IAA Mobility
2021
- #MoveToTransform
Kampagne in München verkörpert den Geist der IAA Mobility und zeigt die
Gesichter hinter dem Wandel der Mobilität
Es ist ein Heimspiel der besonderen Art: Unter dem Motto „#MoveToTransform”
zeigt sich Siemens auf der IAA Mobility 2021, die erstmalig in der bayerischen
Landeshauptstadt München – und damit am Firmensitz von Siemens – stattfindet. Als
fokussiertes Technologieunternehmen präsentiert Siemens eine ganzheitliche
Sicht auf die Mobilität von heute und der Zukunft. Dabei steht die Verbindung
der realen und digitalen Welten im Vordergrund, die technische Produkte und
digitale Lösungen kombiniert, um Industrie, Infrastruktur und Transportwesen
intelligenter, effizienter und nachhaltiger zu gestalten.
Siemens und SITA stellen der Luftverkehrsbehörde von Kansas City, USA, zukunftssichere, skalierbare Technologien für das neue Terminal-Projekt „Build KCI“ am Kansas City International Airport (MCI) bereit.
- Funktionserweiterungen für Schutzgeräte je nach Bedarf und Einsatz für
Energieversorger, Industrieanlagen oder Infrastrukturkunden
- Lizenzdatei kann sekundenschnell und einfach erstellt werden
Siemens Smart Infrastructure hat für die
Schutzgeräte-Reihe Siprotec 5 und Siprotec 5 Compact eine neue Applikation in
den Markt eingeführt: In nur wenigen Sekunden können Kunden nun neue
Lizenzdateien für ihr Schutzgerät mittels einer cloudbasierten App selbst
generieren. So können neue Gerätefunktionen schnell freigeschaltet werden. Diese
werden je nach Anwendungsart des Geräts wie etwa für den Schutz von Leitungen und Motoren im Verteilnetz von Energieversorgern
oder Industrieanlangen hinzugefügt. Bislang dauerte der
Bestellprozess einer Lizenzdatei knapp eine Woche.
- Zählerdatenmanagementsystem ermöglicht zeitnahe und genaue digitale
Erfassung von Daten von Stromzählern
- Technologie für mehr als 200.000 intelligente Zähler in Nord-Delhi im
Einsatz
- Advanced Metering Infrastructure spielt landesweit eine Schlüsselrolle
bei der Einführung intelligenter Netze
Siemens Limited und Tata Power Delhi
Distribution Limited (Tata Power-DDL) haben gemeinsam
Smart-Metering-Technologie für über 200.000 intelligente Zähler in Nord-Delhi erfolgreich
eingeführt. Das von Siemens installierte und in Betrieb genommene moderne
EnergyIP-Zählerdatenmanagementsystem ermöglicht die zeitnahe und genaue
Erfassung von Stromzählerdaten. Dies führt zu mehr Transparenz im
Verbrauchernetz und weniger CO
2-Emissionen. Das (Advanced Metering Infrastructure) AMI-Programm
ist eine der wichtigsten strategischen Initiativen von Tata Power-DDL zur
Modernisierung des Stromnetzes.
- Siemens Large Drives Applications (LDA) baut einen Hochspannungsmotor (HV) mit 105 MW sowie einen 40-MW-Anfahrumrichter für ein Energiespeicherprojekt in China
- Der Motor hat einen Wirkungsgrad von über 98 Prozent
Siemens LDA hat von einem chinesischen Kunden den Auftrag zur Lieferung eines speziellen Motors mit zwei Wellenenden erhalten. Im Motorbetrieb liefert er bis zu 105 MW und als Generator kann er 129 MVA elektrische Energie erzeugen. Er hat einen Wirkungsgrad von über 98 Prozent und wird einer der weltweit führenden Elektromotoren sein.
Der Auftrag umfasst auch die Lieferung eines Frequenzumrichters Sinamics GL150 mit 40 MW zum Anfahren des Motors. Dieser LCI-Umrichter (lastgeführter Umrichter) ist ausgelegt für Einzelantriebs-Applikationen mit variablem oder konstantem Gegenmomentverlauf. Dank der geringen Schalt- und Durchlass¬verluste ihrer Leistungshalbleiter (Thyristoren) erreichen diese LCI- Umrichter einen Wirkungsgrad von über 99 Prozent.
- Jede Etage des neuen Gebäudes wird mit einem separaten HLK-System
belüftet, um für optimale Frischluftzufuhr zu sorgen
- Dank dieses Systems kann das Krankenhaus die strengeren
Energiestandards und Lüftungsanforderungen erfüllen
- Beleuchtung, Klimatechnik und Zutrittskontrolle werden in Desigo CC von
einer einzigen, benutzerfreundlichen Oberfläche aus gesteuert
- Technologisches Ökosystem und Energiekomponenten bieten umfassende
Unterstützung für Ärzte und Pflegepersonal
Siemens hat im so genannten “S-Gebäude” des
Krankenhauses der belgischen Stadt Aalst ein hochmodernes HLK (Heizung,
Lüftung, Klima) -System installiert. Auch die Videoüberwachungs- und
Zutrittskontrollsysteme stammen von Siemens. Alle Klima-, Lüftungs- und
Sicherheitsfunktionen werden im Siemens-Gebäudemanagementsystem Desigo CC
zusammengeführt. Das erleichtert die Bedienung für Pflegepersonal und Patienten
und sorgt für höheren Raumkomfort und niedrigeren Energieverbrauch. So hilft
Siemens dem Aalster Krankenhaus A.S.Z., die immer strengeren Anforderungen und
Standards des Obersten Gesundheitsrats von Belgien in Bezug auf
Energieeffizienz in Gebäuden zu erfüllen.
- Umweltfreundliches und nachhaltiges Portfolio
- Neue ADVtechnology von Siemens ermöglicht effizientere Designprozesse durch vielseitig einsetzbare Komponenten
- Unterstützung über den gesamten Lebenszyklus der Brandschutzanlage hinweg dank umfassender Kompetenz von Siemens und Zugang zu digitalen Tools
Siemens Smart Infrastructure stellt mit Sinorix NXN ein neues Portfolio natürlicher Löschmittel vor. Das neue Brandschutzportfolio, bei dem der Schutz von Menschenleben und Sachwerten sowie die Gewährleistung der betrieblichen Kontinuität im Mittelpunkt stehen, vereint Einfachheit mit anspruchsvoller Technologie, um traditionellen Brandschutz zu modernisieren. Als Löschmittel kommen die natürlichen Gase Argon, Stickstoff und Kohlendioxid zum Einsatz. Diese sind ideal für spezifische Anwendungsbereiche wie Lagerräume für Chemikalien (Argon), kritische elektrische Infrastrukturen (Stickstoff) und Bereiche, in denen sich keine Menschen aufhalten (Kohlendioxid) zu schützen. Das neue Sinorix NXN-Portfolio nutzt nur Löschmittel und Verbindungen, die von Natur aus in der Atmosphäre vorkommen und die Umwelt nicht belasten, und hat dank des kompakten und vielseitigen Produktdesigns einen kleineren ökologischen Fußabdruck.