Siwarex WP351 ist die neueste Entwicklung für intelligente Wägeautomatisierung von Siemens. Mit 20 Millimetern Breite und 65 Millimetern Höhe zählt das Modul zu den kleinsten, verfügbaren Wägeelektroniken am Markt.
Siemens möchte dezentrale Energiesysteme in den nächsten Jahren fördern. Mit demBatteriespeicher Junelight bringt Siemens deshalb erstmals eine Lösung zur Speicherungund Nutzung von selbsterzeugtem Strom auf den Markt, die speziell auf die Anforderungenvon Einfamilienhausbesitzern ausgelegt ist. Damit können diese beispielsweise ihren durch Photovoltaik erzeugten Strom ins Stromnetz zurückspeisen und werden so selbst zu Stromerzeugern.
Mit der Inbetriebnahmesoftware Sinamics Startdrive unterstützt Siemens Maschinenbauer bei der Validierung der Sicherheitsfunktionen von Sinamics Frequenzumrichtern mit einem geführten Abnahmetest.
Die neuen Präsenzmelder WIDE UP 258Dx1 von Siemens Smart Infrastructure können nunerstmals ohne zusätzliches Zubehör zu einer energieeffizienten Beleuchtungs- undKlimasteuerung aufgrund der eingebauten Multisensorik beitragen.
Die Siemens Schweiz AG und
die ETH Zürich haben im Rahmen des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos die
Fortsetzung ihrer strategischen Partnerschaft bekannt gegeben. Das Engagement
wird in den kommenden fünf Jahren zu einer noch engeren Zusammenarbeit zwischen
der ETH Zürich und Siemens führen.
Gebäudebetreiber benötigen heute mehr als einen umfassenden Versicherungsschutz für ihre Gebäude. Sie möchten eine auf sie zugeschnittene Versicherung, die sie direkt bei ihrem Serviceverkäufer abschliessen können. Siemens und die Zurich Versicherung kommen in der Schweiz nun exklusiv ab Januar 2020 mit der «Smart Building Protection» diesem Bedürfnis nach und ermöglichen Unternehmen ihre Gebäudetechnik individuell zu versichern – inklusive Zusatzdeckung, wie z.B. Cyberdeckung. Das ist so einmalig in der Schweiz.
Siemens hat die modularen Heating Control Systeme Siplus HCS zum Schalten und Steuern von Heizfeldern und -elementen mit einem neuen Power Output Modul (POM) und einem Central Interface Modul (CIM) ausgestattet.
Im Versuchsstollen Hagerbach in Flums hat ein einzigartiges Testlabor den Betrieb aufgenommen. Das «Tunnel Digitalization Center» (TDC) ermöglicht die Simulation von Tunnel-Anwendungen in einem realitätsnahen Umfeld. Bisher mussten Lösungen im Tunnelbereich vor Ort und mit hohem Aufwand installiert und getestet werden. Das TDC ist mit zahlreichen Siemens-Lösungen ausgestattet. So können die Ingenieure beispielsweise auf das TIA Portal Advanced (Totally Integrated Automation Portal) zurückgreifen. Dieses Engineering-Framework eignet sich für alle Projektphasen – von Planung über Engineering bis hin zur Inbetriebnahme.
Unter dem Motto «Creating environments that care» zeigt Siemens Schweiz an der Messe Swissbau vom 14. bis 18. Januar 2020 in Basel Produkte, Services und neue Konzepte rund um intelligente Gebäude und integrierte Energiesysteme sowie Brandschutz- und Sicherheit. Das Unternehmen gibt Einblick in seine Vision von perfekten Umgebungen und Smart Cities, in denen wir alle gerne leben und arbeiten. Besuchen Sie uns in der Halle 1.2 am Stand C01 und in der Halle 1.1 am Stand C10!
Siemens Smart Infrastructure hat sein Portfolio für Motorstarter Simatic ET 200SP bum vier neue Geräte erweitert, mit denen sich elektrische Antriebe mit einer Leistung von 0,1 bis 0,4 Ampere (A) starten lassen. Solche Antriebe finden sich beispielsweise in Lüftern und Kühlmittelpumpen.