- L’exploitant est Go-Ahead Verkehrsgesellschaft Deutschland GmbH
- 44 rames Mireo en unités multiples et douze rames Desiro HC à double étage
- Commande d’un montant d’environ 400 millions d’euros
- Augmentation de la capacité et importante amélioration du confort des voyageurs
L’exploitant Go-Ahead Verkehrsgesellschaft Deutschland GmbH a passé commande auprès de Siemens Mobility pour la livraison de 56 rames régionales en unités multiples. Ces trains doivent être mis en service sur les lignes électrifiées des « réseaux ferroviaires d’Augsbourg », dans le sud-ouest de la Bavière. La livraison totale se compose de 44 rames électriques Mireo de trois voitures et de douze rames électriques à double étage Desiro HC de cinq voitures. Ces deux modèles de trains peuvent être combinés, permettant à l’exploitant de s’adapter avec souplesse à l’évolution du nombre de voyageurs. Cette commande représente un montant de près de 400 millions d’euros. Le début du service de transport des voyageurs avec les nouvelles rames est prévu au moment du changement des horaires, en décembre 2022.
- Prévisibilité et confiance
- Innovations et applications sectorielles
- Lancement de MindSphere World Belgium
Les entreprises actives dans l’industrie manufacturière et des procédés ainsi que les constructeurs de machines et les concepteurs d’installations, se voient contraints d’optimiser en permanence la flexibilité et l’efficacité de production, de réduire les délais de commercialisation, d’accroître le niveau de qualité et d’améliorer la sécurité informatique. À l’occasion d’Indumation, le plus grand salon consacré à l’automatisation de l’industrie manufacturière et des procédés, qui se tiendra du 6 au 8 février, Siemens dévoilera, sous le slogan « Digital Enterprise – Implement Now », comment sa suite Digital Enterprise aide les entreprises à relever ces défis. Il s’agit d’une opportunité unique pour les visiteurs de découvrir l’Industrie 4.0 dans la pratique.
- Siemens accélère les investissements et la croissance des activités organiques et des secteurs verticaux de Mendix pour une expansion plus rapide de la commercialisation
- Mendix continue de s’appuyer sur son ouverture et son extensibilité ainsi que sur son écosystème de partenaires
- Siemens crée des solutions et des extensions de logiciel en tant que service (SaaS), grâce au regroupement des écosystèmes et des partenariats de Siemens et Mendix
- Le regroupement du logiciel Digital Enterprise de Siemens, de MindSphere et de Mendix repousse les limites de leur plateforme d’innovation digitale de pointe
Siemens a confirmé l’acquisition de Mendix, huit semaines après l’annonce de la transaction dans le cadre de la stratégie Vision 2020+ de l’entreprise.
- Nouvelle unité d'alimentation standard pour applications 12 V et 24 V
- Haute capacité de surcharge et efficacité énergétique optimale
- Suivi d'état au moyen d'un moniteur et d'une interface de diagnostics
- Entrée à gamme étendue à haute résistance adaptée également pour la tension continue
Siemens lance sur le marché une nouvelle gamme d'unités d'alimentation à haute résistance particulièrement puissante : les unités de la gamme Sitop PSU6200 peuvent être utilisées à diverses fins et offrent de nombreuses fonctions garantissant des diagnostics ciblés, un montage rapide et un fonctionnement fiable. En outre, les unités d'alimentation monophasée 12 V et 24 V sont dotées d'une entrée à gamme étendue en tension alternative qui permet également la connexion à une tension continue et est particulièrement résistante aux sous-tensions et aux surtensions. Le rendement élevé jusqu'à 95 % et la dissipation thermique efficace grâce à l'enveloppe métallique maintiennent le dégagement de chaleur au plus bas. Ainsi, les unités d'alimentation compactes peuvent être disposées de façon à limiter l'encombrement sans dégagement d'installation latéral avec les autres équipements. Les applications standard comprennent notamment la construction de machines, d'armoires de commande et de systèmes standard dans les industries automobile, textile, agroalimentaire et pharmaceutique, ainsi que dans le domaine des énergies renouvelables.
- Surveillance exhaustive de réseaux étendus complexes
- Configuration à base de règles de l'infrastructure de réseau
- Gestion centralisée des firmware avec déploiement basé sur la topologie
- Utilisation intersectorielle dans toutes les industries
Siemens lance Sinec NMS, un système d'administration de réseau (Network Management System – NMS) de grande puissance prêt pour le futur. Il permet aux utilisateurs de maîtriser la multiplication des exigences qui pèsent sur les réseaux de communication industriels, comme le degré croissant de réseautage, l’augmentation des volumes de données et la complexité des structures de réseau. Les réseaux comptant entre 50 et 12 500 participants peuvent être configurés, gérés et surveillés de façon centralisée 24 heures sur 24 avec le logiciel. Cela facilite la planification prévisionnelle et renforce la réactivité pour prévenir les défaillances possibles et renforcer ainsi la productivité. Le logiciel peut être utilisé dans tous les secteurs d'activité.
- D’ici 2020, le monde comptera pas moins de 26 milliards d’« objets » interconnectés via l’IoT.
- Système d’exploitation IoT ouvert basé sur le cloud, MindSphere rend l’Internet des objets (« Internet of Things », IoT) accessible à tous les acteurs de l’industrie.
- La communauté MindSphere World promeut la diffusion de l’écosystème MindSphere à l’échelle mondiale afin d’exploiter tout le potentiel de l’IoT.
- MindSphere World Belgium démarre avec 13 membres : des entreprises et des institutions académiques belges de toutes tailles, issues de différents secteurs et aux expertises variées.
Le 6 février, MindSphere World Belgium verra le jour. Cette communauté autour de la solution IoT MindSphere basée sur le cloud entend promouvoir l’écosystème MindSphere à l’échelle mondiale et aider ses membres .à pénétrer de nouveaux marchés de l’économie digitale. Le lancement aura lieu lors d’Indumation, le salon consacré à l’automatisation industrielle qui se tiendra à Kortrijk Xpo début février.
Les nouveautés du TIA Portal V15.1 en résumé :
- Simulation et mise en service virtuelle
- Travail en équipe, tant en ligne que hors ligne
- Élargissement du champ d’application grâce aux contrôleurs redondants Simatic S7-1500R/H
- Intégration des entraînements servo Sinamics S210
La toute dernière version du TIA-portal V15.1 (Totally Integrated Automation Portal) s’est enrichie de nouvelles fonctions pour toutes les étapes de la chaîne de valeur d’un processus, de la planification à la mise en service en passant par l'ingénierie. Les composants essentiels du TIA Portal V15.1 comprennent de nouvelles options de simulation et de mise en service virtuelle offrant une meilleure conception digitale des processus de travail intégrés. A cela s’ajoutent l'introduction de nouveaux contrôleurs Simatic S7-1500R/H, l’intégration des variateurs d’entraînement Sinamics S210, une conception multi-utilisateur, des unités logicielles et des fonctions OPC UA.
- Sur une base comparable (hors effet de devise et de portefeuille), les commandes progressent de 13 % et le chiffre d’affaires de 2 % par rapport au premier trimestre de l’exercice 2018.
- En valeur nominale, la hausse des commandes est de 12 %, à 25,2 milliards d’euros, et le chiffre d'affaires augmente de 1 %, à 20,1 milliards d’euros ; le ratio entrées de commandes/chiffre d’affaires (book-to-bill) s’élève à 1,25.
- L’EBITA ajusté des activités industrielles est en baisse, à 2,1 milliards d’euros, en raison principalement du recul de Power and Gas ; la marge d’EBITA ajusté des activités industrielles, à 10,2 %, est pénalisée par des charges de restructuration à hauteur de 0,4 point de pourcentage.
- Le résultat net s’établit à 1,1 milliard d’euros, ce qui donne un résultat par action non dilué de 1,26 euro, grevé de 0,08 euro en raison des charges de restructuration ; la différence par rapport au même trimestre du dernier exercice s’explique par deux grands effets positifs extérieurs aux activités industrielles au cours de la période précédente : une plus-value provenant de la cession d’actions OSRAM Licht AG et une forte baisse des charges d’impôt suite à la réforme fiscale aux États-Unis.
« La forte croissance continue des commandes souligne la confiance des clients dans les performances de notre entreprise. Mais il reste encore beaucoup à faire avant que toutes nos activités atteignent des marges parmi les meilleures de l'industrie. »Joe Kaeser, President et Chief Executive Officer de Siemens AG
L’Economic Development Board (EDB) de Singapour, McKinsey & Company, SAP, Siemens et TÜV SÜD ont annoncé aujourd’hui leur intention de collaborer dans le but d’aider les entreprises, petites et grandes, à accélérer leur adoption des technologies de l’Industrie 4.0.Cette collaboration vise à développer des outils et une offre en mesure d'accélérer la transformation digitale des fabricants, à Singapour et dans le monde entier. L'objectif sera atteint en tirant parti de l’expérience collective des acteurs suivants :
- EDB, le principal organisme économique de Singapour, se focalisera sur le développement industriel et la construction d’un écosystème afin de transformer son tissu industriel et de créer des emplois de qualité pour les Singapouriens.
- McKinsey & Company, un important cabinet international de conseil en gestion, agira comme partenaire dans l’échange de connaissances en mettant son expérience au service des entreprises pour les aider à entreprendre une restructuration de leurs processus, à adopter une feuille de route technologique et à développer leurs capacités organisationnelles.
- SAP, leader mondial des logiciels professionnels et des technologies digitales, aidera les entreprises de fabrication à devenir plus « intelligentes » par l’innovation et par une agilité intégrale des processus.
- Siemens offre un portefeuille complet et spécifique à chaque secteur pour la transformation digitale des entreprises manufacturières et des procédés. Il couvre l’automatisation, l’informatique, la communication et la sécurité industrielles, et comprend des services aux industries tels que des conseils pendant tout le cycle de vie afin d’aider les fabricants à mettre en œuvre leur projet de transformation digitale.
- TÜV SÜD, een internationaal actieve test-, keurings-, certificerings- en trainingsonderneming, verzekert de veiligheid, duurzaamheid en betrouwbaarheid van Industry 4.0-oplossingen.
En 2017, EDB et TÜV SÜD ont lancé le Smart Industry Readiness Index, un outil de diagnostic aidant les entreprises à évaluer leur état de préparation à la transformation. L’index a été essentiellement appliqué à Singapour et est en cours de déploiement en Indonésie, en Thaïlande, en Inde, aux États-Unis, en Europe et au Japon.
- Un partenariat qui encadre formellement l’engagement des deux parties
Siemens a accordé hier le titre de partenaire OEM officiel à onze entreprises belges qui font très régulièrement appel aux produits de la marque. Symbole de l’estime et de la confiance réciproques entre ces entreprises et Siemens, ce partenariat représente une étape importante dans la collaboration de longue date qui les unit.