- L'interconnexion Nemo Link® permet le transfert de 1 000 MW d’électricité avec la technologie HVDC Plus de Siemens
- Siemens a construit les stations de conversion qui abritent cet équipement HVDC de pointe à Herdersbrug (Belgique) et Richborough (Royaume-Uni)
- Cérémonie d’inauguration officielle le 5 décembre à Herdersbrug (près de Bruges) en présence de dignitaires belges et britanniques
Nemo Link® est une joint venture entre le gestionnaire de réseau de transport d’électricité Elia (Belgique) et l’opérateur de réseau National Grid (Royaume-Uni) qui a pour objectif d’échanger de l’électricité en technologie haute tension à courant continu (HVDC) entre les deux pays. Cette interconnexion d’une capacité allant jusqu'à 1 000 MW relie les réseaux électriques belge et britannique au moyen de câbles sous-marins.
- Un contrat de 273 millions d’euros, y compris un contrat de maintenance de 5 ans
- Deux stations de conversion aux deux extrémités d’un câble souterrain de 90 km, pour une capacité de 1.000 MW
- ALEGrO au bénéfice de la communauté, favorisera la sécurité d’approvisionnement, les énergies renouvelables et l’intégration du marché européen
Amprion et Elia ont signé hier un contrat avec Siemens, entreprise retenue pour la fourniture des deux stations de conversion de courant continu haute tension (HVDC). Ce projet constituera la première interconnexion électrique entre l’Allemagne et la Belgique. Le contrat avec Siemens se monte à 273 millions d’euros et comprend également un contrat de maintenance de 5 ans. Les gestionnaires de réseau de transport (GRT) allemand et belge, Amprion et Elia collaborent pour réaliser ALEGrO (« Aachen Liège Electricity Grid Overlay »).Ce projet d’infrastructure majeur fait partie du réseau européen d’autoroutes de l’électricité. ALEGrO utilisera des câbles souterrains d’une longueur de 90 km pour connecter les réseaux d’électricité à courant alternatif haute tension (HVAC) belge et allemand. Les stations de conversion transformeront le courant alternatif en courant continu, puis le courant continu en courant alternatif de l’autre côté de la liaison.
Luik Natie Coldstore, spécialiste de la logistique, lance une grande première énergétique aujourd’hui. Désormais, le refroidissement de ses entrepôts frigorifiques à Kallo sera commandé en fonction de l’énergie éolienne disponible. Cela sera possible grâce à la première éolienne « intelligente », inaugurée officiellement aujourd’hui par Eandis en présence de la Ministre flamande de l’énergie, Annemie Turtelboom. Grâce à cet investissement, Luik Natie Coldstore pourra doubler la capacité de ses entrepôts frigorifiques d’ici la fin de l’année prochaine.
Eandis intègre les premières éoliennes intelligentes dans le réseau d’électricité
Au printemps de cette année, Wind aan de Stroom a entamé sur la rive gauche de l’Escaut dans le port d’Anvers la construction du plus grand parc éolien onshore de Belgique. Wind aan de Stroom, société de projet dédiée au développement de l’éolien sur la rive gauche de l’Escaut, a confié la construction du parc éolien à Siemens. Quinze éoliennes d’une capacité de trois mégawatts chacune sortiront de terre d’ici la fin septembre, dont plusieurs « turbines intelligentes » pilotées par des signaux sur le réseau d’Eandis dans le cadre d’un projet de recherche sur les réseaux intelligents.
- Une étape fondamentale dans le cadre de l'extension du réseau électrique allemand offshore
- La mise en service successive des premières plates-formes de raccordements au réseau offshore HVDC est prévue entre le second semestre 2014 et le premier semestre 2015
Siemens a terminé l'installation de la plate-forme en mer destinée au raccordement à courant continu HelWin2. Siemens, qui travaille pour le compte de l'opérateur réseau germano-néerlandais TenneT, a donc franchi un cap décisif dans le cadre des projets de raccordement au réseau allemand. « Nous avons désormais installé trois plates-formes dernier cri pour TenneT en mer du Nord. La mise en service du projet HelWin2 est imminente et interviendra dans l'année à venir », déclare Jan Mrosik, CEO des divisions Transport d'énergie et Smart Grid chez Siemens AG. « Nous avons franchi un nouveau cap intermédiaire important.Pas à pas, nous concrétisons les objectifs d'extension du réseau électrique en mer du gouvernement allemand », déclare Lex Hartman, membre du conseil d'administration de TenneT.
La Conférence CIGRE Belgium 2014 (International conference on Innovation for secure and efficient transmission grids), qui se tiendra du 12 au 14 mars inclus à Bruxelles à l’hôtel Crown Plaza, sera l’occasion pour Siemens de présenter son expertise dans le domaine de l'énergie. La demande grandissante en électricité, le développement des énergies renouvelables et le transport d'énergie en masse sur de longues distances ne sont que quelques uns des enjeux de la nouvelle ère énergétique. La sécurité, la rentabilité et le respect de l’environnement sont aussi des impératifs essentiels du réseau énergétique de demain.
Solutions
Grâce à son expertise, à ses solutions intelligentes et à ses technologies novatrices, Siemens a tous les atouts en main pour relever ces défis. Dans le cadre de la conférence CIGRE Belgium 2014, l’entreprise présentera des solutions spécifiques qui contribuent à assurer la stabilité du réseau énergétique. Siemens possède en effet une longue expérience dans le développement du transport de l'énergie, depuis les liaisons HVDC (High Voltage Direct Current) de pointe jusqu’aux applications Smart Grid, en passant par les sous-stations haute tension mobiles et offshore.Ses experts se tiendront à la disposition des visiteurs pour partager leur savoir-faire et leurs connaissances.
Afin d’utiliser de manière optimale l’énergie des Ateliers du Saupont, une entreprise de travail adapté située à Bertrix, le bureau d’ingénierie Coretec a développé une solution de trigénération basée sur la turbine à vapeur SST-040 de Siemens. Une première : c’est la première installation au monde d’une turbine à vapeur Siemens de ce type. La vapeur générée dans une chaudière biomasse est utilisée pour générer de l’électricité via la turbine à vapeur, de plus la chaleur résiduelle est utilisée pour les besoins de chauffage mais aussi pour la climatisation du site. Et puisque l’installation fonctionne à la biomasse (en l’occurrence, les déchets de bois de l’atelier protégé), elle est un parfait exemple d’utilisation optimale de l’énergie produite à partir d’une source durable.
Soucieux de remplacer un moteur à vapeur peu performant, les Ateliers du Saupont à Bertrix se sont adressés au bureau Coretec Engineering, lequel a porté son choix sur la toute nouvelle turbine SST-040 de Siemens, une turbine « plug & play » au prix adapté à ce type d’application de petite puissance qui délivre une puissance électrique de 75 à 300 kWe.
Siemens Energy a livré la centrale belge à cycle combiné T-Power à T-Power s.a., société détenue à parts égales par International Power plc, Siemens Project Ventures GmbH et Tessenderlo Chemie s.a. L’exploitation commerciale de la centrale avait déjà débuté le 15 juin dernier. T-Power est une centrale à cycle combiné gaz-vapeur à haute efficacité énergétique conçue par Siemens. Avec un rendement de 58 %, la centrale produira quelque 430 mégawatts (MW) par an dans le strict respect des réglementations environnementales les plus récentes. La technique de brûleur ultra moderne de Siemens permet d’abaisser les émissions d’oxyde d’azote bien en deçà des prescriptions légales. La nouvelle centrale se distingue aussi par une flexibilité opérationnelle élevée, des temps de démarrage très courts et un cycle de charge rapide, des caractéristiques de plus en plus cruciales vu l’importance croissante que prend l’énergie éolienne, par nature fluctuante, dans le réseau. Une partie de l’électricité produite par la centrale sera consommée par les processus de production très énergivores de l’usine chimique voisine, le reste étant injecté dans le réseau. Avec une capacité totale de 430 MW, la centrale pourra approvisionner plus de 240 000 foyers belges en électricité écocompatible.
Siemens Energy a construit cette centrale dans le cadre d’un contrat clé en mains et fourni tous les principaux composants – une turbine à gaz SGT5-4000F, une turbine à vapeur SST5-3000 et un générateur SGen-2000H à refroidissement par hydrogène. La centrale a été mise en service comme prévu à la mi-2011 mais affiche une capacité et un rendement supérieurs aux estimations. Elle devrait permettre de faire face aux charges intermédiaires et de pointe. T-Power a également conclu un contrat de maintenance de 14 ans avec Siemens pour la turbine à gaz.
- Le montant de la commande s’élève à environ 320 millions d’euros
Siemens Energy a obtenu une commande en vue de la construction clé sur porte d’une centrale électrique à cycle combiné à Tessenderlo. L’acheteur est le producteur d’énergie indépendant T-Power S.A., dans lequel International Power plc, Siemens Project Ventures GmbH et Tessenderlo S.A. détiennent chacun une part de 33 pour cent. Le volume total de la commande, y compris un contrat de maintenance à long terme pour la turbine à gaz, est d’environ 320 millions d'euros.