Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Croissance en hausse chez Luik Natie Coldstore grâce à la première éolienne intelligente

Grâce à des techniques intelligentes, Eandis est en mesure de raccorder les éoliennes au réseau électrique existant, ce qui lui évite une série d’investissements longs et coûteux, notamment en câbles et en transformateurs. Cette commande intelligente fait notamment en sorte que les éoliennes puissent injecter à tout moment un maximum d’énergie verte sur le réseau, même en cas de défaut sur son propre réseau ou sur celui d’Elia.
Un nouveau système de gestion de réseau mis en service au printemps permet à Eandis de mesurer en permanence le courant, la tension et, par endroits, la température à l’intérieur des câbles, et de veiller activement à ce que leur limite physique ne soit jamais dépassée. Au moindre risque de surcharge, Eandis peut alors envoyer un signal permettant d’orienter les pales des turbines suffisamment hors du vent ou d’augmenter la consommation des entreprises de la région. Le processus est entièrement automatisé et ne nécessite aucune intervention humaine.
Pilotage intelligent de la demande chez Luik Natie Coldstore
La première éolienne intelligente, érigée sur les terrains de Luik Natie Coldstore, a été mise en service aujourd’hui. Elle contribuera à l’approvisionnement des entreprises du voisinage en électricité verte. Mais Luik Natie Coldstore va plus loin encore : l’entreprise aligne au maximum sa consommation d’électricité sur la quantité d’énergie éolienne disponible. Grâce au pilotage intelligent des compresseurs de refroidissement, Luik Natie Coldstore peut utiliser de façon optimale l’électricité verte produite.
Ce système intelligent tient compte à la fois des prévisions météo et des données d’Eandis sur la production éolienne dans la zone, afin de déterminer les périodes optimales pour le refroidissement des entrepôts frigorifiques. Lorsque l’énergie éolienne est abondante, les entrepôts frigorifiques peuvent être refroidis à une température plus basse (jusqu’à -25 °C au lieu de -21 °C par exemple). Lorsque le vent faiblit, le refroidissement peut être stoppé jusqu’à ce qu’une température acceptable soit atteinte. L’entreprise peut ainsi réaliser jusqu’à 40 % d’économie sur sa facture énergétique.
Ce projet énergétique intelligent permet à Luik Natie Coldstore d’assurer sa croissance. Il constitue une part importante du plan d’investissement de l’entreprise, qui entend doubler le nombre de ses entrepôts frigorifiques au deuxième trimestre de 2016 et embaucher 25 personnes supplémentaires. Il ouvre également des perspectives pour l’avenir : Luik Natie Coldstore envisage d’installer des postes de raccordement pour les conteneurs frigorifiques, ce qui lui permettrait de se passer de générateurs intégrés.
Possibilités d’avenir
« Cette éolienne intelligente, la première en son genre, illustre parfaitement la valeur ajoutée des réseaux d’électricité intelligents que nous nous employons à développer depuis plusieurs années », commente Walter Van den Bossche, CEO d’Eandis. « Eandis a mis en œuvre au printemps dernier un nouveau système de gestion de réseau, grâce auquel nous pouvons mesurer et piloter au niveau central l’ensemble de notre réseau moyenne tension, qui comprend 227 postes de transformation et 780 postes de commande. Ce système est unique en Europe. Il servira de tremplin pour le développement de techniques intelligentes cruciales pour notre avenir énergétique. »
« Les entrepôts frigorifiques sont très énergivores », ajoute Stefaan Verhelst, CEO de Luik Natie. « Ces éoliennes d’un type nouveau nous ont donné l’idée de chercher, en collaboration avec notre installateur frigoriste, des techniques énergétiques intelligentes. Notre fournisseur d’électricité EDF Luminus a également participé activement à cette réflexion. Tout cela nous a permis de ramener à 10 % la part de l’énergie dans nos frais de fonctionnement, contre 25 % auparavant. Les moyens financiers dégagés nous aideront à augmenter sensiblement notre capacité et à créer des emplois supplémentaires. »
Siemens AG (Berlin and Munich) is a global technology powerhouse that has stood for engineering excellence, innovation, quality, reliability and internationality for more than 170 years. The company is active around the globe, focusing on the areas of electrification, automation and digitalization. One of the largest producers of energy-efficient, resource-saving technologies, Siemens is a leading supplier of efficient power generation and power transmission solutions and a pioneer in infrastructure solutions as well as automation, drive and software solutions for industry. With its publicly listed subsidiary Siemens Healthineers AG, the company is also a leading provider of medical imaging equipment – such as computed tomography and magnetic resonance imaging systems – and a leader in laboratory diagnostics as well as clinical IT. In fiscal 2018, which ended on September 30, 2018, Siemens generated revenue of €83.0 billion and net income of €6.1 billion. At the end of September 2018, the company had around 379,000 employees worldwide. Further information is available on the Internet at www.siemens.com .
Read more

Contact

Simon Van Wijmeersch

Eandis

+32 (0)476 30 10 34

Pascal Gybels

Luik Natie

+32 (0)477 32 17 06

Stéphanie Legay

Siemens

+32 2 536 25 99

Giovanni Vercammen

Wind aan de Stroom

+32 (0)473 58 32 78

Kathleen Iwens

Elia

+32 (0)478 66 45 55

Nico De Bie

EDF Luminus

+32 (0)474 88 36 48