Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung28. Februar 2019Process Industries and DrivesNürnberg
Sidrive IQ: Mehr Effizienz mit Konnektivitätsmodul Simotics Connect 400

Das Bild zeigt Niederspannungsmotoren.
Auf der diesjährigen Hannover Messe demonstriert Siemens mit einer Brownfield-Applikation, wie zukünftig die Anlagenverfügbarkeit mit dem Einsatz von Simotics Connect 400 optimiert werden kann. Das Konnektivitätsmodul enthält dabei alle erforderlichen Sensoren für die Erfassung von Daten zu Motorvibrationen oder der Temperatur, ein WLAN-Kommunikationsmodul sowie eine Batterie für den autarken Betrieb. Dieses verarbeitet und speichert die erfassten Betriebsdaten und schickt sie zur cloudbasierten Analyse in die Sidrive IQ Fleet App. Spezielle Algorithmen
generieren daraus aussagekräftige Kennzahlen (Key Performance Indicators, kurz KPIs), die den Zustand der Motoren beschreiben. Daraus lassen sich konkrete Handlungsbedarfe ableiten. Bei Bedarf erzielen Anwender damit auch für Bestandsmotoren eine höhere Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und verbesserte Performance.
generieren daraus aussagekräftige Kennzahlen (Key Performance Indicators, kurz KPIs), die den Zustand der Motoren beschreiben. Daraus lassen sich konkrete Handlungsbedarfe ableiten. Bei Bedarf erzielen Anwender damit auch für Bestandsmotoren eine höhere Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und verbesserte Performance.
Sidrive IQ: IoT-Digitalisierungsangebot für Antriebssysteme
Als essentieller Bestandteil des Siemens Digitalisierungsportfolios ermöglicht Sidrive IQ im Bereich Internet of Things (IoT) zahlreiche Optimierungsmöglichkeiten über den gesamten Antriebsstrang hinweg – von der Produktion bis hin zu Serviceleistungen. Dabei bietet Sidrive IQ MindSphere verschiedene Applikationen und maßgeschneiderte Services. Sidrive IQ Fleet kommt überwiegend für Anwendungen in der Prozessindustrie und Analyze MyDrives hauptsächlich in der Fertigungsindustrie zu Einsatz. Beide Applikationen sorgen für die Visualisierung, Analyse und Überwachung der Antriebsdaten.
Als essentieller Bestandteil des Siemens Digitalisierungsportfolios ermöglicht Sidrive IQ im Bereich Internet of Things (IoT) zahlreiche Optimierungsmöglichkeiten über den gesamten Antriebsstrang hinweg – von der Produktion bis hin zu Serviceleistungen. Dabei bietet Sidrive IQ MindSphere verschiedene Applikationen und maßgeschneiderte Services. Sidrive IQ Fleet kommt überwiegend für Anwendungen in der Prozessindustrie und Analyze MyDrives hauptsächlich in der Fertigungsindustrie zu Einsatz. Beide Applikationen sorgen für die Visualisierung, Analyse und Überwachung der Antriebsdaten.
Mit der Sidrive IQ Applikation Analyze MyDrives können zusätzlich Betriebszustände von Sinamics Niederspannungsumrichtern zuverlässig und komfortabel überwacht werden. Dabei sammelt sie Betriebsdaten der Niederspannungsumrichter und wertet sie aus. Durch die kontinuierliche Überwachung von Stromaufnahme, Drehmoment und Frequenz sowie durch die Messung von Energieflüssen lässt sich der Optimierungs- und Wartungsbedarf erkennen, sodass entsprechende Maßnahmen frühzeitig eingeleitet werden können. Damit kann sich die Wartung in festen Intervallen verringern, was die Maschinenproduktivität steigert und Energieeinsparungspotenziale identifiziert.
Anlagenbetreiber profitieren damit von einer erhöhten Anlagenverfügbarkeit. Für die Anbindung der Antriebssysteme an die Cloud bietet Siemens verschiedene Konnektivitätsmodule für Niederspannungs- und Mittelspannungsumrichter sowie Niederspannungs- und Hochspannungsmotoren an.
Weitere Informationen zu Sidrive IQ unter
www.siemens.de/sidrive-iq
www.siemens.de/sidrive-iq
Weitere Informationen zu Siemens auf der Hannover Messe 2019 unter
www.siemens.de/hannovermesse und www.siemens.com/presse/hm19
www.siemens.de/hannovermesse und www.siemens.com/presse/hm19
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist außerdem einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Kontakt
Stefan Rauscher
Siemens AG
Gleiwitzer Str. 555
90475 Nürnberg
90475 Nürnberg
+49 (911) 895-7952