Angeschlossen an MindSphere lassen sich enorme Datenmengen schnell und effizient auswerten und Schwachstellen aufdecken. Dadurch können Unternehmen die Leistung und Verfügbarkeit ihrer Anlagen nochmals deutlich und mit geringem Aufwand steigern. Die zukünftig verfügbare App "Drive System Analyzer" ermöglicht es beispielsweise, durch Datenanalyse Schäden am Antriebsstrang frühzeitig zu erkennen. Dadurch können Anwender sowohl die Effizienz und Anlagenverfügbarkeit erhöhen als auch die Wartung- und Serviceaktivitäten optimieren. Mit "KeepSecure!" bietet Siemens ein Management Tool für Automatisierungs- und Steuerungssysteme. Die App unterstützt Anwender, Bedrohungen, Sicherheitslücken und Anomalien schneller zu erkennen und informiert über Gegenmaßnahmen und Hilfestellungen zum Beispiel Security Patches.
In der MindSphere-Lounge sind Besucher des Messestands zu einem offenen Austausch mit Vertretern von Siemens und Partner eingeladen, etwa bei Gesprächen, Vorträgen oder Diskussionsrunden rund um die Themen Digitalisierung, Industrie 4.0 und IoT. Zu den neuen MindSphere-Partnern gehört beispielsweise Amazon Web Services. Das Unternehmen stellt Cloud-Infrastruktur und Dienste für MindSphere bereit. Bluevision zeigt Software-Technologien zur Indoor-Positionsbestimmung sowie Monitoring-Lösungen (z. B. Health and Performance Monitoring), die auf MindSphere basieren. Vor Ort sind auch IoT-Startups vertreten, die einen wichtigen Beitrag zum Aufbau des Ecosystems rund um MindSphere leisten werden. Hierfür wird Siemens im Herbst 2017 zudem das weltweite Startup-Programm "MindSphere Rocket Club" starten.
Am Messestand können Siemens-Besucher dabei rund 20 konkrete Anwendungsbeispiele für MindSphere aus unterschiedlichen Branchen entdecken. Das Exponat einer Milchproduktion zeigt etwa, wie Unternehmen der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie mit Digitalisierungslösungen flexibel auf sich ändernde Marktanforderungen wie die wachsende Vielfalt an Geschmacksrichtungen reagieren können. Dabei erfahren Besucher auch, wie relevante KPIs für die Fertigungslinie und den Prozessteil durch spezifische Apps auf Basis des cloudbasierten, offenen IoT Betriebssystems MindSphere dargestellt und bewertet werden. Im Bereich Energieverteilung zeigt Siemens auf der Messe anhand einer Produktionsmaschine die elektrotechnische Planung eines Schaltschranks auf Basis eines "digitalen Zwillings", bestückt mit vollständig im TIA Portal eingebundenen Komponenten zur automatisiert gesteuerten Produktion sowie zur Erfassung von Energie- und Anlagendaten und deren Anbindung an MindSphere.
Um den Anschluss an MindSphere weiter zu erleichtern, bietet Siemens neue Konnektivitätsmöglichkeiten: Der Router Ruggedcom RX1400 mit MindConnect ermöglicht als Plug&Play-Lösung eine direkte Verbindung zu MindSphere. Damit lassen sich Daten von angebundenen Assets leicht und zuverlässig über OPC UA und/oder eine S7-Verbindung auslesen und vorverarbeiten. Danach werden die verschlüsselten Daten zu MindSphere übertragen, wo sie zur Verarbeitung und Analyse zur Verfügung stehen. Durch die Zuverlässigkeit und Funktionsfähigkeit in extremen Temperaturen von -40° C bis +85° C und rauen Umgebungsbedingungen eignet sich der Ruggedcom RX1400 für die Datenerfassung in Anwendungsbereichen wie Energieversorgung, Transport und Verkehr sowie Öl & Gas. Zudem unterstützt das RFID-System Simatic RF600 nun die offene Schnittstelle OPC UA. Als erstes RFID-System liefert Simatic RF600 damit als Bindeglied zwischen realer und digitaler Welt direkt Daten an MindSphere.
Die MindConnect Lib, eine neue Bibliothek, bietet Entwickler neue Möglichkeiten eingebettete Geräte (Embedded Devices), an MindSphere anzubinden. Sie soll im Frühsommer 2017 zur Verfügung stehen. Mit der nun offen gelegten "Northbound-API" lassen sich MindApps, Applikationen von Siemens, und Applikationen von Partnern schneller einbinden. Um den herstellerunabhängigen Anschluss von Assets zu erleichtern, ist eine South-Bound-API für weitere Protokolle in Vorbereitung.
Weitere Informationen zu MindSphere unter
www.siemens.de/mindsphereWeitere Informationen zu Siemens auf der Hannover Messe 2017 unter
www.siemens.com/presse/hm17 und
www.siemens.de/hannovermesse