Gemeinsam
mit der internationalen Gemeinschaft verurteilen wir den Krieg in der Ukraine
und konzentrieren uns darauf, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu
unterstützen und humanitäre Hilfe zu leisten.
Als
Folge des Krieges in der Ukraine wird sich Siemens aus dem russischen Markt
zurückziehen. Das Unternehmen hat Verfahren eingeleitet, um seinen
Industriebetrieb und alle industriellen Geschäftsaktivitäten einzustellen. Siemens
war eines der ersten Unternehmen, das alle neuen Geschäfte und internationalen
Lieferungen nach Russland eingestellt hat. Gleichzeitig haben wir ständig die
Situation bewertet, um die Sicherheit unserer 3.000 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter vor Ort zu gewährleisten.
Siemens erhält den
„Thought Leadership Award 2022“ für die beste Kommunikation zur Gestaltung
großer, öffentlicher Debatten in Wirtschaft und Gesellschaft. UNICEPTA und die
Deutsche Public Relations Gesellschaft (DPRG) e.V. vergeben den Preis in diesem
Jahr an das Unternehmen mit der besten Positionierung zu den fünf wichtigsten
gesellschaftlichen Debatten: Digitalisierung, Diversität, Grüne Nachhaltigkeit,
New Work und Zukunftsfähigkeit.
Zusammenarbeit bei zustandsbasierter und vorausschauender Instandhaltung wird bis Ende 2024 verlängert und schließt jetzt zusätzlich rund 130 Lokomotiven vom Typ Vectron ein.
Heute vor 120 Jahren wurde in Berlin die zentrale
Pressestelle von Siemens gegründet – damit ist Siemens eines der ersten
deutschen Unternehmen, das seine Pressearbeit professionalisiert hat. Voraus
gegangen war eine Konferenz zu den „literarischen Angelegenheiten“ des
Unternehmens, bei der die Teilnehmer eine „zunehmende Verzettelung des
Zeitungs-, Annoncen- und Nachrichtenwesens“ von Siemens beklagten. Die Lösung:
die Einrichtung einer „Centralstelle für das Pressewesen“, offiziell per
Rundschreiben verkündet am 8. Februar 1902.
Die zentrale Ader des Kopenhagener S-Bahn-Netzes
wurde mit einem neuen Signalgebungssystem zur funkbasierten Zugsteuerung (CBTC)
von Siemens Mobility ausgerüstet.
Die VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft bestellt 14 weitere
Straßenbahnen des Typs Avenio für Nürnberg und stellt damit die Weichen für
eine Verkehrswende. Das erklärte Ziel ist es, den öffentlichen Nahverkehr in
der fränkischen Metropole zu stärken. Dazu werden in den nächsten Jahren Takte
verdichtet, Neubaustrecken in Angriff genommen und neue Angebote für die
Nürnberger Fahrgäste geschaffen.
Nach dem ersten Auftrag über 12 Fahrzeuge im Jahr 2019 hatte die VAG
Verkehrs-Aktiengesellschaft die im Vertrag enthaltene Option gezogen und
vergrößert die Flotte jetzt auf insgesamt 26 Fahrzeuge.
Seit November absolviert der erste Nürnberger Avenio die
nötigen Testfahrten im Siemens Mobility Testcenter Wegberg-Wildenrath. Die
Aufnahme des Fahrgastbetriebs ist für Sommer 2022 geplant.
Wir haben am 2. Dezember 2021 unseren Jahresbericht veröffentlicht.
Am 22. Oktober 2021 hat die 1000. Vectron Lokomotive das Werk in München-Allach, wo die Lokomotiven gebaut werden, verlassen. Die Lokomotive ist für die Dänische Staatsbahn bestimmt. Inzwischen hat Siemens Mobility 1122 Vectron-Lokomotiven an 57 Kunden in 16 Ländern verkauft. Die Flotte hat bisher eine Gesamtlaufleistung von mehr als 500 Millionen Kilometern absolviert. Die Lokomotiven der Vectron-Plattform sind in 20 europäischen Ländern für den Betrieb zugelassen.
Das Land Baden-Württemberg hat drei Mireo Plus B-Züge von Siemens Mobility bestellt. Die batterie-elektrischen Züge werden ab 2023 auf der neuen Hermann-Hesse-Bahn zwischen Renningen und Calw für lokal emissionsfreien Verkehr sorgen. Siemens Mobility übernimmt zusätzlich die Wartung der Züge über deren gesamte Lebensdauer. Durch die Ausstattung mit dem neuesten Europäischen Zugsicherungsstandard sind die Mireo Plus B-Züge für den ETCS Level 2 Betrieb ausgerüstet. Dieser neue Standard bietet mehr Streckenkapazitäten, größere Pünktlichkeit sowie Interoperabilität im grenzüberschreitenden Schienenverkehr. Die Nachbestelloption wurde im Rahmen einer vergangenen Bestellung von 20 Mireo Plus B für das Ortenau-Netz im Jahr 2020 möglich.