- Höherer Beleuchtungskomfort durch energiesparendes Schalten und Dimmen von bis zu 20 DALI-EVGs pro Kanal im Broadcast-Modus
- Persönliches Wohlbefinden durch „Tunable White“ für Human Centric Lighting (HCL)
- Einfache Installation, niedriger Wartungsaufwand und energieeffizientes Schalten sowie Dimmen
Siemens Smart Infrastructure stellt den neuen KNX-fähigen Schalt- und Dimmaktor N 525D11, 2x DALI Broadcast vor. Das Reiheneinbaugerät zur Installation in Verteilern hat zwei DALI-Ausgänge (Digital Addressable Lighting Interface). Dank einer Steuerleistung von bis zu 20 DALI-konformen elektronischen Vorschaltgeräten (EVG) pro DALI-Ausgang zeichnet sich der neue Aktor durch Energieeffizienz und niedrige Inbetriebnahmekosten im Broadcast-Modus aus, in dem alle angeschlossenen EVG, wie zum Beispiel Lampen, gleichzeitig gesteuert werden.Das neue Gerät bietet umfassende Funktionen, um den Komfort für Raumnutzer zu erhöhen, darunter Steuerung der Farbtemperatur und konfigurierbare Dimmkurven. Der Aktor kann außerdem Lichtszenen speichern sowie Status- und Fehlermeldungen senden, und er hat einen Schaltzyklus- als auch Betriebsstundenzähler. Damit schafft das Gerät ideale Voraussetzungen für optimale Beleuchtungsverhältnisse im Raum. In Verbindung mit Präsenzmeldern, welche die Helligkeit vollautomatisch steuern, kann so eine gleichzeitige Steuerung der Helligkeit und Farbtemperatur erreicht werden.
- Geringerer Kupferbedarf reduziert Materialkosten
- Intelligentes Belüftungssystem sorgt für optimale Wärmeabfuhr
- Digitales Engineering und neues Anlagenkonzept verkürzen Projektlaufzeiten für Schaltanlagenbauer
Siemens Smart Infrastructure bringt den Energieverteiler
Alpha 3200 Eco auf den Markt, der dank eines neuen Anlagenkonzepts ein Drittel
weniger Kupfer benötigt. Der neue Energieverteiler verfügt über eine Hauptsammelschiene,
die nun im Mittelteil statt wie bisher im oberen oder unteren Bereich des Energieverteilers
liegt. So können Geräte direkt daran angeschlossen werden. Dafür waren bisher
zusätzliche Verbindungsschienen aus Kupfer notwendig. Sowohl die Materialkosten
als auch der Installationsaufwand reduzieren sich dadurch deutlich. Auch die
zugehörigen Alpha-Einbausätze mit Schutz-, Schalt- und Messgeräten lassen sich flexibler
einbauen. Dies bietet insgesamt mehr Platz für wichtige Funktionen, etwa zur
Erfassung von Energiedaten und Schaltzuständen sowie zur Anbindung des
Energieverteilers an digitale Gebäudemanagementsysteme. Ebenfalls neu ist ein
Belüftungssystem mit zwei Kühlkreisläufen, das für eine optimale Wärmeabfuhr
und Stromausbeute sorgt.
- Integration von Zukunftstechnologien in das Digital Enterprise-Portfolio ermöglicht flexible und intelligente Fertigung
Siemens geht mit dem Digital Enterprise den nächsten Schritt der digitalen Transformation – auf dem Weg zu einer hochflexiblen, intelligenten Produktion. Hierfür präsentiert Siemens zahlreiche Innovationen für die Fertigungs- und Prozessindustrie sowie die Energie- und Gebäudeinfrastruktur. Die Integration von Zukunftstechnologien wie Edge- und Cloud-Computing, Künstliche Intelligenz oder Additive Manufacturing in das Portfolio bietet Anwendern neue Möglichkeiten einer flexibleren und intelligenteren Fertigung. Die kommunikative Vernetzung durch Industrial 5G spielt dabei eine Schlüsselrolle.
- Delyana Lazarova setzt sich unter knapp 290 Bewerbern aus 55 Ländern durch und wird Assistentin von
Sir Mark Elder
- Siegerin
erhält 15.000 britische Pfund als Preisgeld sowie die künftige Leitung des
Hallé Youth Orchestra
Die bulgarische Dirigentin Delyana Lazarova (34) ist die
Gewinnerin des ersten Siemens Hallé International Conductors Competition in
Manchester, Großbritannien. Sie überzeugte die Jury im Finale unter anderem mit
ihrer Performance der Ouvertüre von Verdis „Macht des Schicksals“. Für den internationalen Wettbewerb, der 2020
erstmalig stattfand, hatten sich insgesamt 287 Dirigenten aus 55 Ländern
beworben. Die zehn besten Talente wurden für die sogenannte „Shortlist“
ausgewählt, vier Kandidaten konkurrierten dann zuletzt im Finale am vergangenen
Samstag. Dabei mussten sie das Hallé Orchester leiten und jeweils drei Werke
von verschiedenen Komponisten, wie Brahms, Dvorak oder Britten, vor einem
internationalen Publikum aufführen.
- Siemens begibt Anleihen
über 4 Mrd. Euro und 850 Mio. Pfund
- Nachfrage übersteigt das
Angebot um mehr als das Doppelte
Siemens hat Anleihen über
insgesamt rund 5 Mrd. Euro begeben, davon rund 1 Mrd. Euro
(850 Mio. Pfund)
in britischen Pfund. Die Transaktion wurde heute abgeschlossen. Der
Emissionserlös dient allgemeinen Unternehmenszwecken und der Refinanzierung
fälliger Verbindlichkeiten. Die Nachfrage der
Investoren war hoch und überstieg mit mehr als 10 Mrd. Euro das
Angebot um mehr als das Doppelte.
- Echtzeitanalysen ermöglichen flexibel-personalisierte Büroumgebungen
- Förderung von Mitarbeiterproduktivität und effizientere Betriebsabläufe
- Gezieltes Infrastruktur-Kostenmanagement durch datengestützte Erkenntnisse zur Raumnutzung
- Vorstellung auf der Light & Building Messe in Deutschland, Frankfurt a.M. (8.-13. März 2020)
Siemens Smart Infrastructure stellt eine smart building suite
vor, welche die Arbeitsplatzumgebung intelligenter, flexibler und noch stärker
nutzerorientiert gestaltet. Die Suite umfasst IoT-fähige (Internet of Things)
Hard- und Softwarelösungen sowie Applikationen und Services, die zusammen mit
dem Gebäudemanagementsystem intelligent auf Benutzereingaben und Umgebungsdaten
reagieren. Die Gebäudenutzer können die Büroumgebung individuell anpassen,
indem sie beispielsweise ihre Wohlfühltemperatur oder die Lichtverhältnisse
optimal einstellen sowie dank Echtzeitdaten verfügbare Räume für spontane
Meetings finden. Ausgehend von Echtzeitanalysen, die von den Eingaben der
Menschen lernen und Verhaltensmuster erkennen, passt sich die
Arbeitsplatzumgebung an die Bedürfnisse der Mitarbeiter an und schafft so ein
personalisiertes Erlebnis. Gleichzeitig ermöglichen datengestützte Analysen zur
Raumnutzung fundiertere Entscheidungen zur Flächen- und Portfolio-Optimierung.
So fördert die Suite die Produktivität der Mitarbeiter und stellt für
Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil dar.
- Lieferung von sechs SGT-800-Industriegasturbinen
- Erhöhung der Zuverlässigkeit und Flexibilität des Stromnetzes
- Unterstützung der Energiewende in Weißrussland
Siemens hat einen weiteren Auftrag aus Weißrussland für die Lieferung von Kraftwerksausrüstung für ein Spitzenlastkraftwerk erhalten. Auftraggeber ist der staatliche Energieversorger RUE Minskenergo. Die sechs Industriegasturbinen vom Typ SGT-800 werden die Zuverlässigkeit und die Flexibilität des Netzes erhöhen und die Energiewende in Weißrussland unterstützen. Die Inbetriebnahme ist für Dezember 2021 geplant.
- Neue Elektroinstallationsgeräte verbinden erstmals Schutz- und Messfunktionen in einer Teilungseinheit
- Aktuelle Energiemonitoringsoftware jetzt vollständig in Gebäudemanagementsystem Desigo CC integrierbar
- Neue Sentron „powermind“ App ermöglicht cloudbasierte Energiedatenanalyse
Auf der diesjährigen
Light+Building zeigt Siemens Smart Infrastructure die erste Lösung für das
Energiemanagement, mit der sich Energiedaten im Gebäude ohne zusätzlichen
Platz- und Verdrahtungsaufwand durchgängig bis zum Endstromkreis erfassen
lassen. Alle elektrischen Werte – von der Stromeinspeisung bis zur Steckdose – können
nahtlos in Gebäudemanagementsysteme eingebunden und über Cloud-Applikationen
analysiert werden. Die elektrische Infrastruktur wird damit integraler
Bestandteil intelligenter und über das Internet of Things (IoT) vernetzter
Gebäude. Betreiber und Nutzer erhalten maximale Transparenz über ihre
Energieflüsse und profitieren von einer durchgängigen Digitalisierungslandschaft.
- Wettbewerb für Nachwuchsdirigenten von Siemens Arts Program und dem Hallé-Orchester Manchester (UK) läuft noch bis 22. Februar
- Zehn herausragende Talente aus neun Ländern in der Shortlist
- Gewinner erhält Zwei-Jahres-Engagement und 15.000 britische Pfund
- Dirigieren per Avatar als digitale Komponente erstmals in Einsatz
Im internationalen Dirigierwettbewerb „Siemens Hallé International Conductors Competition“ wurden die zehn besten Talente für die Shortlist ausgewählt. Der Wettbewerb ist eine Kooperation des Siemens Arts Program mit dem Hallé-Orchester aus Manchester in Großbritannien. Insgesamt hatten sich 287 Kandidaten aus 55 Ländern beworben. Die zehn Kandidaten der Shortlist, darunter drei Frauen und sieben Männer, stammen aus neun verschiedenen Ländern. Eine Übersicht der Halbfinalisten findet sich unter dieser Mitteilung.
- Cyber-Sicherheit
ab Werk: Produkte der nächsten Generation sollen mit bereits vorkonfigurierter
Sicherheit ausgestattet werden
- Neue Partner: NTT, Infineon Technologies und
Hasso-Plattner-Institut für Digital Engineering treten Charter of Trust bei
- Cyber-Sicherheit entlang der Lieferkette ausgebaut: Zahlreiche Lieferanten erfüllen Mindestanforderungen der Charter-of-Trust-Unternehmen
- Bildungskampagne
für KMUs und Schulen: Charter-of-Trust-Partner stellen Cyber-Sicherheits-Materialien
zur Verfügung
Die Charter-of-Trust (CoT)-Partner haben sich darauf geeinigt, Produkte der nächsten Generation mit voreingestellter Cyber-Sicherheit auszuliefern und dabei einer eindeutigen „Security by Default“-Philosophie zu folgen. Derzeit gibt es hierzu noch keine einheitlichen Regelungen – viele Produkte aus den Werkshallen sind in ihrer Anwendung auf Sicherheitssysteme angewiesen, die keinen ganzheitlichen Schutz aufbauen. Oft müssen die Nutzer Sicherheitseinstellungen daher nachträglich vornehmen. In einem ersten Schritt haben die Charter-Unternehmen nun festgelegt, welche Sicherheitsmerkmale in Produkten der nächsten Generation standardmäßig aktiviert sein sollen – das reicht von starken Authentifizierungsverfahren über die eindeutige Identität eines Produktes bis hin zur Anforderung, dass Passwörter bei der ersten Verwendung geändert werden müssen. Auch definieren die CoT-Partner, keine undokumentierten Funktionalitäten oder Möglichkeiten zur Fernverbindung mit einem Gerät einzurichten – auch das ist heute noch nicht durchgängig die Regel. All diese Anforderungen werden nun sukzessive in den Mitgliedsunternehmen der Charter of Trust für das relevante Portfolio der nächsten Generation ausgerollt.