Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser
Am 29. September 2026 wurde offiziell der Betrieb des weltweit ersten SICHARGE FLEX-Ladesystems an der OMV-Station in Kufstein gestartet.

Das neue SICHARGE FLEX-System bietet in Kufstein zunächst vier Ladepunkte für Pkw und zwei Ladepunkte für Lkw mit einer Ladeleistung von bis zu 400 kW pro Ladepunkt. In einem nächsten Schritt sollen weitere vier Ladepunkte für Lkw hinzukommen – mit Leistungen von 600 kW bis 1.200 kW durch MCS. Durch die hohe Leistung wird die Ladezeit deutlich reduziert. So kann beispielsweise ein moderner elektrischer Lkw mit einer 620-kWh-Batterie in etwa 45 Minuten von 20 Prozent auf 80 Prozent geladen werden und dadurch die gesetzliche Fahrpause bestens genutzt werden. Dank der volldynamischen Leistungsverteilung kann die verfügbare Ladeleistung bedarfsgerecht auf die angeschlossenen Fahrzeuge verteilt werden.

Pressemeldungen

Produktbilder

Pressebilder Opening

Peter Vysny (VP International Operations & eMobility OMV), Marcel Rümenapf (Head of Sales Europe, Siemens eMobility), Michal Kubinec (Geschäftsführer von OMV Retail Österreich), Rene Zumtobel (Landesrat Tirol), Gerrit Pürstl (Head of Siemens eMobility CEE), Matthias Medwenitsch (Department Manager E-Mobility AT, OMV) 

Paralleles Laden von Lkw auf dem OMV-Gelände in Kufstein

SICHARGE FLEX CCS-Ladesäule, flüssigkeitsgekühlt

Video

Zusätzliche Informationen

Kontakt

Christian Wilson

Siemens Smart Infrastructure

+49 172 1385608