Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Light + Building 2018

Frankfurt am Main, 18. März bis 23. März 2018
Pressemitteilung22. März 2018

Neue Lasttrennschalter mit Sitor-Sicherungen für den Halbleiterschutz

Pressemitteilung19. März 2018

Siemens bietet Störlichtbogenschutz für Schaltanlage Sivacon S8

Pressemitteilung15. März 2018

Neue Ladeeinheit für kostenoptimiertes Laden von Elektrofahrzeugen

Pressemitteilung13. März 2018

Neue Messgeräte vereinfachen Energiemonitoring in Gebäuden

Pressemitteilung08. März 2018

Neue FI/LS-Schalter sparen 50 Prozent Platz im Elektroverteiler

Pressemitteilung06. März 2018

Weltweit schmalster Brandschutzschalter mit integriertem Leitungsschutz

Pressemitteilung20. Februar 2018

Neue Vakuum-Leistungsschalter für höhere Spannungsebenen

Pressebilder

Lasttrennschalter mit Sitor-Sicherungen

Die Lasttrennschalter 3KF mit Sitor-Sicherungen (NH-Bauform) eignen sich für Wechselstrom-Anwendungen bis 690 Volt und Gleichstrom-Anwendungen bis 440 Volt.

Siemens bietet Störlichtbogenschutz für Schaltanlage Sivacon S8

Im Bild (v.l.): Andreas Matthé, CEO Siemens Low Voltage & Products und Dr. Philipp Dehn, Geschäftsführer DEHN+SÖHNE

Laden von Elektrofahrzeugen

Mit der VersiCharge können elektrische Fahrzeuge schnell, sicher und kostensparend aufgeladen werden. Im Vergleich zum Vorgängermodell ist die Ladeeinheit kompakter gebaut. Sie entspricht der höheren Schutzklasse IP 56 und kann somit auch im Außenbereich installiert werden.

Energiezähler 7KT PAC1600

Die neuen kompakten Energiezähler 7KT PAC1600 werden platzsparend in Energie- und Installationsverteilern eingesetzt. Sie erfassen elektrische Basisgrößen und zeigen die Werte direkt am Display des jeweiligen Messgeräts an.

Mehrkanal-Strommesssystem SEM3

Das Messsystem SEM3 wird in der Energie-Hauptverteilung eingesetzt und besteht aus Stromwandlern, Messmodulen und einem zentralen Controller. Das skalierbare Komplettsystem kann bis zu 45 Messpunkte im Gebäude erfassen.

Brandschutzschalter 5SV6

Siemens präsentiert auf der Light+Building 2018 den weltweit ersten Brandschutzschalter (AFDD) mit integriertem Leitungsschutz in einer Teilungseinheit (TE).

Neue Vakuum-Leistungsschalter für höhere Spannungsebenen

Siemens erweitert mit dem Sion 3AE5 sein Portfolio von Vakuum-Leistungsschaltern für die Mittelspannungs-Energieverteilung. Der neue Leistungsschalter wird als Einspeiseschalter in luftisolierten Mittelspannungsanlagen eingesetzt. Im Vergleich zum Vorgängermodell beherrscht der Sion 3AE5 bei 17,5 Kilovolt (kV) Bemessungsspannung höhere Bemessungskurzschlussströme bis 31,5 Kiloampere (kA) und kann Bemessungsbetriebsströme bis 2500 Ampere (A) führen. Die neue, breitere Antriebshaube bietet Platz für einen zusätzlichen dritten Auslöser und somit flexiblere Einsatzmöglichkeiten. Der Leistungsschalter lässt sich um unterschiedliche Auslöser- und Verriegelungsmechanismen erweitern. Eine elektrische Einschaltsperre sorgt für mehr Sicherheit. Als Herzstück einer Schaltanlage schalten Leistungsschalter zuverlässig alle Betriebs- und Fehlerströme, stellen den Lastfluss im Netz sicher und schützen das Verteilnetz und die angeschlossenen Verbraucher vor den Auswirkungen von Kurzschlüssen. Typische Anwendungsbereiche sind Ringkabelanlagen und Trafostationen, Windkraft- und Photovoltaikanlagen sowie Energieverteilungen in Industriebetrieben.

Weitere Informationen

Interview Andreas Matthé

CEO der Business Unit Low Voltage and Products, 
Division Energy Management, und Leiter des 
Siemens-Stands auf der Light+Building 2018
Siemens stellt den Messeauftritt unter das Motto "Digitalize your building". Was heißt das genau?
Die digitale Transformation verändert das Gebäudemanagement fundamental. Smart Buildings sollen noch lebenswerter gestaltet und gleichzeitig wirtschaftlicher betrieben werden. Grundlage dafür sind intelligente Digitalisierungslösungen, eine zuverlässige und effiziente Energieversorgung sowie immer mehr automatisierte, sich selbst anpassende Gebäudemanagementsysteme. Wir zeigen auf der Light+Building, wie Digitalisierung, Gebäudemanagement und Energieverteilung optimal zusammenspielen. Dies beginnt mit der softwarebasierten Planung und Projektierung sowie der digitalen Umsetzung anlagenspezifischer Daten in BIM (Building Information Modeling) und umfasst beispielsweise die bedarfsgerechte Absicherung der Energieverteilung wie auch die systematische Erfassung von Energie- und Anlagendaten während des Gebäudebetriebs. In unser cloudbasiertes IoT-Betriebssystem MindSphere eingebunden, stehen die Daten auch für weitere Gebäudemanagementaufgaben zur Verfügung. Sie ermöglichen zudem Daten-basierte Services wie beispielsweise Performanceanalysen oder Energie-Benchmarking.

Welche Chancen bringt das digitale Gebäude?
Digitale Gebäude sind Energieverbraucher – und zugleich Energieerzeuger und -speicher. Sie minimieren ihren Eigenenergiebedarf und kommunizieren mit dem gesamten Stromnetz. So werden sie zum "Prosumer", zum Produzenten und Konsumenten gleichzeitig. Prosumer nehmen eine Schlüsselposition beim Thema transformierende Energiesysteme ein. Integrierte Gebäudemanagementsysteme machen den Energieverbrauch eines Gebäudes transparent. Die detaillierten Daten eines Gebäudes legen die Basis zur nachhaltigen Kosten- und Emissionsreduktion.
Im digitalen Gebäude können beispielsweise Anlagen und Systeme vorausschauend gewartet und so Ausfälle oder Schäden vorab vermieden werden. Auch für Gebäudenutzer bringen digitalisierte Gebäude Vorteile: Produktivität, Komfort und Sicherheit können durch intelligente Gebäudemanagementsysteme merklich gesteigert werden. Neue Lösungen wie Indoor Navigation ermöglichen es zum Beispiel, Konferenzräume oder Betriebsmittel schnell zu finden oder jedem Mitarbeiter im Evakuierungsfall den besten Weg anzuzeigen. Digitale Gebäude sind kommunizierende Gebäude und erzeugen stetig Daten. Wir wandeln diese Daten in Wissen um. Wissen, das unsere Kunden zukunftsfähig macht und ihre Wettbewerbsfähigkeit steigert.

Welche Rolle spielen Energieverteilung und –verbrauch in Smart Buildings?
Mit der Digitalisierung steigt auch die Anzahl an elektrischen Verbrauchern. Zum einen geht es um die Energieverteilung: Moderne Elektrogeräte, eine steigende Zahl an Kommunikations- und Multimediageräten, aber auch die Nutzung regenerativer Energien, Ladesysteme für Elektrofahrzeuge und die zunehmende Automatisierung erfordern neue Konzepte in der Energieverteilung und Elektroinstallation. Alle Anlagen und Gewerke müssen aufeinander abgestimmt und vernetzt sein. Die Sicherheitsanforderungen steigen. Wir unterstützen unsere Kunden mit innovativen Lösungen, eine sichere, normkonforme und kommunikationsfähige Energieverteilung zu realisieren. Zum anderen bieten wir innovative und effiziente Lösungen und Services, um den Energieverbrauch zu optimieren und Gebäude so nachhaltig effizienter zu machen. Unsere Systeme stellen dabei auch sicher, dass die Optimierung von Heizung, Lüftung oder Beleuchtung Hand in Hand mit einem perfekten Raumklima geht.

Kontakt

Heiko Jahr

Smart Infrastructure

+49 (9131) 7-29575

Axel Langer

Smart Infrastructure

+41 (79) 545-2944

Link zu dieser Seite
www.siemens.com/presse/lightbuilding-2018