Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung08. März 2018,
aktualisiert am05. März 2019Energy ManagementErlangen
Neue FI/LS-Schalter sparen 50 Prozent Platz im Elektroverteiler
Neuer FI/LS-Schalter 5SV1
Die FI/LS-Schalter 5SV1 erweitern die Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen aus dem Sentron-Portfolio von Siemens. Alle Komponenten sind in mehreren Typen und Ausführungen erhältlich. Diese erkennen jeweils unterschiedliche Fehlerstromarten und Überströme und eignen sich für verschiedene Anwendungsbereiche. Die FI/LS-Schalter 5SV1 sind als Typ AC und Typ A erhältlich. Diese Ausführungen lösen bei sinusförmigen Wechselfehlerströmen aus, die bei fast allen elektrischen Verbrauchern auftreten können. FI/LS-Schalter vom Typ A erkennen zusätzlich pulsierende Gleichfehlerströme. Diese können zum Beispiel in Wohn- und Zweckgebäuden bei einphasigen Verbrauchern mit elektronischen Bauteilen im Netzteil auftreten, beispielsweise bei elektronischen Vorschaltgeräten oder Dimmern.
Weitere Informationen zur Division Energy Management finden Sie unterwww.siemens.de/energy-management
Weitere Informationen zum Thema Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen unter
www.siemens.de/fehlerstromschutz
Weitere Informationen zur Light+Building unter
www.siemens.com/presse/lightbuilding-2018
Weitere Informationen zum Thema Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen unter
www.siemens.de/fehlerstromschutz
Weitere Informationen zur Light+Building unter
www.siemens.com/presse/lightbuilding-2018
Zu dieser Meldung
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 377.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Kontakt
Heidi Fleissner
Siemens AG
Siemensstr. 10
93055 Regensburg
93055 Regensburg
+49 (941) 790-2212