Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser
Schnelle Energie für dringenden Strombedarf – neue 44-Megawatt-Gasturbine zur mobilen Stromerzeugung
In vielen Regionen weltweit hält die vorhandene Energieinfrastruktur oft mit dem rasch wachsenden Strombedarf nicht Schritt. Der Bedarf nach einer zuverlässigen Stromversorgung - eine Grundvoraussetzung für ökonomische Entwicklung - wächst schneller als sie durch die Installation von traditionellen Kraftwerken gedeckt werden kann. Die Aufgabe besteht hier darin, schnell eine effiziente Stromversorgung für Regionen aufzubauen, die nicht auf eine allmähliche Entwicklung warten können. In einigen Fällen kann der Bedarf auch temporär sein und das Kraftwerk könnte an einem anderen Standort verlegt werden um dort ähnlich Aufgaben zu übernehmen.

Speziell für diesen rasch wachsenden Markt hat Siemens jetzt die SGT-A45 TR entwickelt, eine neue aeroderivative Gasturbine, integriert in einer mobilen Einheit, mit einer elektrischen Leistung von bis zu 44 Megawatt. Die Kraftwerkslösung kann in weniger als zwei Wochen am Bestimmungsort installiert und in Betrieb gesetzt werden und so schnell Strom erzeugen. Sie zeichnet sich durch eine außergewöhnliche Leistungsdichte bei niedrigem Gewicht, hoher Wirtschaftlichkeit und flexiblen Einsatzmöglichkeiten aus. Die neue Turbine ist damit vor allem für Kunden mit dringendem Strombedarf oder Regionen mit einer wenig entwickelten Infrastruktur geeignet.

Infografiken

Do you need power quickly? (Englisch)

Pressebilder

Eine zuverlässige Stromversorgung

Die neue mobile Lösung ist hervorragend geeignet für Kunden mit dringendem Strombedarf in Regionen mit einer wenig entwickelten Infrastruktur. Die neue Maschine ist eine Weiterentwicklung im Bereich Aero-Derivative und setzt auf bewährte Technologie von Siemens und Rolls Royce Areo-Engine. Der Kern der Maschine setzt auf Komponenten der Siemens Industrial Trent 60, die auf die bewährte freie Nutzturbine angepasst sind. Sie nutzt zuverlässige Komponenten mit Millionen angesammelter Betriebsstunden im Bereich der Luftfahrt sowie in industriellen und maritimen Anwendungen.

Schnelle Kraftwerkslösung in nur zwei Wochen installiert

Jede mobile Anlage wird in der Fertigung vormontiert und auf Anhänger verladen, die für den Transport über Luft-, Land- und Seeweg entwickelt wurden. Die in sich geschlossene, Plug-and-Play-Bauweise sowie umfassende Tests bereits in der Fertigung reduzieren die Installationsarbeiten vor Ort auf gerade einmal zwei Wochen. So kann die mobile Kraftwerkslösung SGT-A45 TR schnell Strom bereitstellen.

Die neue aeroderivative SGT-A45 TR-Kraftwerkslösung

Die kompakte SGT-A45 TR-Gasturbine ausgestattet mit aeroderivativer Gasturbinentechnologie zeichnet sich durch hervorragende Leistungsmerkmale bei hoher Wirtschaftlichkeit und flexiblen Einsatzmöglichkeiten aus. Siemens hat die mobile Kraftwerkslösung mit einer aussergewöhnlichen Leistungsdichte entwickelt, um den wachsenden Markt für schnelle Lösungen zur Stromerzeugung zu adressieren.

Leistungsstärkste mobile Gasturbine auf dem Markt

Die SGT-A45 TR-Gasturbine mit einer Gesamtleistung von bis zu 44 Megawatt liefert bedeutend mehr elektrische Leistung als vergleichbare Modelle im Markt. So werden weniger Maschinen bei geringeren Investitionskosten benötigt, um die gleichen Kapazitäten an schnell verfügbarer und flexibler Strom bereitzustellen.

Weitere Informationen

Kontakt

Eva-Maria Baumann

Gas and Power

+49 (9131) 18-3700