Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung24. Apr 2017Process Industries and DrivesNürnberg
Sinacon HC – Hybridumrichter für innovative Stromnetze

Das Bild zeigt den Hybridumrichter Sinacon HC von Siemens.
Das modulare und flexible Hybrid-Umrichterkonzept arbeitet mit unterschiedlichen, voneinander entkoppelten DC-Quellen. So können unterschiedliche Energiequellen über nur einen Umrichter mit verschiedenen DC- und AC-Anschlüssen an das Netz angeschlossen werden. Durch den weiten Spannungsbereich von 100-1150 Volt (V) DC lassen sich die unterschiedlichsten Batterien, unabhängig von der AC-Netzspannung, anbinden. Damit ist der Umrichter mit verschiedensten Batterien kompatibel, von Lithium-Ionen- über Redox-Flow-Batterien bis hin zu Brennstoffzellen. Die AC-Spannung von 620 V ermöglicht standardisierte Lösungen und Einsparpotenziale im System. Das weite Einsatzgebiet eröffnet neue Geschäftsfelder sowohl bei der Netzstützung, als auch bei der Netzerzeugung durch den Einsatz von Erneuerbaren Energien in Kombination mit Batteriespeichern. Durch den gemeinsamen Wechselrichter lassen sich sehr leicht neue Konzepte realisieren und betreiben. So kann mit Erneuerbaren Energien beispielsweise Netzstützung erfolgen oder bei Inselnetzen Treibstoffkosten gespart werden. Ein optimiertes Netzfilterkonzept mit Stromhysterese-Regelung gewährleistet durchgehend hohe Netzqualität.
Der Hybridumrichter verfügt über alle erforderlichen Voraussetzungen zur Einspeisung in Mittelspannungsnetze und ist für lokale Netznormen (z. B. BDEW, UL1741, TAB HV) zertifiziert.
Das typgeprüfte und anschlussfertige Schranksystem verbindet Zuverlässigkeit mit hoher Verfügbarkeit und effizientem Support durch die globale Siemens Serviceplattform. Per Webserver bestehen umfassende Möglichkeiten zur Fernwartung, Steuerung und Diagnose der Betriebszustände.
Weitere Informationen zum Thema Sinacon HC unter www.siemens.de/sinacon-hc
Weitere Informationen zu Siemens auf der Hannover Messe 2017 unter www.siemens.com/presse/hm17 und www.siemens.de/hannovermesse
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 165 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2016, das am 30. September 2016 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 79,6 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2016 hatte das Unternehmen weltweit rund 351.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Reference Number: PR2017040244PDDE
Kontakt
Stefan Rauscher
Siemens AG
Gleiwitzer Str. 555
90475 Nürnberg
90475 Nürnberg
+49 (911) 895-7952