Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung18. Apr 2017Process Industries and DrivesNürnberg
Robuste IWLAN-Geräte ermöglichen flexiblen Einsatz in rauen Umgebungen
Im Bild zu sehen ist ein IWLAN Gerät von Siemens.
Die kompakt gebauten Access Points Scalance W778-1 M12 und Client Modules W738-1 M12 eignen sich besonders für einen kostengünstigen und schaltschranklosen Aufbau in rauen Umgebungsbedingungen. Möglich wird dies durch das robuste Aludruckgehäuse nach Schutzart IP65 und die verschraubten Steckverbindungen, wodurch die Geräte hohen Belastungen durch Schock und Vibration widerstehen. Zu den vielfältigen Montageoptionen gehört die Anbringung entweder auf einer Hutschiene mittels Hutschienen-Adapter oder, wahlweise senkrecht zur Wand, über einen Winkeladapter. Vereinfacht wird die Montage weiterhin dadurch, dass Strom- und Datenfluss der IP65-Geräte mit Power-over-Ethernet (PoE) IEEE 802.3at über nur eine Leitung erfolgen kann. Das erleichtert die Verkabelung und verkürzt die Inbetriebnahmezeit. Die zuverlässigen Access Points und Client Modules können durch ihr industrietaugliches Design schnell und einfach in das gesamte TIA-Umfeld integriert werden. Sie bieten mit 2x2:2 MIMO Datenraten von bis zu 300 Mbit/s. Des Weiteren verfügen sie über zwei N-Connect-Antennenanschlüsse, zwei M12-Ethernet-Anschlüsse (10/100 Mbit/s, D-kodiert) sowie einen redundanten 24 Volt (V) M12-Anschluss zur Stromversorgung.
Das umfangreiche Angebot aus direkt montierbaren und abgesetzten Antennen (omnidirektional, direktional oder Sektorantennen) sowie RCoax samt Zubehör (wie beispielsweise Leitungen, Steckverbinder oder Halterungen) ist in unterschiedlichen Schutzarten verfügbar und rundet das IWLAN-Portfolio von Siemens ab. Zu den möglichen Einsatzgebieten gehören sämtliche Industrieanwendungen, bei denen eine drahtlose Vor-Ort-Vernetzung notwendig ist, wie die Vernetzung von Schweißrobotern oder von Schraubensteuerungen in der Automobilfertigung oder die Anbindung fahrerloser Transportsysteme (FTS) an ein Leitsystem. Die Geräte verfügen zudem wie alle Produkte aus dem Scalance-Portfolio über spezielle Software-Features (iFeatures) für industrielle Anwendungen. Dazu zählen iPCF, iPCF-MC für den Client Betrieb, iPRP und iREF.
Weitere Informationen zum Thema Industrial Wireless LAN finden Sie unter www.siemens.de/scalance-w770 und www.siemens.de/scalance-w730
Weitere Informationen zu Siemens auf der Hannover Messe 2017 unter www.siemens.com/press/hm17 und www.siemens.de/hannovermesse
Zu dieser Meldung
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 165 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2016, das am 30. September 2016 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 79,6 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2016 hatte das Unternehmen weltweit rund 351.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Kontakt
David Petry
Siemens AG
Werner-von-Siemens-Str. 65
91052 Erlangen
91052 Erlangen
+49 (9131) 7-26616