Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Basic-Industrie-PC für vielfältige Anwendungen im preissensitiven Segment

Das Bild zeigt das neue Simatic IPC-Portfolio.

Mit den neuen Basic-IPC Simatic IPC327E und IPC377E lassen sich schnell Anwendungen ohne spezifische Anforderungen an Zertifikate, erhöhte Temperaturbereiche oder Schutzklassen im industriellen Umfeld realisieren. Qualität und Design der Geräte sind wie bei allen Simatic IPC auf die industrielle Anwendung ausgelegt: Zum Beispiel bieten die Auswahl und Abstimmung der einzelnen Komponenten sowie das lüfterlose Design mit einem geschlossenem Gehäuse Robustheit und Langlebigkeit. Durch die aktuelle PC-Technologie und vielfältigen Schnittstellen lassen sie sich einfach in neue oder bestehende Automatisierungslösungen einbinden. Dazu sind sie mit Intel Celeron Quad Core-Prozessor sowie 500-Gigabyte-HDD (Hard Disk Drive) ausgestattet und verfügen über VGA- und DisplayPort, PCIe mini-Schnittstelle, zwei Gigabit-Ethernet- sowie bis zu sechs COM- und USB 3.0-Schnittstellen.

Hintergrundinformation:
Der neue Box-PC Simatic IPC327E und Panel-PC Simatic IPC377E der Basic-IPC-Serie gehören zum Portfolio der Simatic Industrie-PC von Siemens. Dieses umfasst die skalierbaren Produktlinien Box-, Panel- und Rack-PC der Leistungsklassen Basic, Advanced, High-End und Embedded, ergänzt um Varianten für besondere Anforderungen. Die Simatic IPC-Familie – vom kompakten, lüfterlosen Embedded-Gerät bis zum leistungsstarken, erweiterbaren High-End-IPC – ist speziell für industrielle Anwendungen ausgelegt. Für das mobile Automatisierungs-Engineering nutzt der Anwender zudem das Industrie-Programmiergerät Simatic Field PG und für mobile Automatisierungsaufgaben den Simatic Industrial-Tablet-PC.

Weitere Informationen zu den Basic-PC unter www.siemens.de/ipc327E
Weitere Informationen zu Siemens auf der Hannover Messe 2017 unter
www.siemens.com/presse/hm17 und www.siemens.de/hannovermesse
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 165 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2016, das am 30. September 2016 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 79,6 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2016 hatte das Unternehmen weltweit rund 351.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Mehr

Kontakt

Gerhard Stauß

Siemens AG

Gleiwitzer Str. 555
90475 Nürnberg

+49 (911) 895-7945