Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung22. November 2017Digital FactoryNürnberg
Rundum IP65-geschützte Panel und Panel-PC zum komfortablen Bedienen und Beobachten
Das Bild zeigt das Simatic HMI TP1200 Comfort Panel PRO mit 12 Zoll Displaydiagonale.
Für leistungsstarke PC-basierte HMI-Anwendungen ist im neuen Panel-PC Simatic IPC477E PRO die Technik der verbesserten Industrie Panel-PC der E-Generation verbaut – mit Intel Core i-Prozessor der 6. Generation sowie aktuellen Celeron- und Xeon-Prozessoren. Mit vielfältigen Schnittstellen wie 3x Gigabit Ethernet, 4x USB 3.0 und optional 2x COM ausgestattet, lassen sich die neuen Panel-PC flexibel einsetzen.
Extension Units, anbaubare Komponenten, erweitern die Bedienung der rundum IP65-geschützten PRO-Geräte. Die Extension Units in 12 - 22 Zoll, bestehend aus Standardkomponenten wie Grundgerät, Erweiterungskomponenten, Montageadapter, Tastaturablage und optionaler Tastatur auch in IP65-Edelstahlvariante, ermöglichen maßgeschneiderte Systemlösungen. Sie zeichnen sich aus durch leichte Montage und Inbetriebnahme sowie komfortables Engineering und lassen sich einfach an individuelle Kundenwünsche anpassen. Dazu steht auch eine große Auswahl an Bedienelementen bereit: von Leuchtmelder, Wahl- und Schlüsselschalter, Not-Halt-Pilzdrucktaster, USB-Schnittstelle und RFID-Reader bis Edelstahltastatur. Die Bedienelemente werden bequem und schnell mittels Schildträger und Einlegeschild oder Einlegeschild und Leuchtvorsatz beschriftet. Die Extension Unit gibt es jetzt auch als fehlersichere Profisafe-Version, zusätzlich zur klassischen hartverdrahteten und busfähigen Profinet-Variante.
Weitere Informationen unter www.siemens.de/simatic-hmi-pro
Weitere Informationen zu Siemens auf der SPS IPC Drives 2017 unter www.siemens.de/sps-ipc-drives und www.siemens.com/presse/sps2017
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 372.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Kontakt
Gerhard Stauß
Siemens AG
Gleiwitzer Str. 555
90475 Nürnberg
90475 Nürnberg
+49 (911) 895-7945