Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens bietet neuen Leistungsschalter 3WL10 in kompakter Baugröße 0

Das Bild zeigt den neue Leistungsschalter 3WL10.

Leistungsschalter sind das Herzstück der elektrischen Energieverteilung und schützen zuverlässig die elektrischen Einrichtungen vor Beschädigungen oder Brand in Folge von Kurzschluss, Erdschluss oder Überlastfehlern. Die offenen Leistungsschalter 3WL von Siemens agieren als Einspeise-, Verteiler-, Kuppel- und Abgangsschalter in elektrischen Anlagen in Industrie, Gebäuden und Infrastrukturanwendungen. Dort schalten sie alle Betriebs- und Fehlerströme und schützen Motoren, Kondensatoren, Generatoren, Transformatoren, Sammelschienen und Kabel. Durch diese Erweiterung des 3WL-Portfolios deckt Siemens jetzt das Leistungsspektrum von 630 A bis 6.300 A in - vier verschiedenen Baugrößen ab. Das gesamte Portfolio kann weltweit bis 70°C (ohne Derating bis 55° C) eingesetzt werden und erfüllt die IEC-60947-2 und DIN VDE 0690 Teil 1. Außerdem können alle Schalter mit Funktionen zur Kommunikation und Energiedatenerfassung über Profibus, oder Modbus konfiguriert werden.

Weitere Informationen zum 3WL-Portfolio unter www.siemens.de/3WL
Weitere Informationen zu Siemens auf der SPS IPC Drives 2017 unter
www.siemens.de/sps-ipc-drives und www.siemens.com/presse/sps2017
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 372.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Mehr

Kontakt

Heiko Jahr

Siemens AG

Freyeslebenstr. 1
91058 Erlangen

+49 (9131) 7-29575