Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Sinamics V90 Antrieb mit Simotics S-1FL6 21-Bit-Geber und neuem Motordesign

Durch den zusätzlichen Absolutwertgeber Singleturn entfällt die Notwendigkeit einer vorausgehenden Referenzierung, da die Werte unmittelbar nach Systemstart verfügbar sind. Mit der Funktion "Position Tracking" können ein virtueller Absolutwert aus einer einzigen Einfachpositionierung generiert und der Positionswert im Antrieb gespeichert werden. Das alles erfolgt bei laufendem Betrieb und beschleunigt so die Rüstzeiten; ebenso werden die Anlaufzeiten nach einem Maschinenstopp verkürzt. Der Sinamics V90 ist in acht Baugrößen und der Simotics S-1FL6 in sieben Motorachshöhen verfügbar. Er deckt einen Leistungsbereich von 0,05 bis 7.0 Kilowatt für den Betrieb an ein- und dreiphasigen Netzen ab. Darüber hinaus ist die Bauform des High-Inertia-Motors Simotics S-1FL6 auf den neuesten Stand gebracht worden. Die Anschlüsse auf der Motorseite sind nun abgewinkelt, und die Verbindungen auf der Kabelseite sind Standardverbindungen. Das macht den Motor kompakter und die Anschlussmöglichkeiten bequemer.
Er eignet sich vor allem für Motion-Control-Applikationen wie Positionier- und Wickler-Anwendungen.
Weitere Informationen zum Thema Sinamics V90 finden Sie unter www.siemens.de/sinamics-v90
Weitere Informationen zu Siemens auf der SPS IPC Drives 2017 finden Sie unter www.siemens.de/sps-ipc-drives und www.siemens.com/presse/sps2017
Die Siemens AG (Berlin und München) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 372.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Mehr
Reference Number: PR2017110044DFDE

Kontakt

Katharina Lamsa

Siemens AG

Gleiwitzer Str. 555
90475 Nürnberg

+49 (911) 895-7975