Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung05. Juni 2018Process Industries and DrivesNürnberg
Industrie-Router für gesicherten Fernzugriff auf Anlagen und Maschinen mit Profibus
Das Bild zeigt den Industrie-Router Scalance M804PB.
Siemens erweitert sein Portfolio an Industrie-Routern mit dem Scalance M804PB. Dieser ermöglicht den Anschluss von Maschinen und Anlagen (zum Beispiel mit Simatic S7-300/S7-400) über Profibus/MPI an Ethernet-Netzwerke.
Das Gerät hat eine integrierte TIA Portal Cloud Connector-Funktionalität. Damit können Anwender nun auch von zentral verwalteten Engineering-Tools wie TIA Portal oder Step 7 (ab Version 5.5) komfortabel auf bestehende Profibus-Anlagen zugreifen. Der Scalance M804PB ist ein Profibus/MPI-Router für private, drahtgebundene Netze etwa mit vorhandenen Zweidrahtleitungen. Er verfügt neben einem Profibus/MPI-Anschluss über zwei RJ45-Schnittstellen in Form eines Fast-Ethernet-zwei-Port-Switches. Auch ein Schacht für C-Plug/Key-Plug ist vorhanden.
Der Scalance M804PB unterstützt VLAN, Firewall/VPN (IPsec)/NAT, OpenVPN (als Client), VRRP/RSTP und kann über Web-based Management, CLI und SNMP konfiguriert werden. Im Downlink und Uplink lassen sich am Profibus/MPI-Interface Datenraten von 9,6 Kbit/s bis 12 Mbit/s erzielen. Die redundante Spannungs-Einspeisung liegt bei DC 24 V. Bei der Montage können Anwender flexibel zwischen Wandmontage, DIN-Hutschienenmontage sowie S7-300- und S7-1500-Profilschiene wählen.
Der Profibus/MPI-Router Scalance M804PB hat durch die einheitliche Firmware-Basis die gleiche Benutzeroberfläche und vergleichbare Leistungsmerkmale wie das Scalance M-800 und S615-Portfolio. Dies vereinfacht die Handhabung und bietet Kompatibilität zu bestehenden Systemen (zum Beispiel Simatic-Portfolio, Netzwerkmanagementsoftware etc.). Beispielsweise ermöglichen auch beim Scalance M804PB ein digitaler Eingang und digitaler Ausgang die Zugriffskontrolle vor Ort über Schlüsselschalter.
Weitere Informationen unter www.siemens.de/scalance-m
Weitere Informationen zu Siemens auf der Achema 2018 finden Sie unter www.siemens.de/achema und www.siemens.com/presse/achema2018
Zu dieser Meldung
Event: Achema 2018
Presse-Event
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 377.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Kontakt
David Petry
Siemens AG
Werner-von-Siemens-Str. 65
91052 Erlangen
91052 Erlangen
+49 (9131) 7-26616