[{"name":"Home","site_name":"Press | Company | Siemens","description":"","url_str":"\/global\/","level":0,"image":"","base_root":"https:\/\/press.siemens.com","base_nid":"5","base_nodepath":"\/node\/5","base_path":"\/global\/","base_secure_url":"https:\/\/press.siemens.com\/global","children":null}]
It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Pressemitteilung20. November 2017Digital FactoryNürnberg
Multifunktionale Controller-Plattform für die Automatisierung
Multifunktionale Plattform als neuer Gerätetyp bei den Simatic Advanced Controllern kombiniert klassische Steuerungs- mit PC-typischen Aufgaben
Mit Eclipse oder modellbasiert mit Matlab Simulink einfach wiederverwendbare Hochsprachenapplikationen erstellen
Mit nur einer Hardware zu geringerem Programmieraufwand und Platzbedarf
Zwei neue Technologie-CPUs und Handlings-Funktionen für Motion Control-Aufgaben im Advanced Controller-Portfolio
Das Portfolio der Advanced Controller Simatic S7-1500 für anspruchsvollere Anwendungen erweitert Siemens um eine neuartige Multifunktionale Plattform, die Steuerungs- und PC-Funktionen in einem Gerät kombiniert. Zudem ergänzen zwei neue Technologie-CPUs das Portfolio für Midrange Motion Control-Aufgaben.
Multifunktionale Plattform als neuer Gerätetyp bei den Simatic Advanced Controllern kombiniert klassische Steuerungs- mit PC-typischen Aufgaben
Mit Eclipse oder modellbasiert mit Matlab Simulink einfach wiederverwendbare Hochsprachenapplikationen erstellen
Mit nur einer Hardware zu geringerem Programmieraufwand und Platzbedarf
Zwei neue Technologie-CPUs und Handlings-Funktionen für Motion Control-Aufgaben im Advanced Controller-Portfolio
Das Portfolio der Advanced Controller Simatic S7-1500 für anspruchsvollere Anwendungen erweitert Siemens um eine neuartige Multifunktionale Plattform, die Steuerungs- und PC-Funktionen in einem Gerät kombiniert. Zudem ergänzen zwei neue Technologie-CPUs das Portfolio für Midrange Motion Control-Aufgaben.
Das Bild zeigt den Advanced Controller Simatic S7-1500 mit der multifunktionalen Plattform CPU 1518(F)-4 PN/DP MFP.
Mit der Multifunktionalen Plattform CPU 1518(F)-4 PN/DP MFP als neuartigem Gerätetyp bei den Advanced Controllern lassen sich Hochsprachenfunktionen integrieren sowie eigenständige Applikationen einfach erstellen und wiederverwenden. Die Multifunktionale Plattform kombiniert eine typische Steuerung mit bisher auf einem PC ausgelagerten Aufgaben – etwa modellbasierte und Hochsprachen-Programmierung oder Lösungen mit Datenbanken. Vorhandene technologische C/C++-Algorithmen können weiterverwendet werden und der bisher zu programmierende Datenaustausch zwischen PC und Controller wird vereinfacht. Zudem wird die Projektierung vereinheitlicht und der Platzbedarf sinkt – bei gleichzeitig robusterer Gesamtlösung auf einer Hardware mit stabilem Simatic embedded Betriebssystem. Mit marktüblichen Programmierwerkzeugen wie Eclipse programmiert der Anwender steuerungsunabhängige C/C++-Applikationen, etwa Protokollkonverter oder Datenbankanwendungen. Diese laufen nun parallel zum Steuerungsprogramm als eigenständige C/C++-Applikation auf der Multifunktionalen Plattform. Die bisher zusätzlich benötigte PC-Hardware entfällt. Zudem können Anwender jetzt modellbasierte Entwicklungswerkzeuge wie Matlab Simulink einsetzen und auch deren komplexe Funktionen in den neuen Simatic Advanced Controller CPU 1518(F)-4 PN/DP MFP übernehmen. Einsetzbar ist die neue Multifunktionale Plattform ab TIA Portal V15.
Die neue Technologie-CPU 1516T-3 PN/DP und fehlersichere Technologie-CPU 1516TF-3 PN/DP kombinieren Standard-, Safety- und Motion Control-Funktionalitäten, wie Getriebe- und Kurvenscheibengleichlauf, in einem Gerät. Die neuen CPUs ergänzen das bereits verfügbare Spektrum an Advanced Controllern. Im Zusammenspiel mit den Servoantriebssystemen Sinamics V90 PN und S210 lassen sich Midrange Motion Control-Aufgaben einfach realisieren. Zudem werden die Motion Control-Funktionalitäten aller Simatic S7-1500 Technologie-CPUs um die Ansteuerung von 2D- bis 4D-Kinematiken erweitert. Das ermöglicht jetzt zusätzlich Handlings-Applikationen wie Pick & Place, kartesisches Portal, Delta-Picker oder Scara-Roboter.
Hintergrundinformation:
Siemens bietet für die unterschiedlichsten Automatisierungsanforderungen den passenden Controller. Das skalierbare und in den Funktionen durchgängige Simatic Controller Angebot besteht aus Basic, Advanced, Distributed und Software Controllern. Die Basic Controller S7-1200 werden für kompakte Automatisierungslösungen eingesetzt, die Advanced Controller S7-1500 für komplexe, die Distributed Controller ET 200SP für dezentrale und die Software Controller für PC-basierte Anwendungen.
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 372.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.