Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung28. November 2018Digital FactoryNürnberg
Kompakter Industrie-PC Simatic IPC127E, verbindet Maschinen untereinander und mit der Cloud
Kompakter Industrie-PC Simatic IPC127E, verbindet Maschinen untereinander und mit der Cloud
Der Simatic IPC127E ist mit einem leistungsstarken 2 oder 4 Kern-Atom-Prozessor mit 2 oder 4 GB RAM und einer Solid-State-Drive (bis zu 128 GB) ausgestattet. Die 3 LAN- und 4 USB-Schnittstellen ermöglichen die Integration in bereits bestehende Automatisierungssysteme. Das geschlossene Ganzmetallgehäuse macht den neuen Industrie-PC auch unter rauen Bedingungen flexibel und wartungsfrei einsetzbar.
Der neuentwickelte Simatic IPC127E bietet die Möglichkeit, Daten direkt im Fertigungsumfeld zuverlässig zu erfassen, sammeln, verarbeiten und übermitteln und kann flexibel auch als IoT-Gateway zwischen der Cloud oder der firmeneigenen IT-Ebene und der Produktion eingesetzt werden. Dank vorkonfigurierter Varianten steht Anwendern das passende Produkt in kürzester Zeit zur Verfügung.
Hintergrundinformation:
Durch die zunehmende Digitalisierung wird die Anbindung der Fertigung an die Office IT ein immer wichtigerer Bestandteil der Unternehmenspolitik.
Maschinen verschiedener Hersteller und auf unterschiedlichem technologischem Stand sprechen datentechnisch verschiedene Sprachen. Daher stellt die Einbindung von bereits bestehenden Anlagen oft eine Herausforderung dar – die Lösung sind offene IoT Gateways, womit zukunftsgerichtete Fertigungskonzepte auch für bestehende Anlagen umgesetzt werden können.
Maschinen verschiedener Hersteller und auf unterschiedlichem technologischem Stand sprechen datentechnisch verschiedene Sprachen. Daher stellt die Einbindung von bereits bestehenden Anlagen oft eine Herausforderung dar – die Lösung sind offene IoT Gateways, womit zukunftsgerichtete Fertigungskonzepte auch für bestehende Anlagen umgesetzt werden können.
Zu dieser Meldung
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist außerdem einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Kontakt
Andreas Friedrich
Siemens AG
Gleiwitzer Str. 555
90475 Nürnberg
90475 Nürnberg
+49 (1522) 2103967