Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung01. Apr 2019Digital IndustriesHannover
Höchste Rechen- und Grafikleistung für Zukunftstechnologien
Das Bild zeigt die industrielle PC-Plattform Simatic IPC1047.
Der Simatic IPC1047 ist wahlweise mit einem Intel Xeon E5-2620v4 2,1GHz mit 8 Kernen, oder dem Intel Xeon E5-2658v4 2,3GHz mit 14 Kernen erhältlich, beide sind für die Multi-Core-Technologie vorkonfiguriert und sorgen somit für hohe Leistung und besseres Multitasking im Industrieumfeld. Durch den Einsatz von zwei Prozessoren eignen sie sich optimal für die Datenerfassung und Bildverarbeitung im Rahmen von Qualitätsprüfungen, die Visualisierung von Fertigungsabläufen sowie die Virtualisierung von Rechnern. Auch mehrere anspruchsvolle Anwendungen, zum Beispiel können grafikintensive Visualisierungsapplikationen oder rechenintensive Programme, mit dem IPC gleichzeitig ausgeführt werden.
Der Simatic IPC1047 ist mit bis zu zwei höchst leistungsfähigen Nvidia Quadro P5000 GPUs (Graphics Processing Unit) ausgestattet. Dank Multidisplay-Architektur ermöglichen sie das Anbinden mehrerer Bildschirme so können Anwender Modelle mit großen Baugruppen und Renderings mit hoher Bildqualität mit einer Auflösung von bis zu 5K erstellen.
Das Gerät bietet wahlweise bis zu 2TB DDR4 ECC RAM Arbeitsspeicher ein 2TB HDD 3,5" SATA Speichermedium, 4 mal 3,5"- Laufwerke (interner Mount) oder 8 mal 2,5"- Laufwerke (interner Mount) sowie maximal 6 PCIe-Steckplätze (3 PCIe x8 und 3 mal PCIe x16), sechs USB-Schnittstellen und eine serielle Schnittstelle.
Das 19"-Ganzmetall-Einbaugehäuse (4HE) des Simatic IPC1047 bietet sowohl eine hohe mechanische Robustheit (Vibration/Schock) – somit einen Schutz im rauen industriellen Umfeld – sowie EM-Verträglichkeit. Das tiefe, robuste Gehäuse ist vorbereitet für die Teleskopschienenmontage.
Dank des optimierten thermischen Designs läuft der Rack PC auch bei einer Umgebungstemperatur von bis zu 50 °C ohne Leistungsverlust.
Bei dem Simatic IPC1047 kommt eine für das industrielle Umfeld konzipierte 860W oder 700W redundante Stromversorgung zum Einsatz.
Dank des optimierten thermischen Designs läuft der Rack PC auch bei einer Umgebungstemperatur von bis zu 50 °C ohne Leistungsverlust.
Bei dem Simatic IPC1047 kommt eine für das industrielle Umfeld konzipierte 860W oder 700W redundante Stromversorgung zum Einsatz.
Weitere Informationen unter www.siemens.de/ipc
Weitere Informationen zu Siemens auf der Hannover Messe 2019 unter
www.siemens.com/presse/hm19 und www.siemens.de/hannovermesse
www.siemens.com/presse/hm19 und www.siemens.de/hannovermesse
Siemens Digital Industries (DI) ist ein Innovationsführer in der Automatisierung und Digitalisierung. In enger Zusammenarbeit mit Partnern und Kunden, treibt DI die digitale Transformation in der Prozess- und Fertigungsindustrie voran. Mit dem Digital-Enterprise-Portfolio bietet Siemens Unternehmen jeder Größe durchgängige Produkte, Lösungen und Services für die Integration und Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette. Optimiert für die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Branchen, ermöglicht das einmalige Portfolio Kunden, ihre Produktivität und Flexibilität zu erhöhen. DI erweitert sein Portfolio fortlaufend durch Innovationen und die Integration von Zukunftstechnologien. Siemens Digital Industries hat seinen Sitz in Nürnberg und beschäftigt weltweit rund 75.000 Mitarbeiter.
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Stromerzeugung und -verteilung, intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie. Durch das eigenständig geführte Unternehmen Siemens Mobility, einer der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für Personen- und Güterverkehr. Über die Mehrheitsbeteiligungen an den börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers und Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices sowie umweltfreundlichen Lösungen für die On- und Offshore-Windkrafterzeugung. Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Kontakt
Andreas Friedrich
Siemens AG
Gleiwitzer Str. 555
90475 Nürnberg
90475 Nürnberg
+49 (1522) 2103967