Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser
Siemens Mobility schließt Vertrag über die schlüsselfertige Errichtung eines 2000 km langen Hochgeschwindigkeitsbahnsystems in Ägypten
Siemens Mobility baut ein 2.000 km langes, hochmodernes Hochgeschwindigkeitsbahnnetz, das alle größeren Städte des Landes miteinander verbindet. Die Züge dafür werden bis zu 230 km/h schnell fahren. Das integrierte System schafft das sechstgrößte Hochgeschwindigkeitsbahnnetz der Welt und ermöglicht für 90 % der Ägypter den Zugang zu einem modernen, sicheren und erschwinglichen Verkehrssystem. Das vollelektrifizierte Bahnnetz wird die CO2-Emissionen im Vergleich zu Bus und Auto um 70 % senken und so die Bemühungen Ägyptens, die Mobilität des Landes nachhaltiger zu gestalten, weiter unterstützen. Siemens Mobility liefert seine Velaro-Hochgeschwindigkeitszüge, Regionalzüge der Reihe Desiro High Capacity sowie Vectron-Lokomotiven für den Güterverkehr.

Infografik: Ein modernes Bahnsystem

Das ägyptische Hochgeschwindigkeitsnetz umfasst drei Strecken: Den „Suezkanal auf Schienen“, eine 660 km lange Strecke zwischen den Hafenstädten Ain Sokhna am Roten Meer und Marsa Matrouh sowie Alexandria am Mittelmeer. Die zweite Strecke hat eine Länge von etwa 1.100 km von Kairo nach Abu Simbel, nahe der Grenze zum Sudan. Sie verbindet die Megacity Cairo mit den aufstrebenden Wirtschaftszentren im Süden. Die dritte Strecke wird etwa 225 km lang sein und die archäologischen Stätten des Weltkulturerbes in Luxor mit Hurghada am Roten Meer verbinden. Darüber hinaus soll diese Eisenbahnverbindung den Güter- und Materialtransport zwischen dem Hafen von Safaga und dem Landesinneren erheblich effizienter und nachhaltiger gestalten.

Pressemitteilungen

Videos

 

Das Bahnnetz wird nicht nur das ägyptische Verkehrssystem voranbringen, sondern sich auch äußerst positiv auf die Gesellschaft und Umwelt des Landes auswirken. Es dient der ägyptischen Bevölkerung künftig als effizientes, sicheres und erschwingliches Verkehrsmittel und gewährleistet den Gütertransport im Land. Damit wird sich Ägypten als regionaler Vorreiter bei der Verkehrsinfrastruktur positionieren und der Wirtschaft vor Ort zusätzliche Wachstumsimpulse geben. Beim Bau des gesamten Netzwerks schafft das Konsortium direkt bis zu 40.000 Arbeitsplätze. Zusätzliche 6.700 Stellen entstehen durch ägyptische Lieferanten und indirekt durch die gesamte Wirtschaft des Landes.

 

Siemens Mobility liefert seine Velaro-Hochgeschwindigkeitszüge, Regionalzüge der Reihe Desiro High Capacity sowie Vectron-Lokomotiven für den Güterverkehr. Ferner wird ein sicheres und zuverlässiges Signalsystem installiert, das auf modernster computergesteuerter Stellwerkstechnik und dem Europäischen Zugbeeinflussungssystem [ETCS] Level 2 basiert. Darüber hinaus liefert Siemens Mobility alle Komponenten für die Stromversorgung des Bahnsystems. Sie werden dauerhaft eine effiziente Energieversorgung sicherstellen. Siemens wird zudem auch modernste Kommunikations- und Sicherheitssysteme liefern und integrieren, damit ein hoher Fahrgastkomfort gewährleistet ist.
Download Animated Train Footage and B-Roll

Pressebilder

Von links nach rechts: Michael Peter, Siemens Mobility CEO, Dr. Roland Busch, Vorstandsvositzender der Siemens AG, der deutsche Botschafter Frank Hartmann, His Excellency, Abdel Fattah El-Sisi, Egyptian President, His Excellency, Lieutenant General Kamel Al Wazir, Minister of Transport Egypt, Osama Bishai, CEO Orascom Construction, Sayed Farouk, President und CEO Arab Contractors
Von links nach rechts: His Excellency, Lieutenant General Kamel Al Wazir, Minister of Transport Egypt, His Excellency, Abdel Fattah El-Sisi, Egyptian President, Dr. Roland Busch, Vorstandsvorsitzender der Siemens AG, His Excellency, Frank Hartmann, Deutscher Botschafter

Weitere Informationen

Kontakt

Moritz Krause

Siemens Mobility GmbH

+49 1623480575

Link zu dieser Seite
www.siemens.com/presse/moving-egypt