Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Feature01. September 2021,
aktualisiert am27. Juli 2022Siemens AGMünchen
Siemens Mobility baut ein 2.000 km langes, hochmodernes Hochgeschwindigkeitsbahnnetz, das alle größeren Städte des Landes miteinander verbindet. Die Züge dafür werden bis zu 230 km/h schnell fahren. Das integrierte System schafft das sechstgrößte Hochgeschwindigkeitsbahnnetz der Welt und ermöglicht für 90 % der Ägypter den Zugang zu einem modernen, sicheren und erschwinglichen Verkehrssystem. Das vollelektrifizierte Bahnnetz wird die CO2-Emissionen im Vergleich zu Bus und Auto um 70 % senken und so die Bemühungen Ägyptens, die Mobilität des Landes nachhaltiger zu gestalten, weiter unterstützen. Siemens Mobility liefert seine Velaro-Hochgeschwindigkeitszüge, Regionalzüge der Reihe Desiro High Capacity sowie Vectron-Lokomotiven für den Güterverkehr.
Infografik: Ein modernes Bahnsystem
Das ägyptische Hochgeschwindigkeitsnetz umfasst drei Strecken: Den „Suezkanal auf Schienen“, eine 660 km lange Strecke zwischen den Hafenstädten Ain Sokhna am Roten Meer und Marsa Matrouh sowie Alexandria am Mittelmeer. Die zweite Strecke hat eine Länge von etwa 1.100 km von Kairo nach Abu Simbel, nahe der Grenze zum Sudan. Sie verbindet die Megacity Cairo mit den aufstrebenden Wirtschaftszentren im Süden. Die dritte Strecke wird etwa 225 km lang sein und die archäologischen Stätten des Weltkulturerbes in Luxor mit Hurghada am Roten Meer verbinden. Darüber hinaus soll diese Eisenbahnverbindung den Güter- und Materialtransport zwischen dem Hafen von Safaga und dem Landesinneren erheblich effizienter und nachhaltiger gestalten.
Pressemitteilungen
Pressemitteilung24. September 2024
Siemens Mobility stellt auf der InnoTrans in Berlin ersten Velaro-Hochgeschwindigkeitszug für Ägypten vor
Pressemitteilung28. Mai 2022
Siemens Mobility schließt Vertrag über 2.000 km langes Hochgeschwindigkeitssystem in Ägypten ab
Pressemitteilung01. September 2021
Siemens Mobility unterzeichnet historischen Vertrag für schlüsselfertiges Bahnsystem in Ägypten im Wert von 3 Milliarden US-Dollar
Videos
Das Bahnnetz wird nicht nur das ägyptische Verkehrssystem voranbringen, sondern sich auch äußerst positiv auf die Gesellschaft und Umwelt des Landes auswirken. Es dient der ägyptischen Bevölkerung künftig als effizientes, sicheres und erschwingliches Verkehrsmittel und gewährleistet den Gütertransport im Land. Damit wird sich Ägypten als regionaler Vorreiter bei der Verkehrsinfrastruktur positionieren und der Wirtschaft vor Ort zusätzliche Wachstumsimpulse geben. Beim Bau des gesamten Netzwerks schafft das Konsortium direkt bis zu 40.000 Arbeitsplätze. Zusätzliche 6.700 Stellen entstehen durch ägyptische Lieferanten und indirekt durch die gesamte Wirtschaft des Landes.
Siemens Mobility liefert seine
Velaro-Hochgeschwindigkeitszüge, Regionalzüge der Reihe Desiro High Capacity
sowie Vectron-Lokomotiven für den Güterverkehr. Ferner wird ein sicheres und
zuverlässiges Signalsystem installiert, das auf modernster computergesteuerter
Stellwerkstechnik und dem Europäischen Zugbeeinflussungssystem [ETCS] Level 2 basiert. Darüber hinaus liefert Siemens Mobility alle
Komponenten für die Stromversorgung des Bahnsystems. Sie werden dauerhaft eine effiziente
Energieversorgung sicherstellen. Siemens wird zudem auch modernste Kommunikations-
und Sicherheitssysteme liefern und integrieren, damit ein hoher Fahrgastkomfort
gewährleistet ist.
Download Animated Train Footage and B-Roll